El éxito se basa en una buena integración a nivel de campo

La digitalización no se trata sólo de la nube, sino también de los datos de campo.. Con la digitalización se ha empezado a hablar mucho de La Nube. Ahí es donde ocurre la magia. Cada flujo de datos que entra en las herramientas de software o en La Nube se origina en la planta. Pueden ser datos sobre la presión medida en una bomba, una alarma de mantenimiento proveniente de un posicionador de válvula o un punto caliente de temperatura medido en un recipiente. Permítenos mostrarle cómo utilizar estos datos en todas las fases, desde la ingeniería hasta la operación, y qué herramientas facilitan su nuevo trabajo de convertir los datos en contenido de alto valor.
Digitalice su planta de procesos

Ver el video

PIA Life Cycle Portal

La herramienta perfecta para la ingeniería, el pedido, la instalación y el funcionamiento de tu instalación.

Imagínate esto: tu nueva planta de proceso se está construyendo en las instalaciones que has comprado. A medida que avanzan los trabajos de construcción, se comienza también con la ingeniería. Comenzar desde cero puede llevar mucho tiempo: hay una gran cantidad de instrumentos diferentes para una multitud de puntos de medición diferentes. ¿Qué tal si una herramienta te facilitase exactamente esto: ayudarte a elegir el dispositivo adecuado para su propósito y migrar sin problemas estos datos a tu base de ingeniería? El PIA Life Cycle Portal hará precisamente eso.

Encuentra la combinación perfecta con el PIA Life Cycle Portal

El PIA Life Cycle Portal te sugiere el dispositivo adecuado para su tarea de medición, filtrado por:

  • industria 
  • aplicación 
  • técnica

y guiado por gráficos de procesos de los (sub)procesos más comunes de su industria para acortar el tiempo de búsqueda en catálogos, hojas de datos e Internet

Gemelo digital

Conozca al gemelo virtual de su planta

En este paso de elegir la instrumentación adecuada, se han recopilado muchos datos importantes. Datos que no sólo son esenciales para la fase de ingeniería, sino también durante todas las operaciónes. La interfaz con el software COMOS facilita la consistencia de los datos en todas las fases del ciclo de vida y le proporciona una copia 1:1 de su planta, en formato digital.

COMOS – Integración de lo real con lo virtual

COMOS utiliza los datos de los dispositivos de PIA para integrar los datos de los dispositivos de campo en el gemelo digital de su planta. Mientras que los diferentes oficios trabajan en las tuberías de su planta, la puesta en marcha de la instrumentación y la ingeniería, sus documentaciones se guardan en COMOS. Más tarde, durante el funcionamiento, esto le permite hacer lo siguiente: 

  • localizar fácilmente el dispositivo en su planta
  • tener todos los documentos relevantes almacenados en un solo lugar y a mano cuando sea necesario
  • obtener una documentación de los parámetros de funcionamiento 
  • trabajar con una base de datos coherente con actualizaciones cíclicas (es decir, después de los trabajos de mantenimiento)
  • tener una visión general del cableado eléctrico a mano siempre que sea necesario.
Integración de dispositivos de campo

Obtener la información de campo

Los dispositivos de nuestra familia SITRANS vienen con los mejores paquetes EDD, FDI y DTM de su clase a bordo para una fácil integración en su sistema de automatización.

SIMATIC Process Device Manager (PDM) - Una herramienta para cada tarea

Con la industria 4.0 y la digitalización entrando gradualmente en las industrias de procesos, se asigna un nuevo papel a la instrumentación de procesos. Cada vez más, juegan un papel vital en la generación de información de procesos y evolucionan hacia lo que la industria llama sensores inteligentes. Con su creciente inteligencia también viene la complejidad: ser más inteligente significa tener más funcionalidad y, por lo tanto, más parámetros que ajustar.

Los dispositivos SITRANS vienen con funciones de mantenimiento y diagnóstico a bordo, como la autocomprobación, la indicación de arrastre, las pruebas de carrera parcial y los valores límite ajustables múltiples, y hay toda una gama de funciones más sofisticadas para realizar un seguimiento y utilizarlas para la supervisión y el control del proceso.

En la industria de procesos, el SIMATIC Process Device Manager (PDM) es una de las herramientas más utilizadas para el acceso a todos los parámetros, diagnóstico e información de mantenimiento de los dispositivos de proceso. Más de 4.500 dispositivos de más de 200 fabricantes diferentes pueden ser puestos en servicio, parametrizados o reparados utilizando un solo programa con una interfaz de usuario uniforme.

En su última versión 9, estas tareas pueden ejecutarse tanto con clientes fijos como móviles, liberando a los operadores de la necesidad de utilizar una única estación de ingeniería para diferentes unidades de la planta.

El acceso a los dispositivos de campo inteligentes puede realizarse ahora con un cliente local, mientras que los datos se almacenan de forma centralizada. Con esta funcionalidad, el personal de mantenimiento ya no necesita tener acceso a la estación central de ingeniería, lo que simplifica la coordinación, acorta las distancias y permite procesos más eficientes y una mayor disponibilidad de la planta.

Al utilizar SIMATIC PDM Maintenance Station, los estados de diagnóstico y los datos de estado de los equipos de campo se comunican cíclicamente como alarmas de mantenimiento, ya sea localmente o en la nube. La adquisición cíclica de datos en el SIMATIC PDM MS da lugar a series de datos a largo plazo a partir de las cuales las aplicaciones pueden desarrollar declaraciones sobre el ciclo de vida o estrategias de servicio inteligentes.

PDM Flyer

¿Te preguntas si el dispositivo funcionará con tu sistema DCS?

Nuestro equipo del Laboratorio de Interoperabilidad ya se encargó de ello. Probamos nuestros dispositivos por adelantado con todos los sistemas DCS comunes para asegurarnos de que su integración sea fácil y sin problemas.

Probamos los dispositivos con los siguientes sistemas DCS:

  • Siemens SIMATIC PCS 7
  • ABB 800xA
  • Emerson Delta V
  • Yokogawa Centum VP

Esto asegura la compatibilidad probada de integración de los dispositivos de campo SITRANS en los principales sistemas DCS. Si tiene algún problema con la integración de nuestros dispositivos, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestros expertos recrearán su problema en el Laboratorio de Interoperabilidad y le darán retroalimentación y consejo.

Aprovecha al máximo tus dispositivos de campo inteligentes con la Biblioteca SITRANS

Los instrumentos inteligentes de proceso están equipados con características inteligentes a las que antes sólo se podía acceder con un esfuerzo adicional de programación. Esta laguna está siendo colmada por la Biblioteca SITRANS.

Esta herramienta de ingeniería y operación ofrece a los propietarios de plantas un nuevo grado de transparencia, permitiendo una operación más fácil y una rápida resolución de problemas.

La biblioteca SITRANSL también ayuda a la protección de los bienes. Un ejemplo son las válvulas, que dependiendo de su tamaño, pueden representar grandes inversiones.

Por esta razón, el posicionador electroneumático de válvulas SIPART PS2 está equipado con funciones adicionales para proteger la válvula y reducir los costes de mantenimiento.

La placa frontal de SIPART PS2 muestra la siguiente información de un vistazo y evita que los operadores tengan que crear bloques de funciones específicos para cada proyecto desde cero:

- apertura y cierre de válvulas

- cambio del control automático al manual de la válvula

- establecimiento de valores límite

- visualiza las entradas y salidas binarias

- curvas de tendencia y

- gestión de alarmas

Con esta interacción entre el sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7 y la biblioteca SITRANS, los operadores pueden beneficiarse de todo el alcance funcional de sus dispositivos de campo. El resultado es una solución de automatización más simple y segura con menos gastos de ingeniería.

PROFINET

Atrévete a ser digital

Con PROFINET a nivel de campo y conceptos de servicio inteligentes a mano, se ha abierto el camino hacia la era digital. Atrévete a digitalizarte con nosotros.

Llevando la digitalizaciona nivel de campo con PROFINET

La digitalización ofrece importantes beneficios a la industria de procesos. Uno de ellos es el aumento de la flexibilidad. Puede beneficiarse de una integración más sencilla de los dispositivos con el máximo nivel de disponibilidad. Con nuestro nuevo enfoque de la conexión de equipos de campo, la unidad de campo compacta (CFU) SIMATIC permite transferir su concepto de sistema convencional a una planta digital, apoyándose en el estándar industrial Ethernet PROFINET para el intercambio de datos en tiempo real de alto rendimiento hasta el nivel de campo.

Kilometros de cableado de cobre, miles de puntos terminales y cableado propenso a errores son cosa del pasado si te atreves a hacerte digital. La integración y sustitución de dispositivos nunca ha sido tan fácil.

Servicios

Servicios - de tu lista de tareas pendientes

Ya sea in-situ o a distancia, nuestra cartera de servicios ofrece soluciones para los requisitos generales y específicos de su industria a lo largo del ciclo de vida de su planta. Puesta en marcha, diagnóstico, reparación, calibración - todo esto está fuera de su lista de tareas.

Tus dispositivos de campo son digitales - al igual que nuestros servicios

La verificación de flujo in situ, la calibración in situ de dispositivos de presión y temperatura y otros servicios de dispositivos de campo son parte de nuestra oferta integral. Con nuestros dispositivos totalmente anclados en el mundo virtual, los clientes también pueden beneficiarse de los servicios digitales, ya sea de análisis de datos o de mantenimiento y servicios remotos.

Además, el Siemens Industry Online Support (SIOS) ofrece una variedad de funciones de búsqueda que le ayudan a encontrar rápidamente la información que busca.

Tanto si busca información rápida sobre productos, ejemplos de aplicaciones o un contacto directo, SIOS le ofrece una amplia gama de servicios y soporte 24 horas al día, 7 días a la semana, en todo el mundo.