modumaq siemens

Modumaq digitaliza el sector logístico con Siemens

La tecnología de Siemens le permite a esta empresa española triplicar el flujo logístico en Ecuador y mostrar el potencial de la digitalización.
¿Tienes alguna pregunta acerca de las soluciones que ha implementado Modumaq en el almacén de Ecuador? Nuestros expertos te responden

Contacta con nosotros

Caso de éxito

Las 3 grandes ventajas de la automatización para el sector logístico

La empresa española Modumaq ha automatizado el almacén de una de las empresas logísticas más importantes de Ecuador. Gracias a las soluciones integrales de Siemens, el cliente final puede procesar hasta 12.000 bultos a la hora.

1)  Una solución rápida y eficiente para todos los procesos

Modumaq ha dado respuesta a los procesos de preparación y clasificación de pedidos en el centro de distribución. La Corporación El Rosado dispone ahora de un sistema de clasificación de alta velocidad tipo crossbelt sorter mecánico. En el área de crossdocking, se recibe y distribuye la mercancía. En la zona pick-to-belt, se transporta el material almacenado previamente. Todos los componentes de la instalación a nivel software e instalación eléctrica son de Siemens.

2) Del proceso manual al automatizado: reduciendo latencias

El cliente final antes realizaba de forma manual todas las tareas de transporte y clasificación. Con las soluciones de Siemens todos los procesos se han automatizado. Se ha podido mejorar notablemente el flujo de trabajo.

 

3) Mejora de la productividad y grandes ahorros gracias a la automatización industrial

Corporación El Rosado ha incrementado con creces su productividad. En la actualidad, está procesando 8.000 bultos a la hora. Todo ello, con un retorno de la inversión que ha sido mayor del previsto.

Soluciones de Siemens para el sector logístico

Automatización integrada

El controlador SIMATIC S7-1200 está diseñado para proyectos de pequeñas y medianas empresas. Dispone de gran flexibilidad para las conexiones. SIMATIC  S7-1500 es un controlador rápido con mínimo tiempo de respuesta que ofrece el máximo rendimiento para las máquinas. Estas plataformas de hardware ofrecen mayor velocidad, integración y un mejor mantenimiento.

Fácil manejo

La pantalla de control táctil HMI permite un manejo y visualización a pie de máquina. Su uso es muy sencillo y la generación de reportes es de gran utilidad. Dispone de una App para móvil que permite controlar la planta.

Mayor rapidez

El protocolo de comunicación Profinet permite el intercambio de datos rápido y seguro entre todas las plataformas. Ayuda a crear procesos integrados de extremo a extremo y a configurar interfaces en red. La AS-interface genera una tensión continua y transmiten simultáneamente datos y energía. 

Conexión eficiente

Los switches Scalance X permiten la conexión de computadoras y periféricos a la red para que puedan comunicarse entre sí y con otras redes. El sistema de periferia escalable SIMATIC ET200SP puede intercambiar datos E/S procedentes de módulos de periferia conectados a un controlador superior. Este controlador se utiliza para lugares limitados de espacio.

Alianza posible gracias al Approved Partner Dimel

El Grupo Modumaq buscaba un partner tecnológico contrastado para poner en marcha la solución. A través del Approved Partner Dimel, se decantaron por Siemens. Dimel es la marca comercial del Grupo Sonepar, especialista en la automatización y digitalización de la Industria en España.

 

La acreditación de Approved Partner incluye a Dimel como miembro de la comunidad internacional de Partners de Siemens y reconoce como distribuidor experto para la digitalización y la industria 4.0

Nos decantamos por Siemens porque es un proveedor fiable, que ofrece todas las soluciones para un proyecto llave en mano de automatización completa
Jonatan Pascual, Director Técnico de ATM (Grupo Modumaq)

Recupera tu inversión en menos de tres años

Siemens permite a Modumaq un retorno de su inversión

Para Modumaq, la implementación de las soluciones de Siemens ha sido sencilla y se ha podido efectuar en los plazos y tiempos previstos. La Corporación El Rosado ha quedado muy satisfecha con el resultado, hasta el punto de que ya han encargado nuevos proyectos al Grupo Modumaq.

 

El cliente de Ecuador ha recuperado su inversión en tres años. El trabajo ha sido todo un éxito. El cliente final procesa, actualmente, 8.000 bultos por hora y planea alcanzar el máximo de 12.000 en los próximos meses.

 

Eficiencia y productividad reinan ahora en Ecuador con las soluciones de Siemens.

Centro de Innovación en Toledo

Ayudar al impulso de la internacionalización de las PYMEs españolas

Modumaq cuenta con un área de innovación para el sector logístico en Toledo. Desde estas instalaciones, la compañía española muestra las ventajas de la digitalización a través de la tecnología de Siemens.
El ejemplo de Guayaquil es solo el comienzo. En los próximos años queremos implantar el gemelo digital en todos nuestros proyectos
Alfonso Flores, Director General del Grupo Modumaq

Gemelo Digital

El Grupo Modumaq tiene ya la primera licencia en prueba del Gemelo Digital. Esta tecnología le permitirá realizar simulaciones de productos y procesos sin necesidad de invertir en el mundo real, incrementar la eficiencia reduciendo los errores y acortar los ciclos de desarrollo. 

Software NX para la mejora de los productos

Modumaq ha adquirido el software NX de Siemens. Esta tecnología es una solución integral, potente y flexible que ayuda a ofrecer productos mejorados. El NX permite diseñar, simular y fabricar.

Nueva oficina en Toledo

En las nuevas instalaciones del Grupo Modumaq en Toledo, han construido un showroom que sirve de escaparate para mostrar su trabajo a clientes potenciales. La empresa cuenta con una demo que incorpora varias soluciones Siemens: un armario eléctrico, pantallas de control HMI, switches Scalance X, protocolo de comunicaciones Profinet y controladores SIMATIC S7-1500.

Dando impulso a las PYMEs españolas en el Mundo

Grupo Modumaq

El Grupo Modumaq es una empresa española con sede en Toledo creada en el año 2001. Se dedica al diseño y fabricación de soluciones tecnológicas avanzadas para la automatización de procesos y adaptadas a las necesidades del cliente. Son expertos en sistemas automatizados para la preparación de pedidos y distribución en centros logísticos, así como en soluciones especiales de finales de línea.

Empresa en expasión

 El Grupo Modumaq es una empresa en auge. Desde su creación, la empresa se ha especializado en centros logísticos. En 2018 realizan su primer trabajo en el extranjero, consolidándose como integrador de soluciones tecnológicas en el mercado ecuatoriano. A principios de este año, se ha sumado al Grupo Modumaq, ATM (Automatización Tecnológica y Mantenimiento), empresa del grupo responsable del desarrollo de software e instalación.

Contacto

Tu persona de contacto en Siemens

Si quieres recibir información acerca de alguna de las soluciones que ha utilizado Modumaq en el almacén de Ecuador y en el showroom de Toledo, escríbenos.