Pikolin benefits with Scada

Pikolin se beneficia de SCADA y de la gestión de la energía

Su nueva planta de producción consume un 40% menos de gas natural. Sin embargo, tiene un 30% más de capacidad de producción, impulsada por SIMATIC SCADA y Energy Management.
¿Tienes preguntas sobre SIMATIC Energy Management? Nuestros expertos estarán encantados de ayudarte.

Contacta con nosotros

Desafío

Eficiencia, productividad y sostenibilidad

Las nuevas instalaciones de Pikolin en Zaragoza (España), son el mayor y más avanzado complejo industrial de Europa en el sector de productos para el sueño, así como uno de los más grandes del mundo. Con una tecnología de fabricación de primera clase y una solución avanzada de gestión de energía y SCADA, Pikolin también establece un punto de referencia en términos de eficiencia, productividad y sostenibilidad.

Desarrollar una solución de gestión energética como parte de un sistema integrado de gestión de la planta.

La nueva instalación fue diseñada para permitir una cadena de producción integrada verticalmente, lo que a su vez permite a Pikolin fabricar colchones, somieres y almohadas de alta calidad a partir de sus materias primas más básicas.

 

En todas sus operaciones, Pikolin está comprometida con el medio ambiente y recientemente ha recibido la certificación de gestión energética de acuerdo con las normas ISO 14001 y 50001.

 

El traslado a las nuevas instalaciones también ofreció una oportunidad única para diseñar todas las plantas y procesos desde cero para cumplir con los más altos estándares de productividad, eficiencia y sostenibilidad. Para este propósito, Pikolin quería implementar un sistema SCADA combinado con una solución integral de gestión de energía para asegurar el cumplimiento continuo de la norma ISO 50001 y permitir mejoras continuas en las operaciones de la empresa.

Grupo Pikolin, España

Dedicado a la comodidad de dormir

Pikolin comenzó como una pequeña fábrica de colchones en 1948 y ahora es el fabricante líder de productos para dormir en España. Desde su sede central en Zaragoza, Pikolin lleva más de 60 años trabajando para mejorar la salud y el bienestar.

El segundo grupo de productos para el sueño más grande de Europa.

Grupo Pikolin, con una facturación de 446 millones de euros, es el segundo grupo europeo en el sector del confort para el descanso y el líder del mercado en España y Francia. El grupo emplea a unas 3.000 personas en sus nueve plantas de producción en Europa y dos en el sudeste asiático.

 

En Pikolin, la calidad es lo primero: la empresa ha establecido sistemas de calidad globales para toda la empresa, ya que considera el control de calidad como un proceso dinámico e integrado para el seguimiento de la empresa a todos los niveles.

 

El 26 de enero de 1996, Pikolin se convirtió en la primera empresa del sector de los productos para el sueño en obtener el certificado de Sistema de Calidad ISO 9002 por parte de AENOR, la Asociación Española de Normalización y Certificación. En junio de 2003, después de la actualización de la norma a ISO 9001:2008, Pikolin actualizó y mejoró todo su sistema de calidad. Además, Pikolin S.A. ha implantado recientemente un sistema de gestión medioambiental conforme a la norma ISO 14001, que también ha sido certificado por AENOR. 

 

En las nuevas instalaciones de fabricación de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), todos los productos y componentes de Pikolin están sujetos a amplios controles de calidad en un esfuerzo por proporcionar los más altos niveles de confort y bienestar.

No sólo construimos una nueva planta de producción aquí, sino que trasladamos toda nuestra sede corporativa a esta nueva ubicación. En un proyecto de este tipo te tomas muy en serio la sostenibilidad.
Francisco Pineda Munne, Director de Operaciones, Pikolin S.L.
Detalles de la solución

Una solución escalable para la producción y la gestión de la energía

Pikolin quería ser capaz de lograr el control total y la visibilidad de todos los procesos en sus nuevas instalaciones. Para ello, la empresa implementó por primera vez un sistema SCADA SIMATIC WinCC V7, complementado con un sistema de gestión de la energía SIMATIC Energy Manager PRO que ayuda a Pikolin a cumplir con la norma ISO 50001.

Los sistemas estrechamente integrados garantizan una implementación eficiente.

"Necesitábamos controlar todos los datos y variables que se generan", dice Vidal José Beltrán Relancio, director técnico y de mantenimiento de Pikolin S.L.

 

Pikolin se decidió por una solución integrada de Siemens para agilizar la ingeniería y la instalación, así como para hacer un uso eficiente de los recursos durante la operación y el mantenimiento. Además, Siemens siempre ha sido un proveedor y socio fiable.

 

Como resultado, las instalaciones eléctricas utilizan principalmente productos y soluciones de Siemens, con varios controladores SIMATIC y dispositivos de medición SENTRON PAC en la planta de producción.

 

Todos los datos están vinculados a un sistema SCADA SIMATIC WinCC V7 que se ejecuta en un entorno virtual. Este sistema se complementa con SIMATIC Energy Manager PRO para la supervisión y el análisis del consumo de energía y de medios.

 

"Subir todas las variables al Energy Manager PRO fue más fácil de lo esperado", dice Vidal José Beltrán Relancio. Después de la instalación inicial, Pikolin está trabajando en la adaptación del sistema para mostrar los datos en el contexto más valioso.

 

Hasta ahora, Vidal José Beltrán Relancio está muy satisfecho con el rendimiento del sistema: "Es una solución muy conveniente para la gestión de la energía: es intuitiva y fácil de implementar y operar, y nos proporciona una potente herramienta de análisis y control".

SIMATIC Energy Manager es intuitivo y fácil de implementar y utilizar, y nos proporciona una potente herramienta de análisis y control.
Vidal Jose Beltrán Relancio, Director Técnico y de Mantenimiento, Pikolin S.L.
Beneficios

Una solución que simplemente vale la pena

Desde que se mudó a sus nuevas instalaciones, Pikolin ha reducido significativamente el consumo de energía por metro cuadrado de la empresa. Esto se debe al uso de tecnologías avanzadas y al mejor control de las distintas fuentes de energía que permite SIMATIC WinCC y, especialmente, a las capacidades de análisis de SIMATIC Energy Manager PRO, como confirma Vidal José Beltrán Relancio: "En pocas palabras: vale la pena".
Aspectos destacados de la cartera

Integrado, escalable y eficiente

Combinando SIMATIC WinCC V7 y SIMATIC Energy Manager PRO, Pikolin dispone de las herramientas adecuadas para su "fábrica del futuro": una tecnología puntera, ampliable y flexible, que crecerá con Pikolin y su negocio, al tiempo que garantiza que el proceso de producción siga siendo un punto de referencia para la sostenibilidad.
Referencias

Sistemas para el éxito

SIMATIC Energy Management y sistemas SCADA en aplicaciones específicas.

Contacto

El camino directo a su persona de contacto de SIMATIC SCADA

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros sistemas SIMATIC SCADA? ¿Desea hablar con nosotros sobre sus retos específicos o busca un socio competente para su proyecto? Póngase en contacto con la persona de contacto de su región, estaremos encantados de atender su consulta.