White paper: Hospitales inteligentes
¿Cómo pueden las infraestructuras inteligentes ayudar en el proceso de recuperación y mejorar la experiencia del paciente?
La habitación ideal para el paciente: el equilibrio entre un entorno perfecto para la recuperación y un lugar eficiente para trabajar
Una habitación de hospitalización tiene que ofrecer un lugar en el que estar cómodo bien y se recuperen con rapidez diferentes tipos pacientes. Al mismo tiempo ser un espacio óptimo de trabajo para que los profesionales de la salud puedan prestar la mejor atención. Además tiene que proteger de la mejor forma posible de infecciones tanto al paciente como al personal médico. El operador del hospital sabe que el mayor reto al diseñar la habitación de hospitalización ideal es conseguir el cumplimiento perfecto de todos estos requisitos - mientras se mantienen los costes y el consumo energético en el mínimo.
Estudios confirman que el ambiente que le rodea al paciente contribuye de forma significativa a una mejor y más rápida recuperación. La temperatura, la iluminación y la ventilación juegan un papel muy importante. La solución Desigo Room Automation de Siemens ofrece control HVAC integrado para garantizar el clima óptimo de la habitación.
Confort y cercanía
La nuevas tecnologías de iluminación contribuyen al proceso de curación. La iluminación circadiana sigue al ritmo natural del paciente, mejora su confort y es muy posible que se accelera su recuperación. Una de las cinco medidas clave para la mejora de satisfacción del paciente es el control completo sobre los ajustes de su habitación.
Gracias a Desigo Room Automation, el paciente puede controlar iluminación, persianas y temperatura directamente a través de su tablet, smartphone o el terminal que tiene al lado de su cama, y crear el ambiente que prefiere en cada momento. Esta solución no solo mejora la comodidad del paciente, sino también ahorra tiempo a os profesionales de la salud, si no tienen que llevar a cabo estos ajustes ellos para los pacientes.
Condiciones óptimas para la asistencia eficiente y cuidados adecuados
A parte de ser confortable para el paciente, una habitación de hospitalización también tiene que ofrecer condiciones óptimas para los profesionales de la salud. Existe la posibilidad de predefinir ajustes de iluminación especiales y optimizados para visitas o tratamientos médicos que mejoran el confort del equipo médico y reduce la posibilidad de errores médicos.
Con Desigo Room Automation, los empleados pueden programar y seleccionar escenarios predefinidos según los diferentes requisitos terapéuticos.
Asistencia excelente, segura, flexible y sostenible
Los pacientes están en una situación vulnerable y para ellos la seguridad es igual de importante que el confort. Como los hospitales están abiertos las 24 horas del día, requieren conceptos especializados y completos de seguridad. Amenazas como comportamientos agresivos de pacientes, caídas de pacientes, incendios, infecciones, entre otros, ponen en peligro a pacientes y profesionales de la salud: Nuestros soluciones ofrecen la protección adecuada contra todos estos riesgos.
Es esencial disponer de sistemas de alta calidad que ofrecen una infraestructura flexible y fiable al hospital. En instalaciones médicas la utilización de espacios cambia con mucha frecuencia. En una infraestructura flexible estos cambios se pueden llevar a cabo de manera sencilla y eficiente en cuanto a costes. La solución Desigo Room Automation de Siemens ofrece esta flexibilidad y es menos costosa durante la fase de instalación.
Las habitaciones de hospitalización también tienen superar el desafío de cumplir los requisitos tanto de pacientes como del personal médico y minimizar costes al mismo tiempo. Los hospitales gastan 2,5 veces más energía que cualquier edificio comercial. Los servicios de consultoría de Siemens contribuyen a tener la transparencia de datos de utilización del edificio para conseguir una mayor eficiencia energética y sostenibilidad en las operaciones.