White paper: Hospitales inteligentes
¿Cómo pueden las infraestructuras inteligentes ayudar en el proceso de recuperación y mejorar la experiencia del paciente?
Un espacio seguro que garantiza resultados fiables
El laboratorio juega un papel central en el cuidado del paciente. Un 70% de las decisiones tomadas en relación con su tratamiento se basan en resultados de laboratorio. Para mejorar la recuperación del paciente es importante que los profesionales de la salud pueden confiar que estos resultados estén disponibles a tiempo y en buena calidad. Diagnósticos equivocados y costes extras pueden y deben ser evitados. Esto significa que la presión en cuanto a tiempos y costes para los laboratorios aumenta constantemente. Los requisitos principales para un laboratorio son sistemas de muy alta calidad y un buen rendimiento energético, porque la operación de las instalaciones en un laboratorio, que cuentan entre otros equipos con grandes frigoríficos, consume muchísima energía. Soluciones integradas de seguridad protegen los equipos de última tecnología y garantizan la seguridad de los profesionales y del mundo exterior de amenazas como virus y contaminaciones cruzadas.Cumplimos con directrices y normativas
Solo si la sala ofrece condiciones óptimas, es posible llegar a resultados fiables de manera rápida y eficiente. Al mismo tiempo, se deben seguir pautas y regulaciones estrictas para proteger al personal y el medio ambiente y hacer que las operaciones sean lo más rentables posible. Esto requiere que los sistemas HVAC se personalicen de manera óptima según las necesidades específicas de la habitación y las instalaciones.
Las soluciones de validación certificadas son cruciales para que un laboratorio pueda cumplir con las normativas y disponer de la documentación completa en todo momento sobre las condiciones ambientales en las que se almacenaron las pruebas, muestras de sangre y otros análisis. Con la plataforma de gestión Desigo CC, te ofrecemos una funcionalidad de validación certificada integrada en un único sistema de gestión de edificios. Los profesionales de tu laboratorio obtienen un resumen preciso de todos los procesos en la sala, lo que les permite trabajar de manera rápida, segura y conforme con la máxima eficiencia.
La Solución Green Lab te ofrece automatización completa y documentada de edificios con funciones específicas para la operación de laboratorios. Mejora la seguridad de la sala, la seguridad y la comodidad al tiempo que optimiza su rentabilidad. El control exacto del flujo de aire que mantiene la presión de aire correcta en las campanas de extracción y la sala en general es clave. Nuestra solución Green Lab mantiene la diferencia de presión correcta y destaca por su eficiencia energética.
Nuestros sistemas inteligentes de seguridad contra incendios garantizan una protección óptima y minimizan el riesgo de falsas alarmas costosas gracias a su capacidad de distinguir los fenómenos engañosos.
Los componentes individuales de nuestra solución forman el engranaje perfecto para alcanzar su máximo potencial y aumentar de forma significativa la eficiencia de tu laboratorio, tanto hoy como en el futuro. Nuestros servicios digitales te ofrecen una visión general completa de todos los datos de laboratorio en todo momento. El resultado: transparencia y análisis que transforman tu laboratorio en un lugar perfecto.