Hágalo bien: Equilibrio hidráulico dinámico

Tenemos la responsabilidad de crear edificios que sean mejores para las personas y que sean sostenibles para el medio ambiente, y eso significa transformar los edificios en entornos que cuiden.
Los edificios consumen aproximadamente el 40% de toda la energía del mundo, y los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) representan más del 40% del uso energético de los edificios. Por eso, optimizar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado es esencial para el futuro. Pero la gente no quiere renunciar al confort, así que tenemos que construir sistemas de HVAC energéticamente eficientes que se adapten a las necesidades de la gente y mantengan el confort al máximo nivel. La optimización del flujo hidrónico es una forma primordial de reducir el consumo de energía de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, al tiempo que aumenta la eficiencia general del edificio y su rendimiento operativo.
Aprenda a crear sistemas de climatización energéticamente eficientes con un flujo hidrónico optimizado que ofrezcan el máximo nivel de confort: sistemas hidrónicos dinámicamente equilibrados.
¿Por qué equilibrar un sistema hidrónico?
El agua siempre fluye por el camino de menor resistencia.
Sin embargo, la red de tuberías del sistema de climatización de los edificios está muy ramificada y contiene tuberías de diferentes diámetros. Esto significa que el agua y, por tanto, el calor se distribuyen de forma desigual, y algunos consumidores reciben más calor que otros. Los consumidores más alejados de la bomba reciben muy poco calor y los más cercanos, demasiado. En cuanto un ocupante de una habitación enciende la calefacción, otra zona del edificio recibe inevitablemente menos calor. Esto hace que las temperaturas de las habitaciones sean inestables y que el confort de los ocupantes se vea afectado. Se desperdicia energía y se generan costes innecesarios por una calefacción/refrigeración excesiva e innecesaria.
El equilibrado hidráulico puede evitar que se produzca esta situación. La definición más sencilla de equilibrio hidráulico es:
La cantidad correcta de agua en el momento correcto y en el lugar correcto.
Suena fácil. ¿Pero lo es?
Significa que el agua se distribuye de forma óptima. Con el equilibrado hidrónico, todos los componentes del sistema hidrónico están adaptados y equilibrados, lo que garantiza que la energía se distribuye uniformemente por todo el sistema. Hay varias formas de crear un sistema hidrónico equilibrado. Vea el segundo episodio de "Hazlo bien: Equilibrio hidrónico dinámico" en el que nuestro experto en sistemas hidrónicos, Luca Baroli, compara las dos más importantes, o lea la explicación a continuación: