¿Por qué debes elegir una válvula de equilibrado dinámico?
Las válvulas de equilibrado estático siguen siendo la solución estándar para los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de hoy en día, a pesar de que hace tiempo que están anticuadas. Están diseñadas para una carga completa, pero en la práctica, los sistemas suelen funcionar con una carga parcial. El resultado: funcionamiento ineficiente, alto consumo de energía, costes de explotación y un clima ambiente incómodo.Los beneficios de una válvula de equilibrado dinámico
Elegir una válvula de equilibrado dinámico maximiza la eficiencia operativa. El ajuste de un sistema de equilibrado dinámico es sencillo y rápido; prácticamente no existe ningún proceso de puesta en marcha y aporta grandes ventajas.
Su principal beneficio radica en que no es necesario realizar ningún ajuste en las válvulas de equilibrado porque lo hace automáticamente en función del estado de los sistemas HVAC.
Gracias al control estable de la temperatura ambiente, se puede ahorrar hasta un 25% de energía sin sacrificar el confort.
La Válvula Inteligente de Siemens: el equipo de equilibrado dinámico auto-optimizado con conexión Cloud. La solución definitiva para grupos de calentamiento y unidades de tratamiento de aire.
Ventajas de la válvula inteligente de Siemens
Desde la planificación hasta el funcionamiento continuo, la válvula inteligente de Siemens es más que una válvula dinámica convencional. Con su inteligencia incorporada, es la solución definitiva para grupos de calefacción y unidades de tratamiento de aire, ofreciendo beneficios garantizados a lo largo de todo el ciclo de vida:
- Facilita la puesta en marcha
- Ahorro de tiempo
- Asegura el confort en los edificios
- Incrementa la eficiencia energética
Descubre qué hace que la válvula inteligente sea la válvula ideal para sistemas de climatización en cada fase individual.
Válvula Inteligente - ¡Un juego de niños!
Preselecciones ajustables en todo momento, intercambiador de calor optimizado, eficiencia energética verificable y equilibrado hidrónico dinámico: La válvula inteligente reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo durante la planificación, configuración y puesta en marcha.¡Click! Puesta en marcha y ajuste en un abrir y cerrar de ojos
No te preocupe si la fachada o el aislamiento cambia a lo largo de un proyecto. Con la Válvula Inteligente, puede comprobar y ajustar de nuevo en cualquier momento a través de un acceso remoto. Los valores están siempre actualizados y almacenados en el gemelo digital del Building Operator, la aplicación Cloud de Siemens.
También puede olvidarse de los cálculos hidrónicos que consumen mucho tiempo: La válvula inteligente mide continuamente el caudal y equilibra fácilmente las fluctuaciones de presión. Todo lo que tiene que hacer es determinar el flujo volumétrico máximo. Además, el sistema de equilibrado dinámico es extremadamente eficiente desde el punto de vista energético y garantiza el máximo confort en el espacio.
¡Click! Está probado y el intercambiador de calor está optimizado.
Di adiós a los ajustes manuales. La válvula inteligente optimiza el intercambiador de calor. Mide la temperatura, el caudal y la salida automáticamente para determinar si la característica de la válvula está optimizada con el intercambiador de calor.
Si no lo está, la válvula adapta la característica de la válvula a las de salida del intercambiador de calor.
Además, siempre mantendrá una visión general clara: puede comprobar y verificar los valores en cualquier momento, así como el equilibrado hidráulico y la eficiencia energética. |
¡Click! Está instalada y conectada
La válvula inteligente es sinónimo de flexibilidad. Por ejemplo, puede instalar el sensor de flujo en el flujo y la válvula en el retorno para ahorrar espacio de instalación.
La caja del controlador puede montarse paralela o transversalmente en el sensor de caudal o incluso en la pared.
Conecte sus dispositivos de forma rápida y sin esfuerzo, gracias a los conectores enchufables codificados por colores. La caja del controlador se conecta fácilmente, detecta automáticamente el sensor de flujo y el actuador, y se adapta a los ajustes.
¡Click! Parametrizado y en La Nube
Puede preparar la puesta en marcha a su ritmo utilizando el sitio ABT en su PC. Desde cualquier lugar, sólo tienes que encender la LAN inalámbrica de la Válvula Inteligente y descargar todos los ajustes utilizando la aplicación gratuita ABT Go de Siemens.
También puedes comprobar y verificar los valores en cualquier momento en línea. Puedes mantener una visión clara en todo momento, independientemente de quién esté trabajando en el proyecto.
Válvula Inteligente - ¡Puesta en marcha en un chasquido de dedos!
Parametrización y comprobación rápidas y sencillas, análisis basados en hechos con equilibrado hidráulico verificable: La válvula inteligente ahorra tiempo y ofrece una visión clara de todos los ajustes durante la puesta en marcha.
¡Click! Los parámetros están actualizados y la puesta en servicio es automática. Utiliza la conexión inalámbrica LAN para una puesta en marcha rápida y sencilla: descarga los datos a la aplicación ABT Go. Y luego cargarlo a través de la LAN inalámbrica a cada válvula.
¡Hecho!
También puedes conectarte a la válvula inteligente utilizando el sitio ABT a través de BACnet-IP o simplemente desde la oficina a través del operador de construcción. Esto te da acceso a la configuración estés donde estés (y a cualquier hor). Aún mejor: no tienes que coordinar el acceso al dispositivo con otros servicios de construcción en el edificio, el gemelo digital se actualiza cada vez que realiza ajustes. |
¡Click! Todas las válvulas probadas y todo funciona correctamente Inicia la prueba de flujo presionando el botón de servicio o usando ABT Go. Los resultados de la prueba están disponibles directamente en la aplicación. Con la válvula inteligente, no necesitas válvulas reguladoras de flujo, válvulas de balanceo o cálculos hidrónicos complicados. Gracias a esta válvula de equilibrio dinámico de optimización automática, el sistema HVAC se equilibra automáticamente en todo momento. Puede verificar esto en cualquier momento utilizando la aplicación Building Operator. |
¡Click! Siempre disponible y en perfecto estado
Optimizar la planta. La válvula inteligente controla continuamente la temperatura, el caudal, la posición y la salida de la válvula, y adapta las características de la válvula al intercambiador de calor.
Esto asegura que la planta siempre funcione tan eficientemente como lo hizo el día en que se encargó. Esto significa ahorros significativos en costes energéticos sin una inversión adicional.
La válvula inteligente también es dinámica. Equilibra todas las fluctuaciones de presión para garantizar un clima ambiente estable y un alto nivel de confort. Esto es altamente eficiente y conduce a una reducción significativa en el uso de energía.
¡Click! Errores son corregidos y el equipo siempre funciona
Resuelve los problemas antes de que ocurran. La Válvula Inteligente monitorea continuamente los valores y registra sus datos.
En caso de irregularidades, puede simplemente comprobar dónde está el problema y corregirlo inmediatamente.
Como alternativa, puede solicitar asistencia técnica a distancia de un técnico sin tener que visitar el lugar. Gracias a la conexión en la nube y a las actualizaciones de firmware, la Válvula Inteligente está siempre al día.
Incluso los cambios en el uso de los edificios o las ampliaciones de las plantas no son un problema. Tu equipo siempre disponible, sean cuales sean las circunstancias.
La válvula inteligente: garantía de éxito en tu instalación ¡Hazlo sencillo!
Contacto
Válvula Inteligente - ¡Fácil, digital y sencillo!
En cada fase del proyecto, la válvula inteligente te facilita el trabajo, ahorra tiempo y garantiza tanto el confort del espacio como la máxima eficiencia energética. Con la planificación inteligente de válvulas, la instalación, la puesta en marcha y el funcionamiento son muy sencillos.