Detección de intrusión

El sistema de intrusión es la solución que protege tu edificio y alrededores de intrusiones, robos, atracos, ocupación ilegal, secuestro, vandalismo, sabotaje y muchas más acciones relacionadas con el acceso ilegal. En el sentido más amplio de la palabra intrusión puede ser todo tipo de acto criminal. La solución de Siemens consiste de un kit de distintivos, controladores y medidas organizadoras capaz de detectar automáticamente cualquier acceso no autorizado. Cuando se detecta un intruso, es muy importante de iniciar inmediatamente medidas adecuadas, sean silenciosas o sean claramente perceptibles, para evitar posibles daños.
La estructura del sistema de detección de intrusión
El sistema automático contra la intrusión detecta cualquier intento de acceso no autorizado mediante sensores que perciben fenómenos asociados, como por ejemplo cambios de contorno, posición, presión, movimiento, incluso sonidos y ruidos, cambios estructurales o de temperatura, etc. El nivel de alarma se determina automáticamente según la programación. La base de cualquier sistema contra la intrusión siempre es un concepto integral de protección. Este concepto contempla todas las medidas individuales necesarias para alcanzar los objetivos deseados de protección. El propósito es una combinación eficaz formada de protección mecánica por un lado y vigilancia electrónica por otro. Si nos encontramos frente a amenazas no conocidas, es importante identificarlos como parte de un análisis de riesgos. Para cada tipo de amenaza que se identifica, se define un objetivo de protección para así mitigar el riesgo y determinar un protocolo de protección eficaz.Principios de detección
Aparte de las diferencias físicas entre los principios de detección, podemos distinguir claramente dos tipos de detectores de intrusión, los llamados "activos" y "pasivos".
Sistemas de detección pasivos
Estos sistemas operan solamente como receptores. Equipado con un sensor adecuado, un detector pasivo registra un incidente o un cambio de determinados valores físicos y lo identifica como situación de alerta. El detector toma como punto de referencia para la detección los valores básicos que se encuentran dentro de su rango de percepción en condiciones normales. Cuanto más estable están estos valores, menor es el riesgo de falsas alarmas. Las señales útiles normalmente son débiles lo que significa que hay que disponer de un estándar alto de evaluación. Los cambios en el ambiente se interpretan mediante filtros y a veces también ajustando la sensitividad de la respuesta.
Ejemplos de sistemas de detección pasivos:
- Detectores pasivos de movimiento mediante infrarrojos
- Detectores sísmicos
- Detectores de vibración
- Sistemas de monitorización de imágenes
- Detectores de vidrio roto
- Detectores acústicos
- Detectores de contacto
Sistemas activos de detección
Los sistemas activos trabajan con un transmisor y un receptor. Consisten de una parte que genera una señal determinada en un circuito electrónico y la transmite. También tienen una parte receptora que recibe y monitoriza la señal transmitida y detecta cambios que registra como situación crítica. La comparación entre la señal transmitida y la recibida además aporta parámetros adicionales. Como resultado, los sistemas activos suelen ofrecer mejores propiedades de detección y disponen de medidas adicionales para evitar falsas alarmas. Posibles interferencias provocadas por el medio ambiente se eliminan con la ayuda de fitros. El transmisor y el receptor pueden estar ubicados en un mismo distintivo o en equipos separados.
Ejemplos de sistemas de detección activos:
- Detectores de ultrasonidos
- Barreras de haz luminoso
- Detectores de microondas
- Detectores de cambio de campo
- Detectores capacitivos