Go to Siemens Global Website
Go to Siemens in your region
Go to Siemens Global Website
Go to Siemens in your region
WallBox VersiCharge IEC de Siemens es el cargador de coches eléctricos de más fácil manejo. Está pensado para que se pueda instalar en cualquier lugar que cuente con una toma de corriente. Este cargador flexible, de diseño moderno y ergonómico, aporta en todo momento seguridad y protección de sobrecalentamiento, sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito.
Hazte con tu cargador para coches eléctricos desde tan sólo 499€ en tu punto de distribución más cercano.
Si el repostaje se realiza por la noche, recorrer hasta 100 kilómetros con un coche eléctrico supone un gasto de 1,12€ frente a los 5€ aproximados de un gasolina.
Otro punto a destacar es que los eléctricos necesitan menos mantenimiento ya que tienen un 60% menos de piezas que los de combustible y aportan un rendimiento más elevado al transformar hasta el 75% de la energía que reciben. La unión de estos factores pone de relieve la gran ventaja económica que supone optar por un vehículo verde.
Los coches eléctricos no tienen que pagar el Impuesto de Matriculación de Vehículos ya que sus emisiones de CO2 son inferiores a 120 gr/km, lo que se convierte en un importante ahorro económico al que no hay que hacer frente al adquirir un vehículo.
Además, muchos ayuntamientos han decidido dejar estacionar gratuitamente a los coches eléctricos en los aparcamientos de zonas reguladas. Una medida que fomenta tanto el uso como la compra de los llamados eCars sobre todo en las principales ciudades españolas.
Se ha estimado que su adopción reduciría considerablemente las emisiones de CO2 a nivel mundial y la reducción sería aún mayor si la electricidad generada para cargar los vehículos procediera de energías renovables.
Además, los coches eléctricos son mucho más silenciosos que los tradicionales, lo que se traduce en una gran ventaja para las ciudades donde el ruido provocado por el tráfico rodado supone el 80% de la contaminación acústica total.
La recarga para vehículos eléctricos en cualquier tipo de garajes está regulada por la Instrucción Técnica Complementaria número 52 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC-BT52) y es recomendable que un instalador o un electricista autorizado se encargue de dicha instalación para garantizar en todo momento la calidad y la seguridad de la misma
Existen 4 modelos de VersiCharge, 3 monofásicos y 1 trifásico:
Este cargador flexible, de diseño moderno y ergonómico, aporta en todo momento seguridad y protección de sobrecalentamiento, sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito. El color de su característica iluminación LED permite saber al usuario si la carga se ha realizado con éxito.
Además, durante la instalación es posible limitar la corriente máxima para adaptarse a las condiciones existentes del sistema eléctrico de cada caso. Una vez realizada la carga, el cable se fija a la unidad y se coloca alrededor de la carcasa para su fácil almacenamiento.
Parece que está usando un navegador que no es totalmente compatible. Tenga en cuenta que puede encontrarse con problemas de navegabilidad o usabilidad en la página. Para una mejor experiencia, le sugerimos descargar la última versión de un navegador compatible: