La turbina de gas SGT-400 en SEAT 

El corazón de una de las plantas de montaje más eficientes en Europa. En 2011, SEAT decidió actualizar su planta de energía con la última variante de la turbina de gas SGT-400 (15MW) para hacer que la producción de energía fuese más eficiente y sostenible. Hoy la planta genera el 40% de la energía y casi el 90% de la energía térmica requerida para la producción, y ayuda a mejorar la huella ambiental de la instalación de producción.
¿Te gustaría sabes más ?

Contacta con nosotros

Planta de SEAT en Martorell

Una de las instalaciones de fabricación de automóviles más modernas de Europa

La planta de SEAT en Martorell, ubicada a unos 30 kilómetros de Barcelona, ​​fue inaugurada en febrero de 1993 y es una de las instalaciones más modernas de este tipo en Europa. Más de 8,000 empleados trabajan en tres turnos y producen aproximadamente 2,300 automóviles por día. El sitio está impulsado por la turbina de gas SGT-400 de Siemens que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Genera por sí misma el 40% de la energía eléctrica y casi el 90% de la energía térmica requerida por la planta.
Cada minuto se crea un automóvil en nuestras líneas de producción. [...] Por ello, necesitamos tener un cierto nivel de productividad y una eficiencia muy alta. Esto implica tener procesos muy sólidos.
Javier Pérez, Gerente de Mantenimiento SEAT Martorell

Una nueva turbina para mayor eficiencia y menores emisiones

En 2011, SEAT decidió reemplazar su turbina existente.

La turbina SGT-400 (15 MW) proporciona a la planta electricidad y energía térmica para sus procesos. Fue elegida por su gran eficiencia y bajos valores de emisión. SEAT tomó el desafío e instaló el primer modelo de la nueva serie, y cosecharán la recompensa a largo plazo.

Un comienzo desafiante

La primera versión de SGT-400 (15 MW) en todo el mundo

La versión SGT-400 (15 MW) es la turbina de gas más eficiente del mercado en su clase de potencia. Convencido por su exitosa asociación a largo plazo con Siemens, SEAT decidió correr el riesgo de ser el primero en instalar esta turbina. A través de una colaboración constante basada en una relación sólida, los ingenieros y colegas de servicio de SEAT y Siemens lograron no solo exceder el resultado prometido, sino también optimizar el SGT-400 (15 MW).
Para SEAT es un elemento clave que la turbina funcione durante 24 horas, los 365 días del año.
Jordi Vera Sune, Gestión de cuentas Siemens AG

  

Nuestro servicio en la planta de producción de SEAT Martorell

Siemens presta servicios a la turbina de gas SGT-400 (15 MW) en la planta de producción de SEAT Martorell dentro de un Programa Correctivo a Largo Plazo (LTP) que cubre por completo las necesidades de mantenimiento a largo plazo de la instalación. Como parte del programa, SEAT tiene acceso y utiliza personal de servicio de campo local capacitado y soporte las 24 horas de un servicio de asistencia técnica.

Hechos y datos

Turbina de Gas SGT-400 (15 MW)

La turbina de gas fue elegida porque ofrecía el máximo rendimiento en comparación con sus competidores. En papel, calificó con una eficiencia del 34.6% y podemos ver que actualmente está en el 35.4%.
Enrique López Blanco, Gerente de cogeneración SEAT Martorell

La turbina de doble eje con la mayor eficiencia en su clase de potencia

La SGT-400 es una turbina de gas simple y robusta de doble eje adecuada tanto para la generación de energía como para aplicaciones de accionamiento mecánico. El producto ofrece un rango de potencia de 10 a 15 MW y puede utilizarse en todos los climas, tanto en tierra como en alta mar. La turbina de gas SGT-400 ofrece la mayor eficiencia en su clase de potencia e incorpora las últimas tecnologías aerodinámicas y de combustión.

Los beneficios

Una inversión que vale la pena

Aunque su turbina actual todavía funcionaba bien, SEAT se mejoró a finales de 2011 al modelo superior de la Cartera ambiental de Siemens. La turbina de gas SGT-400, con rendimiento y eficiencia mejorados, usa mucho menos gas natural que el producto instalado actualmente, al mismo tiempo que entrega el mismo rendimiento. Esto significa que la actualización se paga por sí misma y también mejora la huella ecológica del sitio de producción de SEAT.

Los datos hablan por sí solos

0

meses sin paradas involuntarias 

0 %

fiabilidad comprobada entre 10/2016 y 12/2017

0 %

eficiencia total en la planta de cogeneración

"Nos encantan ser detallistas en todo lo que hacemos, y había un proyecto que era especialmente importante [...] para la planta de Martorell y para nuestra sostenibilidad como empresa: el desarrollo de toda la planta de cogeneración en Martorell. Siemens fue un socio muy importante para nosotros en la implementación de este proyecto".Javier PérezGerente de Mantenimiento SEAT Martorell

Soluciones Siemens

Su socio de confianza para soluciones a medida

Junto con la nueva turbina de gas, se instalaron varias otras soluciones de Siemens en la línea de producción, como motores eléctricos que conducen las líneas de ensamblaje y ascensores, arrancadores suaves y convertidores de frecuencia, transportadores deslizantes en el taller de carrocería y mucho más. Todos apuntan a hacer la producción más eficiente.