Tip de paneles de control

Diagnóstico continuo y supervisión sencilla en el circuito de control. Paneles de control integrados - beneficiarse de nuestros tips de expertos
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos para obtener asesoramiento personalizado sobre normas e ingeniería de armarios de control industriales

Contáctenos

Diagnóstico continuo en el circuito de control


El circuito de control es una parte importante que contribuye al buen funcionamiento de un sistema para que pueda operar según lo previsto. Si el suministro de 24 V en el panel de control cae por cualquier motivo, esto provocará la detención de la aplicación y, por tanto, los costes debidos a la parada de la producción. Para evitarlo, hay que vigilar el suministro de 24 V mediante un diagnóstico sencillo e integral. Esto se aplica tanto a la fuente de alimentación como a la protección de los Load feeders individuales de 24 V. Con la ayuda del diagnóstico y la supervisión, se puede informar y reaccionar correctamente ante una sobrecarga, un cortocircuito en el circuito de control y un fallo de la fuente de alimentación de DC. Este tip le muestra cómo se puede implementar esto de forma rápida y sencilla.

¡Tips prácticos para usted!

La fuente de alimentación es el corazón del sistema de automatización, por lo que resulta aún más importante conocer el estado de la fuente de alimentación DC en el panel de control, en especial la capacidad del dispositivo, si existen reservas suficientes o se aproxima ya o incluso se encuentra en estado de sobrecarga. Con la nueva fuente de alimentación SITOP PSU6200, toda la información importante se transmite al controlador. Más información al respecto:

 

Dispone de bloques de función y faceplates para SIMATIC S7 que permiten leer, evaluar y visualizar las señales de la interfaz de diagnóstico de SITOP PSU6200 en un panel de control de manera clara y sencilla.

Los bloques de la librería se pueden descargar aquí

 

También es posible descargar un faceplate para una visualización sencilla en WinCC.

 

Más información sobre SITOP PSU6200:

Los módulos de corte selectivo distribuyen la corriente de carga entre varias derivaciones a motor de 24 V DC y las vigilan de forma fiable para detectar condiciones de sobrecarga y cortocircuito. El sistema electrónico permite picos de corriente breves causados, por ejemplo, por altas extracorrientes de conexión, pero las derivaciones a motor se desconectan en caso de sobrecarga prolongada. Esto es así incluso en líneas de alta impedancia. Aunque la fuente de alimentación proporcionase la corriente de disparo necesaria, en estos casos los interruptores automáticos no se dispararían o lo harían demasiado tarde. Los módulos de corte selectivo siguen alimentando de forma fiable las derivaciones intactas con 24 V DC, lo que puede prevenir una falla total del sistema. Encontrará más información aquí:

 

Vigilancia selectiva de derivaciones a motor de 24 V

Si un sistema está dirigido al mercado norteamericano de acuerdo con las normas UL, será necesario aplicar otras normas y estándares como base cuando se use en conformidad con IEC. En el caso del circuito de control, esto afecta principalmente al dimensionamiento y la protección. En el siguiente documento técnico se recogen los puntos a los que debe prestarse atención.

Especialmente en el caso de los SIMATIC IPC, un corte de alimentación puede ocasionar problemas ya que, además de la pérdida de datos, el fallo puede dañar el disco duro o el SSD y hacer que sea necesario sustituirlos. Por este motivo, un IPC debería estar siempre protegido por una fuente de alimentación UPS DC adecuada. En caso de fallo, el IPC se apagará de forma correcta y segura, y los datos estarán protegidos. Aquí puede ver la correspondencia entre UPS e IPC:



El software gratuito de ingeniería y vigilancia "SITOP Manager" ayuda a implementar las soluciones de UPS DC con capacidad de comunicación de SITOP. En el caso de un corte de red, SITOP Manager vigila y apaga de forma selectiva varios PC a través del servicio SITOP Shutdown Service; también proporciona información importante durante el funcionamiento, por ejemplo, sobre el estado de los componentes de respaldo.

Discover all the information on industrial control panel engineering and standards

Do you want to benefit from expert knowledge for your control panel? Learn more in technical documents and manuals, brochures and publications, visit webinars or take advantage of our offering of electrical engineering software tools.