Los dispositivos para las casas inteligentes

Consigue reducir el consumo y mejorar el confort de edificios residenciales gracias a las soluciones digitales de Siemens
Los edificios residenciales son los mayores consumidores de electricidad. El 40% de la energía que se demanda en la Unión Europea proviene de este tipo de infraestructuras. Renovar los edificios con tecnología digital e inteligente hará que se reduzca la factura energética, las emisiones contaminantes y los peligros por accidentes como incendios o explosiones.
¿Cómo hacer que tu hogar sea seguro y digital?
Prepara tu hogar para la llegada del vehículo eléctrico
Las ventajas del coche eléctrico abundan pero encontrar un punto de recarga donde “repostar” electricidad sigue siendo una de las barreras a la hora de adquirirlo.
Por ello, instalar un wallbox o cargadores para vehículos eléctricos en hogares, aparcamientos o garajes, es la solución ideal para el impulso de este tipo de movilidad.
WallBox VersiCharge IEC de Siemens es el cargador de coches eléctricos de más fácil manejo. Está pensado para que se pueda instalar en cualquier lugar que cuente con una toma de corriente.
Este cargador flexible, de diseño moderno y ergonómico, aporta en todo momento seguridad y protección de sobrecalentamiento, sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito.
Controla la temperatura para reducir tu factura
¿Sabías que el consumo eléctrico sube un 7% por cada grado de temperatura que aumentamos?
Por ello, es esencial contar con equipos que regulen y controlen la temperatura para alcanzar un grado óptimo de confort en los hogares.
Los edificios residenciales pueden gestionar el control de la temperatura en función del tipo de instalación:
- Sala de producción centralizada: gracias a los sensores y sondas se puede determinar cuándo los sistema de calefacción deben arrancar o parar en función de la demanda para alcanzar la temperatura óptima que brinde el máximo confort en el hogar.
- Control por termostato en los hogares: si todas las empresas y hogares españoles regulasen la calefacción fijándola en 21º de máxima, se ahorrarían 40,5 millones de kWh, lo que es el equivalente al consumo diario de más de 4.000.000 de hogares. Las últimas innovaciones tecnológicas consiguen autoregular la temperatura y encontrar las mejores condiciones climatológicas sin necesidad de que te preocupes por nada.
Evitar incendios y cortocircuitos en tu hogar
¿Sabías que 1 de 4 incendios en España están producidos por causas eléctricas?
Cosas tan básicas como un cable doblado o pelado pueden ocasionar daños irreversibles en tu instalación y ponen en riesgo la vida de los que más quieres. Para evitarlo, es esencial que protegas tu instalación con interruptores y detectores de arco aptos y 100% garantizados.
Evita incendios por fallo de arco en serie
Normalmente, los circuitos de una instalación eléctrica se protegen mediante interruptores automáticos y diferenciales de corriente. Este tipo de equipos evitan que se produzcan “cortocircuitos”, es decir, cuando dos conductores que tienen distintas polaridades entran en contacto por la pérdida de su cobertura aislante.
Sin embargo, estos elementos no han sido diseñados para detectar con antelación los fallos de arco “en serie”.
Hablamos de “fallo de arco en serie” cuando, debido a un contacto suelto, rotura de un aislamiento, o doblamiento de un conector, se genera un arco voltaico anómalo en una instalación eléctrica o cable que crea un incendio en una instalación.
El único equipo capaz de detener que comience un incendio por fallo de arco en serie es el Detector de Arco.
Siemens DELTA, la serie de mecanismos para las instalaciones inteligentes
¿Buscas un interruptor moderno y que se adapte a tu estilo?
Tenemos un DELTA para cada tipo de estancia. Ya seas de los que prefieren acabados en madera, aluminio o de colores vivos, Siemens te ofrece su amplia gama de productos para que elijas el que más se ajusta a tus preferencias. Además, cuentan con Integración con KNX, funciones multimedia y Bluetooth para hacer que tu instalación sea inteligente.
El enchufe con dos puertos USB
Este enchufe permite conectar dispositivos con toma Schuko®y a la vez cargar de forma rápida dispositivos de 5Vdc como Smart Phones, tablets o powerbanks:
- Disponible para todas las series y acabados de Siemens DELTA.
- Reemplaza de forma rápida y sencilla cualquier toma existente por el enchufe con doble cargador USB y optimiza al máximo tu espacio.
- Tus dispositivos protegidos. El doble cargador de USB dispone de protección de sobretemperatura y sobrecarga.
- Salida de USB de 2,4A de corriente que te permite cargar tus dispositivos de forma rápida.
- El consumo en standby es menor al requerido por la directiva europea de eficiencia energética Erp.