La pasión de Karsten Schwarz

Karsten Schwarz
Karsten Schwarz en el TAC (ahora DEX) de Erlangen

Una despedida personal a un guerrero verdaderamente comprometido con la facilidad de uso de los CNC de SINUMERIK

¡Mantente al día!

Boletín informativo CNC4you

Un verdadero socio para clientes y colegas

Un verdadero veterano de SINUMERIK nos deja a finales de mayo de 2022: Karsten Schwarz se jubila tras décadas de dar forma activamente a nuestro sistema de CNC SINUMERIK. Siempre se comprometió plenamente a promover la ya legendaria facilidad de uso de los CNC de SINUMERIK: era realmente su pasión.

 

Aprovechamos la oportunidad para rendir homenaje a su trabajo una vez más y para despedirnos personalmente, sobre todo porque él también inició y siempre promovió CNC4you como plataforma mediática para los usuarios finales de CNC.

El reto y la diversión

Trabajar activamente con máquinas herramienta CNC ha sido siempre un reto para Karsten Schwarz, pero al mismo tiempo le ha proporcionado un gran placer. Su "trabajo" rara vez era fácil, pero siempre era lo suficientemente emocionante y desafiante como para mantenerlo entusiasmado.

 

Karsten Schwarz entró en contacto con los controles numéricos por primera vez a mediados de los años 80. Por aquel entonces, los volúmenes de almacenamiento de datos todavía se medían en kilobytes, los programas de control numérico se guardaban en cintas perforadas y la "facilidad de uso" se limitaba a la visualización de posiciones en pequeños monitores verdes parpadeantes. Ahora, los CNC más modernos están equipados con grandes monitores táctiles, ya nadie habla de tamaños de memoria y el control ofrece una flexibilidad y una funcionalidad inimaginables, tanto para la aplicación de la máquina como para su uso.

Es la facilidad de uso lo que realmente abre la funcionalidad y las ventajas de los CNC modernos

Hoy en día, los CNC de Sinumerik se sitúan en el segmento superior en cuanto a facilidad de uso y variedad de funciones. Independientemente del sector, ya sea la producción en grandes series, un entorno de taller, la construcción de moldes o cualquier otro: Karsten Schwarz está absolutamente convencido de que Sinumerik es siempre la mejor opción. Pero también es consciente de que esto debe demostrarse en el día a día. Esto le llevó a hacer una campaña desde el principio para proporcionar apoyo práctico a los usuarios de CNC en forma de un "Centro de Tecnología y Aplicación". Éste se construyó en 2007 en la sede de SINUMERIK en Erlangen y él lo dirigió.

Comunicar de forma competente las ventajas y beneficios

Desde el principio, el TAC de Erlangen (hoy "DEX - Digital Experience and Application Center") se creó como plataforma de comunicación para todos los actores del sector. "Sólo aquellos que se comunican con los socios, los clientes y los centros de formación sobre una base técnica profesional tendrán éxito a largo plazo", declaró Karsten Schwarz. Sin embargo, no todos los usuarios de CNC pueden peregrinar a Erlangen. Por eso (también impulsado por Karsten Schwarz) se creó casi al mismo tiempo que la apertura de la TAC el medio impreso y online "CNC4you", que informa sobre las novedades y tendencias del mundo del CNC.

¡Gracias Karsten!

Recordamos el estilo de Karsten Schwarz, su compromiso sin reservas con la causa y con los usuarios de los CNC de SINUMERIK: es una inspiración para todos nosotros.

 

"¡Gracias por todo Karsten! Te deseamos lo mejor de todo corazón para lo que te espera!"

 

El equipo CNC4you

 

 

 

Mas sobre esto:

¿Te gustaría ponerte en contacto con el equipo de CNC4you?

¿Preguntas o sugerencias? ¡Escríbenos!

¿Tienes alguna sugerencia para un videotutorial, una pieza o un artículo online? ¡Tenemos curiosidad por saberlo!