Reanudación de la perforación de un patrón de agujeros (Búsqueda de bloques)
Variantes de la búsqueda de bloques en SINUMERIK Operate
Objetivo de esta aplicación
El diseño de un programa, para la perforación de un patrón de agujeros, es fácilmente posible con SINUMERIK Operate. Sin embargo, durante el mecanizado, el programa puede reiniciarse debido a un error o a un reinicio manual (por ejemplo, al taladrar agujeros profundos).
¿Cómo se puede reanudar el programa, tras el reinicio, desde la última posición perforada y no desde el principio? ¿Cómo puede el fabricante proporcionar esta reanudación?
Este artículo muestra las posibilidades básicas de la búsqueda de bloques en la vista general. Los documentos enlazados a continuación cubren varios escenarios con más detalle, por ejemplo, la búsqueda de bloques en programas DIN ISO, ciclos y programas ShopMill.
Reanudación de la búsqueda en bloque
La "Búsqueda de bloque" se proporciona en SINUMERIK Operate como estándar. Cuando el programa ha sido reiniciado, se puede pulsar la tecla "Búsqueda de bloque". SINUMERIK Operate permite entonces elegir, cómo preparar el programa para la reanudación (aquí hay una descripción simplificada):
Búsqueda en bloque con cálculo:
Para la reanudación se tendrán en cuenta los cálculos que se indican en el programa antes del bloque buscado:
- Con aproximación (al contorno): la posición final del bloque que es anterior al bloque buscado se encuentra con <CYCLESTART>. El programa se ejecuta de la misma manera que en el procesamiento normal del programa. Esto se utiliza para poder acercarse al contorno en cualquier circunstancia.
- Sin aproximación (punto final del bloque): se aproxima a la posición final del bloque destino (o a la siguiente posición programada), utilizando el tipo de interpolación válido en el bloque destino. Sólo se desplazan los ejes programados en el bloque destino. Si los datos de máquina 11450 SEARCH_RUN_MODE bit 1="1" están activados, los ejes giratorios del registro de datos de giro activo se preposicionan después de la búsqueda de bloque. Si es necesario, se debe crear manualmente una situación inicial sin colisiones en la máquina en modo JOG REPOS antes de iniciar la ejecución del programa. Esto se utiliza para aproximarse a una posición de máquina objetivo en el programa (por ejemplo, posición de cambio de herramienta).
Búsqueda de bloque sin cálculo
La Búsqueda de bloque encontrará el bloque deseado, pero sin realizar el cálculo indicado en el programa de pieza (por ejemplo, sin emitir códigos M auxiliares o bloques de acción después del Inicio CN). Con este modo de búsqueda, se puede encontrar una frase determinada muy rápidamente, cuando no es necesario reanudar el programa para el mecanizado.
Búsqueda de bloque con prueba de programa (SERUPRO)
El CN inicia el programa seleccionado en el modo de prueba de programa, por ejemplo, realiza la búsqueda de bloques multicanal con cálculo. Si el CN alcanza la frase de destino especificada en el canal real, se detiene al principio de la frase de destino y anula la selección del modo de prueba del programa. Después de continuar el programa con el arranque CN (tras el movimiento REPOS) se emiten las funciones auxiliares de la frase objetivo.
Escenarios para programas DIN / ISO, ciclos y ShopMill
Para describir los ejemplos en el documento de descarga, se han utilizado las siguientes partes:
- SINUMERIK 840D sl versión 4.5 SP2
- SINUMERIK Operate versión 4.5 SP2 con Run MyScreen
El listado de los programas y la documentación están disponibles en el portal de soporte de Siemens.