Procesamiento más preciso: funciones de compensación

Siemens ofrece una serie de funciones de compensación para el control SINUMERIK que permiten obtener mejores resultados en el mecanizado.

Funciones de compensación

Las desviaciones sistemáticas y específicas de las máquinas herramienta se detectan durante la puesta en marcha profesional y se muestran mediante ajustes en el sistema CNC.

 

Pero las desviaciones también pueden surgir o agravarse durante los procesos operativos posteriores debido a factores ambientales como la temperatura o la carga mecánica. Para estos casos, SINUMERIK ofrece una serie de funciones de compensación que se complementan entre sí. Utilizando los codificadores de valores de posición reales, así como la tecnología de sensores y las mediciones adicionales, se pueden compensar las desviaciones medidas, lo que permite obtener mejores resultados. Los ciclos útiles de SINUMERIK, como el "CYCLE996 - medir la cinemática", ayudan al usuario final en la supervisión y el mantenimiento continuos de las máquinas.

Compensación del contragolpe

Durante la transferencia de fuerza entre una pieza móvil de la máquina y su accionamiento -un husillo con rodamiento de bolas, por ejemplo- se producen holguras, ya que una configuración mecánica completamente libre de holguras aumentaría drásticamente el desgaste de la máquina y también es inalcanzable desde el punto de vista del procesamiento. Las holguras mecánicas provocan desviaciones en la trayectoria de los ejes/husillos con sistemas de medición indirecta. Esto significa que, por ejemplo, en el caso de un cambio de dirección, el eje se desplazará demasiado lejos o no lo suficiente, en función del tamaño del hueco. La mesa de la máquina y su codificador asociado también se ven afectados: si el codificador está por delante de la mesa de la máquina, alcanzará la posición del valor real medido antes, lo que significa en términos reales que la trayectoria de la máquina es demasiado corta. Mientras la máquina herramienta está en funcionamiento, las desviaciones registradas anteriormente se activarán automáticamente y, mediante la compensación de holgura en los ejes correspondientes, se añadirán al valor de posición real cuando se invierta el sentido.

Compensación del error de inclinación del husillo

El principio de medición para la medición indirecta en los sistemas controlados por CNC parte de la base de que el paso del husillo de bolas es constante en todos los puntos de la zona de desplazamiento, lo que significa que, en el mejor de los casos, la posición real del eje se deduce de la posición del husillo de accionamiento. Sin embargo, las tolerancias de producción de los husillos de bolas pueden dar lugar a desviaciones de medición conocidas como errores de paso del husillo. El problema se agrava aún más por las desviaciones de medición que dependen del sistema de medición utilizado, así como de las tolerancias de instalación de este último en la máquina, conocidas como errores del sistema de medición. Para compensar estos dos errores, la curva de error natural de la máquina CNC se mide con un sistema de medición independiente (medición láser) y los valores de corrección necesarios se guardan en el sistema CNC.

Compensación de la fricción (compensación del error de cuadrante)

La compensación de errores de cuadrante (también llamada compensación de fricción) sirve sobre todo para aumentar considerablemente la precisión de los contornos durante el mecanizado de contornos circulares. La razón: en las transiciones de cuadrante, un eje se mueve a la máxima velocidad de trayectoria mientras que el segundo eje está parado. Por tanto, los diferentes comportamientos de fricción de los ejes pueden provocar errores de contorno. La compensación de errores de cuadrante compensa de forma fiable este mal funcionamiento y permite obtener excelentes resultados sin errores de contorno en la primera fase del mecanizado. La intensidad del impulso corrector puede ajustarse en función de una curva característica vinculada a la aceleración. Esta curva característica se determina y parametriza con la ayuda de una prueba de forma circular. En el test de forma circular se registran metrológicamente y se representan gráficamente las desviaciones de la posición real con respecto al radio programado (especialmente en las transiciones de cuadrante) durante la descripción de un contorno circular.

Compensación de errores de caída y angularidad

La compensación de hundimiento se aplica cuando el peso de los elementos individuales de la máquina provoca el desplazamiento posicional y la inclinación de las piezas móviles, ya que esto provoca el hundimiento de las piezas de la máquina relacionadas, incluidos los sistemas de guía. La compensación del error de angularidad se utiliza cuando los ejes de movimiento no están correctamente alineados entre sí en el ángulo correcto (por ejemplo, verticalmente). Al aumentar la desviación de la posición cero, también aumentan los errores de posicionamiento. Ambos tipos de error pueden ser consecuencia del propio peso de la máquina, así como de las herramientas y las piezas de trabajo. Los valores de corrección medidos se calculan metrológicamente durante la puesta en marcha y se almacenan según la posición en SINUMERIK, por ejemplo, en forma de tabla de compensación. Durante el funcionamiento de la máquina herramienta, el eje correspondiente se interpola entre los puntos de datos de los valores de la tabla. Para cada movimiento de trayectoria continua siempre hay un eje básico y un eje de compensación. Si la perpendicularidad del eje -y no está presente en la trayectoria continua del eje -x y del eje -y, esta inexactitud se compensa con el eje x en la trayectoria continua.

Compensación de temperatura

El calor puede hacer que las piezas de la máquina se expandan. El grado de dilatación depende, entre otras cosas, de la temperatura y la conductividad térmica de las piezas de la máquina. Las diferentes temperaturas pueden provocar cambios en las posiciones reales de los distintos ejes, lo que repercute negativamente en la precisión de las piezas mecanizadas. Estas modificaciones de los valores reales pueden compensarse con la regulación de la temperatura. Se pueden definir curvas de error para diferentes temperaturas para cada eje. Para compensar siempre correctamente la dilatación térmica, los parámetros de ajuste de temperatura, posición de referencia y ángulo de gradiente lineal deben retransmitirse constantemente a través de bloques de función desde el PLC al sistema de control CNC. Los cambios bruscos de los parámetros son suavizados automáticamente por el sistema de control para evitar la sobrecarga de la máquina y la activación de la función de supervisión.

 

 

Sistema de compensación volumétrica (VCS)

Debido a las posiciones de los ejes rotativos, a su desplazamiento mutuo y a la orientación de la herramienta, las piezas como los cabezales giratorios y basculantes pueden presentar errores geométricos sistemáticos. Además, en toda máquina herramienta se producirán pequeños errores en el sistema de guía de los ejes de avance: en el caso de los ejes lineales, serán errores de posición lineal; errores de rectitud horizontal y vertical; y de cabeceo, guiñada y balanceo. Pueden surgir otros errores al alinear los componentes de la máquina entre sí, como por ejemplo, errores de perpendicularidad. En una máquina de tres ejes, esto significa que hay 21 errores de geometría que pueden atribuirse al portaherramientas: seis tipos de error por eje lineal multiplicados por tres ejes, más tres errores de ángulo. Estas desviaciones se unen para formar un error total, conocido como error volumétrico.

Compensación de errores de desviación (precontrol dinámico)

Un error de desviación se refiere a la desviación del controlador de posición respecto a la norma durante el movimiento del eje de la máquina. El error de desviación del eje es la diferencia entre la posición objetiva del eje de la máquina y su posición real. Un error de desviación conduce a un error de contorno no deseado dependiente de la velocidad, especialmente durante la aceleración en curvaturas de contorno - círculos y cuadrados, por ejemplo. Con el comando de lenguaje de alto nivel NC "FFWON" en el programa de la pieza, el error de desviación dependiente de la velocidad se reduce a cero durante el movimiento basado en la trayectoria. El movimiento con precontrol permite aumentar la precisión de la trayectoria y, en consecuencia, obtener mejores resultados de procesamiento.

Sintaxis:

  • FFWON: Comando para activar el precontrol
  • FFWOF: Comando para desactivar el precontrol

Contrapeso electrónico

En casos extremos, para evitar que los ejes se hundan y se produzcan daños en la máquina, la herramienta o la pieza, se puede activar el contrapeso electrónico. En los ejes cargados de peso sin contrapeso mecánico o hidráulico, el eje vertical se hunde de forma no deseada después de soltar el freno y activar el desbloqueo del regulador. Este hundimiento indeseado del eje puede compensarse activando el contrapeso electrónico. Después de soltar el freno, el par de contrapeso de peso constante mantiene la posición del eje combado.

 

¿Te gustaría ponerte en contacto con el equipo de CNC4you?

¿Preguntas o sugerencias? ¡Escríbenos!

¿Tienes alguna sugerencia para un videotutorial, una pieza o un artículo online? ¡Tenemos curiosidad por saberlo!