La calculadora de contornos (editor de contornos)
en SINUMERIK Operate
ShopMill, ShopTurn y programGuide
El alcance completo de las funciones del calculador de contornos se proporciona en ShopMill/ShopTurn y en el programaGUIDE.
El calculador de contornos se activa a través de las teclas "Contorno de fresado/torneado", "Nuevo contorno" y asignando un nombre libremente definible para el contorno a generar.
Después de seleccionar el plano de mecanizado y un punto de partida adecuado al que pueda acercarse la máquina, se ofrecen las opciones de trayectoria de contorno lineal y circular para su selección.
De forma lineal, el contorno puede dibujarse en la dirección X, en la dirección Y o de forma oblicua en la dirección XY. Los círculos pueden definirse como círculos completos o como segmentos circulares, según el requisito indicado.
Contorno del punto de inicio
Al generar contornos lineales o circulares, no es necesario indicar todas las coordenadas en la dirección X e Y. Esto es especialmente útil si éstas resultan del ángulo así como de uno de los datos siguientes y tendrían que ser calculadas de otra manera. Esto demuestra la gran ventaja de la calculadora de contornos. El controlador SINUMERIK Operate realiza esta tarea de forma fiable y basta con utilizar las cotas de, por ejemplo, un dibujo, para que los valores que faltan para los ejes X e Y se calculen automáticamente.
Es así de sencillo: Si esto se puede realizar matemáticamente, SINUMERIK Operate también es capaz de hacerlo. Si el sistema ha definido alguna coordenada, estos datos se marcan en azul claro.
Además, el contorno puede cerrarse automáticamente para evitar la nueva introducción del punto de partida con contornos cerrados.
Teclas de torneado y fresado
Con este contorno generado rápidamente y de gran complejidad, puede utilizar los ciclos más variados.
En el fresado, éstos son:
- fresado de trayectoria
- fresado en bruto
- cajera
- bolsa de material residual
- espiga
- espiga de material residual
Con el torneado, se incluyen los ciclos:
- arranque de viruta
- arranque de material residual
- Desplazamiento
- Desplazamiento residual
- Desfonde y desfonde residual
En los ciclos de mecanizado pueden definirse otros parámetros, por ejemplo, las trayectorias de aproximación, las trayectorias de inmersión, las tolerancias, el desplazamiento del radio y la dirección de desplazamiento.
Programa de ciclosGUIDE y ShopMill / ShopTurn
Cuando se utiliza ShopMill/ShopTurn, se define otra herramienta con el índice de avance/velocidad del husillo o la velocidad de corte, como es el caso de todos los ciclos de ShopMill / ShopTurn.
Esta es la única diferencia con el programaGUIDE. Aquí también el SINUMERIK Operate muestra el mismo Look and Feel en todas las áreas del controlador.
Contorno y ciclo de mecanizado
La vinculación del contorno con un paso de mecanizado se puede ver fácilmente por el corchete al final de la línea de programa.