Sin reservas - smartOperate
Operar con gestos
Siemens ha desarrollado paneles táctiles para el SINUMERIK 840D sl y 828D que cumplen con los requisitos especiales del puesto de trabajo industrial y que se pueden manejar intuitivamente mediante gestos específicos.
smartOperate
Teléfonos inteligentes, tabletas, cajeros automáticos, terminales de información... ahora utilizamos pantallas táctiles en nuestra vida cotidiana sin pensar demasiado en ello. Sin embargo, el potencial de los paneles táctiles es enorme en el entorno industrial: No sólo hacen que el manejo de las plantas sea mucho más rápido y sencillo, sino que también aumentan el número de opciones de control. La eliminación de botones y controladores en los PLC también permite instalar pantallas considerablemente más grandes. Todos los elementos mecánicos de un sistema de control están siempre visibles al mismo tiempo, mientras que con los paneles táctiles, el usuario sólo ve los elementos de control que son necesarios o útiles para la situación en cuestión, o para el proceso o cuadro de diálogo seleccionado en ese momento.
Sin embargo, en los duros entornos industriales los paneles táctiles se enfrentan a requisitos adicionales. Los paneles para uso industrial tienen que ser especialmente robustos, resistentes a los arañazos y antirreflectantes. También es importante que puedan manejarse con guantes. El polvo, las virutas, la suciedad y los lubricantes no deben perjudicar ni la operatividad ni la vida útil. Por último, los gestos necesarios para el manejo deben ofrecer, siempre que sea posible, todas las funciones ya establecidas en el sector de consumo, como el deslizamiento y el desplazamiento con los dedos.
Robusto y fácil de manejar
Siemens ha desarrollado paneles táctiles eficaces para los CNC SINUMERIK 840D sl y 828D. Gracias al uso de nuevas tecnologías, estos paneles táctiles son adecuados para el duro y sucio entorno industrial y pueden manejarse con guantes. Otra ventaja es que los nuevos paneles táctiles son muy robustos.
Los paneles táctiles SINUMERIK cuentan con todas las características de los paneles táctiles de última generación del sector de consumo en lo que respecta al reconocimiento de gestos. Los paneles táctiles de Siemens son compatibles con la tecnología multitáctil y cuentan con una función adicional muy útil en su "reconocimiento del talón de la mano": los operarios pueden apoyarse en el sistema de control mientras programan sin que el gesto se malinterprete y dificulte el funcionamiento.
Especialmente práctico
Los paneles táctiles ofrecen más ventajas además de un manejo simplificado. Ya no son necesarios el ratón y el teclado. La función de desplazamiento inteligente (deslizar hacia arriba o hacia abajo con un dedo) permite acceder a los parámetros y subprogramas del CNC de forma rápida y sencilla. Además, la capacidad multitáctil agiliza aún más el manejo: Desplácese con dos dedos para moverse página a página, o utilice tres dedos para saltar directamente al inicio o al final del programa.
La mayor ventaja se hace patente al utilizar la simulación en SINUMERIK Operate: Durante la simulación, es posible acercarse y alejarse, girar y mover la pieza mediante gestos. Estas funciones proporcionan al usuario una visión general que le permite detectar inmediatamente los errores de programación. Otro ejemplo es el trabajo con el lector DXF integrado en SINUMERIK Operate. El panel táctil facilita el procesamiento de los dibujos escaneados, ya que los contornos pueden seleccionarse y editarse fácilmente con el dedo.
El uso de paneles táctiles en la industria abre una gran cantidad de nuevas oportunidades. Por ejemplo, ahora es posible aplicar conceptos de manejo innovadores. Así, los paneles táctiles garantizan una mayor comodidad en el taller.