Ciclos de medición SINUMERIK Operate

Reducción de los tiempos de configuración y mejora de la calidad

SINUMERIK Operate facilita la medición

Un procedimiento habitual durante la puesta a punto en las fresadoras CNC es la alineación de la pieza paralela a los ejes de la máquina y la determinación del punto cero mediante el rayado con una herramienta. Esta es una operación que lleva cierto tiempo, es propensa a errores y no tiene en cuenta la posible exactitud y precisión de la máquina CNC.

Configuración en modo JOG - medición para todos los casos

La sonda calibrada entra en contacto con la pieza sujetada mientras se utiliza una estrategia de medición adecuada y se registran los valores medidos. El control se encarga de la aproximación a los puntos de medición y de la evaluación de los valores medidos y calcula automáticamente la posición de la pieza y el desplazamiento del trabajo a partir de estos valores.

 

Ya no hay alineación ni raspado, el sistema de coordenadas de la pieza se ajusta automáticamente al sistema de coordenadas de la máquina. Esto significa que durante el movimiento lineal, por ejemplo, en la dirección x del borde de la pieza, la máquina se desplaza en paralelo a éste, incluso cuando la pieza está sujeta en ángulo en la mesa (SINUMERIK 840D sl y 828D). 

Ciclos de medición

En función de la geometría de la pieza, se pueden utilizar varios ciclos de medición:

  • Medición de un punto o una arista
  • Medición rectangular o de una esquina arbitraria
  • Medición de cavidades o agujeros
  • Medición de espigas rectangulares o circulares
  • Alineación de planos o superficies
  • Calibración de sondas

 

Medición del proceso en modo AUTOMÁTICO

Ciclos de medición: aplicaciones versátiles para tiempos cortos de preparación de la máquina y garantía de calidad

Para las operaciones de medición repetitivas o para comprobar las dimensiones de las piezas durante el proceso de mecanizado, también se pueden programar en el programa CN ciclos de medición similares a los de la puesta a punto y, por lo tanto, utilizarlos tan a menudo como sea necesario. Como resultado de la medición automática, se puede realizar, por ejemplo, un desplazamiento de la herramienta o de la pieza, o simplemente almacenar los valores medidos en el informe de medición. En la práctica, los ciclos de medición se utilizan a menudo para comprobar, por ejemplo, si se han apretado todos los tornillos en las plantillas y dispositivos. Cada posición de tornillo se aborda en un programa y se comprueba si la altura de la cabeza del tornillo está dentro de la tolerancia. El mecanizado sólo se inicia cuando el resultado de la medición es positivo. Ciclos de medición: uso variado para tiempos cortos de preparación de la máquina y garantía de calidad.

¿Te gustaría ponerte en contacto con el equipo de CNC4you?

¿Preguntas o sugerencias? ¡Escríbenos!

¿Tienes alguna sugerencia para un videotutorial, una pieza o un artículo online? ¡Tenemos curiosidad por saberlo!