Variables de programación para los ciclos
Uso de los parámetros R
A menudo es necesario fabricar varias variantes de piezas. Para ello, se suelen crear diferentes programas de piezas con distintos valores. Un enfoque más sencillo es utilizar parámetros o variables R en lugar de valores de programa. Una ventaja adicional de la programación de variables es que los parámetros pueden conciliarse y combinarse mediante funciones matemáticas.
La interfaz de usuario de SINUMERIK Operate facilita aún más la realización de esta compleja programación. Esto es válido tanto para la programación con programGuide como para ShopTurn y ShopMill. Como se muestra en la ilustración "Groove", los valores se sustituyen por parámetros. Estos deben ser especificados al principio del programa o pueden ser cargados por otro programa. Por ejemplo, se crea un programa de inicio para el mecanizado que cubre las diferentes variantes del grupo de piezas.
Ejemplo de combinación de variables
IF R20 == R10+2/(R5*3,1419)
R15=25
ENDIF
MSG("DIÁMETRO MÁXIMO ALCANZADO")