Sujeción múltiple con ShopMill
Uso eficaz de las herramientas
El espacio de mecanizado de un centro de mecanizado puede aprovecharse de forma aún más eficaz si se utilizan varios dispositivos de sujeción. Sin embargo, en algunos casos, la ventaja que obtienen los usuarios al utilizar varios tornillos de banco puede perderse de nuevo debido al número de cambios de herramienta. Además, también requiere un mayor esfuerzo para programar esta disposición de sujeción.
Siemens, en colaboración con Walter Bautz GmbH, ha desarrollado una función denominada "sujeción múltiple", que optimiza el cambio de herramienta de forma que, para empezar, todas las operaciones en todos los dispositivos de sujeción se procesan con la herramienta actualmente insertada antes de que se inserte la siguiente en el eje. Como resultado, incluso los cubos de sujeción o las sujeciones reversibles se pueden programar fácilmente en Sinumerik mediante la entrada de menús, independientemente de si las piezas de trabajo son idénticas o diferentes.
El número de piezas sólo está limitado por los 99 desplazamientos del cero. Sin embargo, en situaciones reales de taller, esto rara vez o nunca representa una limitación.
Encontrará más información en las páginas 20-22 de la revista CNC4you shopfloor, edición de febrero de 2012.