Sujeción múltiple con SINUMERIK Operate
Definición de sujeción múltiple
Por sujeción múltiple se entiende la posibilidad de sujetar varias piezas o componentes diferentes o idénticos en el espacio de mecanizado de una máquina herramienta. Los sistemas de sujeción múltiple se utilizan principalmente en las fresadoras.
Mejor aprovechamiento del espacio de mecanizado
Los programas de piezas de CNC suelen programarse en función de la sujeción de una pieza. La sujeción única de una pieza puede hacer que no se aproveche suficientemente el espacio de mecanizado, o bien el número de piezas a producir requiere la producción de varias piezas simultáneamente en una máquina.
La sujeción de varias piezas aprovecha mejor el espacio de mecanizado de la máquina, pero la ventaja obtenida se pierde rápidamente por el número de cambios de herramienta, provocados por la programación individual de las piezas y el mayor tiempo de programación.
Procesar varias piezas, guardar los cambios de herramienta
Gracias a la función "sujeción múltiple" de SINUMERIK Operate (828D y 840D sl), el usuario tiene la posibilidad de optimizar los mismos o diferentes programas de piezas para la sujeción múltiple con sólo pulsar un botón. La imagen de arriba muestra un ejemplo de tres piezas de trabajo sujetas en una mesa de máquina. Se utilizó ShopMill para programar cada pieza individual.
Sin el uso de la función de sujeción múltiple, el control mecanizaría estos tres programas de piezas de trabajo de forma secuencial, es decir, las mismas herramientas se utilizarían y cargarían varias veces, lo que supondría una pérdida de tiempo.
La función de sujeción múltiple genera automáticamente un nuevo "Programa de sujeción múltiple" a partir de varios programas - esto sólo es posible en ShopMill. En este programa, la secuencia de todas las herramientas utilizadas se reorganiza para todas las piezas de trabajo, es decir, el número de cambios de herramienta se reducirá significativamente, aumentando así la productividad. El flujo de trabajo se repite para todas las herramientas utilizadas para todas las piezas de trabajo.
En la práctica, la sujeción múltiple se utiliza para la producción en serie de tamaño medio en el ámbito de Job Shop. El aumento significativo de la productividad mediante el uso de sistemas de sujeción múltiple comienza a partir de 100 piezas de trabajo.
Ventajas y desventajas de la sujeción múltiple
La sujeción múltiple en una máquina requiere, por lo general, un mayor tiempo y costes de equipamiento, lo que sólo se amortiza en el caso de cantidades de lotes más elevadas. Sin embargo, el alto nivel de comodidad que ofrece la función de sujeción múltiple de SINUMERIK reduce considerablemente los costes de programación. Si tuviera que asignar las herramientas a varias operaciones de sujeción manualmente, necesitaría un programador de CNC muy experimentado y la pieza resultante sería bastante confusa y el diagnóstico no sería fácil de usar.
Múltiples tipos de sujeción
La función de sujeción múltiple de SINUMERIK admite tanto los sistemas de sujeción lineales simples como los que cuentan con bloques de sujeción, dispositivos de sujeción reversibles, torres de sujeción, etc. Cuando se utilizan dispositivos de sujeción reversibles, torres de sujeción, etc., el número máximo de operaciones de sujeción está limitado a 99 (número de desplazamientos de la pieza).
A cada sujeción de la pieza se le debe asignar un trabajo a desplazar. Cuando se utilizan dispositivos de sujeción reversibles, etc., también debe especificarse la condición de conmutación del eje giratorio. Esto se realiza en un ciclo CUST_CLAMP preconfigurado (ver ciclos estándar en el área de datos del sistema).