Evitar las vibraciones en las piezas de engranaje giratorio para SINUMERIK 828D/840D sl
Evitar las vibraciones en las piezas de engranaje giratorio
En el mecanizado de piezas largas y delgadas, que suelen ser muy sensibles a las vibraciones, la velocidad en las zonas críticas debe ajustarse a una oscilación armónica de forma controlada durante el proceso de mecanizado. El objetivo debe ser modificar la velocidad del cabezal de forma que el proceso de mecanizado no se vea afectado y no se formen marcas de vibración en la superficie giratoria. Para evitar esto y garantizar un proceso de trabajo continuo, es necesario superar las zonas críticas lo más rápidamente posible. Esta aplicación ofrece una opción de cómo se puede evitar que se produzcan estas vibraciones en la pieza.
La figura de la izquierda muestra un ejemplo de una pieza que se hace vibrar por el estado de tensión desfavorable durante el proceso de torneado.
El cambio de velocidad del cabezal maestro puede eliminar cualquier vibración
El cambio permanente de la velocidad del cabezal maestro puede eliminar cualquier vibración que se produzca en la pieza. Al cambiar manualmente la velocidad del cabezal mediante el mando, es muy difícil crear una velocidad de vibración armoniosa del cabezal maestro. Por lo tanto, se debe crear un ciclo que conste de dos subprogramas parciales (archivos .SPF). Activando y desactivando selectivamente el ciclo, se fuerza una velocidad de vibración armónica del cabezal maestro. Ambos subprogramas del ciclo constituyen la base para el uso futuro del comando "OSZI", que puede utilizarse con seguridad en el programGUIDE (G-code).
Los ciclos y una descripción detallada de la aplicación pueden descargarse en el portal de servicio y asistencia técnica. El enlace se encuentra al final de esta página.
Esta aplicación ofrece las siguientes ventajas:
Evitar las marcas de vibración en la pieza
El proceso de torneado de precisión en la pieza sigue siendo posible
Los subprogramas OSZI.SPF y OSZIOFF.SPF, que se utilizan para activar y desactivar la vibración armónica a la velocidad establecida, se almacenarán en el área protegida por contraseña de los datos del sistema / ciclos de usuario. A esta zona sólo puede acceder el personal autorizado y cualificado. El usuario final debe ser responsable, actuar de forma deliberada y cautelosa, ya que los ciclos descritos requieren cambios en los datos del sistema.
Aplicación
La figura muestra el uso de la función de prevención de vibraciones (OSC) en el SINUMERIK. OSC y OSZIOFF se pueden insertar en el respectivo programa de la pieza como comandos de lenguaje de alto nivel. Dentro de los paréntesis sólo se introduce el cambio porcentual de la velocidad. Desde el punto de vista del operador de la máquina no es necesario un cambio en los ciclos de usuario. Tenga en cuenta que esta función está pensada únicamente para su uso en el programGUIDE y no se aplica a ShopTurn.
Las vibraciones en la pieza se consiguen variando la velocidad constante. Por lo tanto, el valor ajustado del cabezal cambia constantemente. Así, el valor de ajuste de la velocidad del cabezal fluctúa entre un límite inferior y otro superior dentro de un periodo de tiempo definido. En el ejemplo actual, el valor de ajuste seleccionado de la velocidad del cabezal oscila entre el 90% y el 110% de la velocidad nominal seleccionada. El intervalo de tiempo se ha fijado en 2 segundos a una velocidad inicial del cabezal de 1000 rpm.
Principio de comportamiento de la velocidad ideal
Las vibraciones actúan sólo en el cabezal maestro activo y dependen de su dinámica. Para reducir las vibraciones, el valor ajustado de la velocidad del cabezal se reduce o aumenta en el factor porcentual después de cada factor de tiempo. El resultado es una vibración que depende en gran medida de la dinámica del cabezal y de la masa de la pieza. No existen tablas de valores para este comportamiento de vibración, por lo que los parámetros necesarios (velocidad del cabezal, factor de tiempo) para el material utilizado deben determinarse experimentalmente.
El comportamiento deseado del cabezal se ilustra en la figura superior. La fluctuación constante de la velocidad del cabezal entre los límites superior e inferior especificados da lugar a una onda sinusoidal.
La otra figura muestra un cambio en la velocidad del cabezal con un factor de tiempo muy grande seleccionado. La velocidad del cabezal permanece durante un momento en el límite superior o inferior del valor de ajuste seleccionado de la velocidad del cabezal; esto puede provocar de nuevo el traqueteo de la pieza.