Trabajar con varios filos de corte

Dos ajustes con el mismo diámetro de eje

En el entorno del taller, los operarios de las máquinas a veces tienen que mecanizar dos ajustes diferentes con el mismo diámetro. Las tolerancias de ajuste deben ser diferentes.

 

Este requisito puede implementarse llamando a diferentes filos de corte de una herramienta. Al trabajar con varios filos, es posible asignar a una herramienta ajustes con su propia memoria de desplazamiento.

 

En la siguiente descripción, un eje debe tener dos ajustes diferentes en el asiento delantero del eje. Un tercer ajuste tiene un diámetro de 40 mm. Las dimensiones de la pieza pueden tomarse de la figura anterior.

Selección de varios filos

Las herramientas pueden seleccionarse cómodamente en el editor de SINUMERIK Operate mediante una tecla programable e insertarse en el código G o en el programa ShopTurn. Abre la lista de herramientas y navega hasta la herramienta. Una vez seleccionada la herramienta deseada, se selecciona una arista de corte adicional.

 

Utiliza las teclas programadas Aristas > Nueva arista de corte. Se crea una segunda arista de corte (véase la figura anterior). El resultado puede verse inmediatamente en la lista de herramientas. Esta operación debe repetirse para seleccionar una tercera arista de corte.

 

Con el desgaste de la herramienta se pueden seleccionar tres desplazamientos diferentes para los ajustes.

Programación de contornos

Al programar el contorno, antes de cada movimiento Z, se llama a otro filo de corte para los ajustes. Esto se realiza mediante el comando D; éste es el responsable del número de arista de corte concreto.

 

Para el contorno del ejemplo actual, entre las dos rectas programadas en la dirección Z (20h7 y 20j6), se debe insertar una recta en la dirección X. Esta trayectoria transversal es necesaria para que la longitud del filo de corte modificada en la dirección X a partir del desplazamiento de la herramienta del segundo filo de corte pueda tenerse en cuenta con la trayectoria transversal. Una longitud incremental de 0,001 mm ya es suficiente para la línea recta.

 

Se puede seleccionar otro filo de corte mediante la tecla programable All parameters. Ésta se encuentra en el campo de entrada Comandos suplementarios. Para seleccionar otro filo de corte hay que pulsar la tecla programable All parameters. Introduciendo D2 en los comandos suplementarios se llama a la segunda arista de corte.

Dirección de desplazamiento

La recta programada con un recorrido de 1/1000 mm no juega ningún papel en el mecanizado de la tolerancia de ajuste. En el ejemplo actual, la arista de corte sólo se tiene en cuenta para una recta en la dirección X positiva, ya que la geometría del filo de la herramienta sólo permite esta dirección de desplazamiento.

 

La programación de la llamada al filo de corte en la dirección X negativa se ignora, ya que la herramienta no puede mecanizar el contorno como consecuencia de la geometría del filo de corte. Incluso si el contorno está formado por líneas rectas individuales en las que se ha programado una llamada al filo de corte, ésta se ignora, ya que el desplazamiento no puede tener lugar en la dirección X. En consecuencia, no se puede tener en cuenta la longitud del filo de corte correspondiente.

 

Entre los elementos individuales del contorno en los que se selecciona un filo de corte es posible que la herramienta permanezca brevemente en esta posición.

¿Te gustaría ponerte en contacto con el equipo de CNC4you?

¿Preguntas o sugerencias? ¡Escríbenos!

¿Tienes alguna sugerencia para un videotutorial, una pieza o un artículo online? ¡Tenemos curiosidad por saberlo!