Fabricación digital de principio a fin
Campus medioambiental de Birkenfeld
En el marco de una asociación de formación con Siemens, el Campus Medioambiental de Birkenfeld está formando a los futuros ingenieros en la fabricación con máquinas herramienta, tanto en la teoría como en la práctica.
De un vistazo
Bengcon, una empresa derivada del Umwelt-Campus Birkenfeld, ayuda a los clientes de la industria manufacturera a crear modelos 3D compatibles con NX de máquinas herramienta cuyos fabricantes no proporcionan un gemelo digital.
Como introducción a la programación CN, el formato PAL, independiente del fabricante, suele formarse y probarse en Alemania. Para ello, Bengcon ha creado editores PAL para Siemens NX. Ahora un programa editado en PAL puede simularse en detalle en Siemens NX (disponible en el especialista en formación Christiani).
El trabajo eficiente en el sistema CAD / CAM se beneficia de la experiencia en la fabricación
Los programadores de CN con experiencia en el taller conocen bien el problema: Muchos componentes se diseñan en un sistema CAD sin tener en cuenta las especificaciones o limitaciones de la maquinaria de producción. Esto da lugar a defectos de calidad, costes más elevados y a una prolongada reelaboración. Los futuros ingenieros de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tréveris (Alemania) aprenden a conocer los límites de lo factible y a tenerlos en cuenta en el proceso de diseño. Tienen que fabricar sus diseños en colaboración con directores de taller y técnicos experimentados. Para facilitarlo, la universidad les proporciona instalaciones de producción de alta calidad, desde una impresora 3D hasta un centro de mecanizado completo.
Los estudiantes pueden aprender a programar con CN gracias a una colaboración de formación que el decano Dr. Ing. Peter Gutheil ha establecido con Siemens. Sus estudiantes disponen de licencias de Sinutrain que les permiten ilustrar la interfaz de usuario del CNC 840D sl de Sinumerik en sus PC. El núcleo CN original de los controles Sinumerik integrado en Sinutrain garantiza que la programación y la ejecución del programa de una pieza simulada en Sinutrain sea idéntica al comportamiento del CNC real.
Un proceso de fabricación digital integral y coherente
Al mismo tiempo, los estudiantes aprenden a desarrollar piezas complejas en sistemas CAD / CAM utilizando NX. Uno de los principales puntos fuertes de Siemens NX es su exclusiva simulación de fabricación. El mecanizado se representa de forma realista en la pantalla gracias al núcleo virtual CN integrado (VNCK). Esta rápida simulación enseña a los ingenieros a calcular el tiempo de fabricación para facilitar a los empresarios el cálculo de los costes y la elaboración de los presupuestos más adelante. Un requisito previo es que el centro de mecanizado utilizado en el taller esté almacenado como máquina virtual en el sistema CAM. Esto significa que la simulación y la secuencia de fabricación real son prácticamente idénticas, y que el espacio de la máquina y el terminal de usuario de la misma se representan de forma realista. Los programas creados se pueden transferir a la máquina real, que puede estar equipada con herramientas y piezas en bruto, por lo que ya no es necesario un "rodaje" adicional del programa CN.
Producción única digital compatible con la Industria 4.0
La cadena CAD / CAM NX proporcionada a los estudiantes del Umweltcampus Birkenfeld corresponde a la producción digital según la Industria 4.0: Las piezas nuevas o las variantes individualizadas de las piezas diseñadas en el sistema CAD se fabrican directa y directamente en la máquina herramienta. El procedimiento sigue el ideal de una producción individual completamente asistida por CAD / CAM, y refleja exactamente el proceso de creación de una pieza fabricada según los principios de la Industria 4.0.
¿Cómo obtener el gemelo digital necesario de la máquina herramienta?
Pero, ¿de dónde viene el gemelo digital, el modelo digital en 3D de la máquina herramienta, que se necesita para la visualización del flujo de trabajo? Bueno, muchos fabricantes proporcionan imágenes de máquinas virtuales para Siemens NX. Si no hay ninguna disponible, se puede generar en Siemens NX. El estudiante Frederick Thull del Campus Medioambiental de Birkenfeld hizo precisamente eso como parte de una destacada tesis de licenciatura sobre el centro de torneado Spinner TC 600 (con Sinumerik 840D sl) en el taller. Este mapa virtual del torno moderno está ahora a disposición de todos los estudiantes para la simulación tridimensional 1:1 de sus programas de componentes.
Una empresa derivada del Campus Medioambiental de Birkenfeld, Bengcon, también ayuda a los clientes de la industria manufacturera a crear modelos 3D compatibles con NX de máquinas herramienta cuyos fabricantes no proporcionan un gemelo digital de la máquina.