CNC4you

Sinumerik One:  "El nativo digital CNC"

El nuevo nombre y el producto CNC Sinumerik One representan un cambio de paradigma en el negocio de las máquinas herramienta, así como en su uso. Sinumerik One abre oportunidades para hacer más eficientes los procesos de ingeniería y mecanizado.

Un artículo de CNC4you sobre Sinumerik One, publicado en la revista CNC4you 1/2020. Puede encontrar información oficial de Siemens sobre Sinumerik One aquí.

SINUMERIK ONE - da vida a las ideas

Un nuevo CNC de Siemens. Después de Sinumerik 840C y 840D, el siguiente nombre lógico debería haber sido 840E. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos de rendimiento significativamente mejorados del nuevo sistema de control, continuar con la sintaxis del nombre no habría parecido adecuado.

 

Para Sinumerik One, el software del sistema Sinumerik se ha desarrollado aún más y se ha portado a arquitecturas de procesador multinúcleo. Esto acorta significativamente los tiempos de mecanizado en el mecanizado de 5 ejes de superficies de forma libre.

 

La distribución de las tareas individuales del CNC, como Sinumerik Operate o el control de adaptación, que ahora es un Simatic S7-1500, en diferentes núcleos de procesador aumentó el rendimiento operativo y redujo los tiempos de inactividad de la máquina. 

Supone un cambio de paradigma

Sinumerik One representa algo más que una mejora en el rendimiento. Sinumerik One se centra en lo mucho que está cambiando el negocio de las máquinas herramienta.

 

El nombre "CNC nativo digital" apunta claramente a este cambio de paradigma. El desarrollo del nuevo CNC comenzó realmente sobre una base puramente virtual, con un gemelo digital del módulo electrónico.

 

Aunque el módulo real del CNC no estuvo disponible hasta una fecha posterior, los fabricantes de máquinas ya eran capaces de diseñar el CNC en el mundo virtual.

 

El paso del desarrollo del producto a los gemelos digitales se está extendiendo para incluir la producción y el funcionamiento de las máquinas herramienta. El tiempo que transcurre desde la primera idea conceptual hasta la fabricación de las primeras virutas se reduce considerablemente. 

Los usuarios finales se benefician de la virtualización

¿Y los usuarios finales que operan las máquinas? También ganan tiempo y seguridad.

 

Gracias a Sinumerik One, los usuarios finales ya pueden discutir las soluciones que necesitan en la sala de exposición virtual del fabricante. Esto ofrece inmensas ventajas y seguridad adicional, especialmente cuando se trata de soluciones de máquinas personalizadas.

 

El personal de los usuarios finales también puede iniciar la formación basada en gemelos digitales. Se pueden simular operaciones complejas en máquinas virtuales de antemano sin el riesgo de dañar una máquina real.

 

En última instancia, los fabricantes de máquinas podrán ofrecer una asistencia y un servicio de línea directa significativamente mejorados basados en gemelos digitales.

El objetivo: Producir de forma más eficiente y flexible

Las máquinas herramienta forman parte de casi todas las cadenas de valor añadido. La personalización y los ciclos de vida más cortos de los productos de consumo exigen tamaños de lote cada vez más pequeños. Por este motivo, las empresas están pasando a la planificación de la producción por CNC el mayor número posible de actividades que, de otro modo, ocuparían valiosos tiempos de corte de la máquina.

 

Y esto es precisamente lo que soporta Sinumerik One. Los pedidos se pueden planificar virtualmente utilizando gemelos digitales. Esto no sólo ayuda a evitar las colisiones de la herramienta con las piezas, el equipo de sujeción o la propia máquina, sino que ahora incluso hace posible la ejecución de un programa CNC de prueba completo de forma virtual. El tiempo de ejecución del programa CNC se determina con precisión y la utilización de la máquina puede planificarse con exactitud por adelantado.

 

Esto representa una ventaja significativa, especialmente para los talleres de CNC, que deben luchar cada vez más por los pedidos en las plataformas de Internet. Una vez realizado el pedido, se mecaniza físicamente la orden de producción que ya se había generado virtualmente.

Amplio portafolio para el entorno de máquinas virtuales

Junto con el CNC real, Create MyVirtual Machine y Run MyVirtual Machine han creado una amplia cartera de soluciones para el entorno de la máquina virtual. Run MyVirtual Machine /Operate puede utilizarse para verificar las imágenes virtuales de los programas del CNC fuera de línea. En Run MyVirtual Machine /3D, el CNC virtual se complementa con una imagen virtual del espacio de mecanizado. Además de la protección contra colisiones, puede verificarse la viabilidad del mecanizado real del pedido en la máquina específica hasta el más mínimo detalle. Esto es muy útil, especialmente para espacios restringidos en centros de mecanizado de 5 ejes.

Conclusión

Sinumerik One supone un cambio de paradigma. Los gemelos digitales basados en el portafolio de software Create MyVirtual Machine y Run MyVirtual Machine ayudan a los fabricantes y usuarios a lograr el impulso de productividad que necesitan al construir y operar máquinas CNC.

 

Sinumerik One: "Da vida a las ideas”.

Opiniones sobre este artículo

¿Tienes alguna pregunta o tema para sugerir?

¡Escríbenos!