SinuTrain para SINUMERIK Operate
Visión general y elección de la versión
La estación de programación idéntica al control para planificación de la producción, creación de programas CNC y formación
Visión general
- Programación de piezas en el PC como en el CNC, mismo manejo y programación.
- Preparación del trabajo incluso cuando la máquina sigue trabajando: prueba, ejecución y simulación de programas CN en el PC. Menos estrés a pie de máquina.
- Formación y aprendizaje en CNC con la misma programación e interfaz de usuario que en el taller, sin esperar a "llegar finalmente a ello", sin el peligro de romper algo y con la posibilidad de preparar y terminar el trabajo en casa o fuera del taller.
Ventajas para los operarios de taller: ¡más tiempo de corte, menos riesgos!
Con SinuTrain, un PC es suficiente para la programación de piezas, probar programas CN, la formación en CNC y la formación de los empleados. Mientras tanto, la máquina puede seguir procesando piezas. Y cada riesgo de colisión detectado y eliminado en la simulación de SinuTrain evita daños.
Versiones de SinuTrain
SinuTrain para SINUMERIK Operate utiliza el mismo software CNC que el controlador. Por lo tanto, hay una versión de SinuTrain dedicada a cada versión de SINUMERIK Operate, ver abajo.
Al igual que SINUMERIK Operate, SinuTrain para SINUMERIK Operate es capaz de trabajar con cualquier tecnología. Es posible utilizar máquinas de torneado y fresado así como máquinas torno-fresa y fresa-torno con tecnología de 3, 3+2 y 5 ejes simultáneos en aplicaciones de uno o varios canales.
Usar la funcionalidad básica de forma gratuita
Para descargar, instalar y utilizar las funciones básicas de SinuTrain no se necesita licencia. Con SinuTrain, la simulación de un torno y una fresadora sencillos está disponible como estándar. La interfaz de usuario ShopTurn / ShopMill está incluida en SinuTrain para SINUMERIK Operate así como el soporte de los ciclos tecnológicos en programGUIDE.
Descarga y simulación de SinuTrain v4.95
Este video muestra como descargar e instalar la version v4.95 de SinuTrain, así como unos primeros pasos para arrancar la máquina y simular una pieza de ejemplo.
Licencia: SinuTrain y las máquinas de su taller
Con una licencia la versión básica de SinuTrain para SINUMERIK Operate se convierte en una versión completa. Puedes importar los datos de tus máquinas reales en la versión completa. SinuTrain for SINUMERIK Operate V4.7 y versiones superiores también incluyen el SinuTrain workbench. Allí podrás crear varias máquinas dentro de SinuTrain, incluso con versiones de software diferentes y anteriores. La instalación de SinuTrain se convierte así en una estación de programación basada en PC especialmente para tus máquinas. Puedes ejecutar los programas creados y/o probados aquí directamente en la máquina de destino sin un postprocesador adicional o similar.
Si tienes varias máquinas con la misma versión de SINUMERIK con la correspondiente licencia de SinuTrain puedes importar los datos de todas estas máquinas a SinuTrain y transferir los programas creados en SinuTrain a estas máquinas.
Si deseas integrar en SinuTrain máquinas con diferentes versiones de SINUMERIK Operate necesitas una licencia SinuTrain separada para cada versión de SINUMERIK Operate.
Versiones y paquetes de idiomas disponibles
Versiones anteriores de SinuTrain
Las versiones más antiguas de SinuTrain (clásico) y SinuTrain para SINUMERIK Operate están descatalogadas y, por lo tanto, ya no están disponibles para su descarga.
Ayuda con SinuTrain
-
El soporte de SinuTrain para SINUMERIK Operate lo proporciona Siemens Industry Online Support. Crea una solicitud para SinuTrain utilizando la función "Support request" en la página de soporte. Introduce "SinuTrain" y confirma tu entrada. A continuación, selecciona una de las opciones que se muestran y rellena los detalles de tu solicitud en las siguientes páginas. El servicio de asistencia se pondrá en contacto contigo.
-
Videotutorial sobre el acceso al soporte online de Siemens Industry y creación de una solicitud.
-
Página web con un videotutorial sobre la búsqueda en el soporte online, el filtrado en el soporte de productos y sobre las herramientas en "mySupport".