Dar una nueva vida a la antigua tecnología Guilloche

Siemens Erlangen fabrica las piezas de recambio que faltan

El guilloche es un oficio raro y en vías de desaparición en el que las superficies se realzan con una decoración especial. El apoyo profesional permitió a Florentin Mack, un relojero de Ulm, hacer realidad su sueño de tener una máquina de guilloche.

Superficie especial

"Una locura, ¿verdad?" Emocionado, Florentin Mack nos muestra un reloj recién terminado. La placa está cubierta por un patrón de líneas extremadamente finas. "Los patrones como éste se crean utilizando el guilloche", explica Mack. En este proceso, se utiliza una máquina especial para cortar líneas muy finas a intervalos estrechos en una superficie metálica. Así se crea un patrón de líneas curvas o rectas que se funden unas con otras, lo que se conoce como guilloche. Esta decoración artística se utiliza sobre todo en joyería.

De relojero a experto en guilloches

El interés de Mack por los relojes comenzó muy pronto, por lo que era lógico que empezara a formarse como relojero en la academia de orfebrería y relojería de Pforzheim (Alemania). Durante su formación aprendió por sí mismo la técnica del guilloche, que había sido olvidada durante mucho tiempo, con el apoyo de su instructor Steffen Wolf y de Jochen Benzinger, un especialista en guilloches de la vieja escuela y maestro grabador muy conocido entre los expertos.

El joven relojero comenzó entonces a trabajar en el Deutsches Museum como conservador. "Pero el guilloche nunca dejó de interesarme, y cuando descubrí una antigua máquina de guilloche a la venta en 2014, tuve que comprarla", dice Mack. Desgraciadamente, mientras restauraba la máquina de unos 100 años de antigüedad, se dio cuenta de que faltaba una parte esencial: los rieles de perfil ondulado integrados. Estos son los que crean el patrón de ondas, que debe ser 100% uniforme. Por supuesto, después de 100 años, estos carriles de perfil ya no se podían comprar.

SINUMERIK CNC abre el camino al guilloche

Mack estaba dispuesto a renunciar a su sueño de tener una máquina de guilloches cuando uno de los contactos de su padre tuvo una idea brillante. El formador autónomo de CNC Hans-Peter Moser estaba seguro de que los expertos en CNC de Siemens en el Centro de Experiencia Digital y Aplicaciones (DEX) de Erlangen serían capaces de producir una pieza de repuesto. Sin embargo, esto resultó ser un verdadero desafío. Mack y un técnico de aplicaciones analizaron los requisitos hasta que fueron capaces de averiguar cómo diseñar y producir los carriles de perfil. Diseñaron y prepararon la superficie de los carriles de perfil que debían fresarse para la producción utilizando NX CAM y fresaron los carriles de perfil en una máquina con SINUMERIK 828D. Utilizaron el "CYCLE832 - ciclo de ajuste de alta velocidad", para activar la función Top Service y conseguir una superficie y unos contornos óptimos en la pieza.

Desde mediados de 2015, Mack ha estado utilizando los carriles de perfil con diferentes formas de onda y dirigiendo una pequeña empresa de fabricación. Ahora, gracias a la ayuda de los empleados de DEX, puede dar rienda suelta a su creatividad y producir relojes únicos con su máquina de guilloches. Por supuesto, estas piezas únicas, que a menudo requieren días de trabajo, no son baratas. Un reloj guilloché cuesta entre 3.000 y 13.000 euros, pero el comprador lo adquiere sabiendo que la pieza es increíblemente especial y única. "Sin el DEX Erlangen, habría tenido que renunciar a mi sueño de utilizar el guilloche", explica Mack con convicción, y es fácil ver lo agradecido y feliz que está.

¿Quieres contactar con el equipo de CNC4you?

¿Preguntas o sugerencias? ¡Escríbenos!

¿Tienes alguna sugerencia para un videotutorial, una pieza o un artículo online? ¡Tenemos curiosidad por saberlo!