El controlador es la clave

Decisivo: La combinación de máquina y CNC
Junto con Siemens, Mazak ha adaptado Sinumerik para algunas de sus series y seguirá completando su cartera de máquinas herramienta. Al fin y al cabo, los sistemas de control y las máquinas herramienta son una combinación perfecta, como afirma el fabricante por contrato Pausewang, de Gingen an der Fils (Alemania).
El camino de Holger Pausewang hacia el autoempleo fue algo así como un desarrollo gradual. Este mecánico industrial cualificado adquirió una primera experiencia en una empresa mediana de fabricación de maquinaria de Suabia, donde se convirtió en maestro artesano y, como subdirector, fue responsable conjunto de la producción de herramientas y bastidores de rodillos. A continuación, Pausewang se abrió camino hacia su independencia. Su primer trabajo secundario le fue bien: compró una laminadora en frío de segunda mano, la revisó en un garaje (entonces no tenía taller) y empezó a generar pedidos.
Aumentar la base de clientes
Cuando Holger Pausewang encontró finalmente un taller en alquiler, compró una fresadora Deckel FP4 de segunda mano con un sistema de control Siemens 3M. Desde entonces, los sistemas de control de Siemens han sido su primera opción. Por ello, era lógico que su primera nueva adquisición, una fresadora Spinner, también tuviera CNC Sinumerik con programación ShopMill. Poco a poco fue ganando más y más clientes en la zona de Göppingen (Alemania) y, en 2012, contrató a su primer empleado fijo. La pequeña empresa comenzó a especializarse en la producción de prototipos, la construcción de moldes y accesorios, los bancos de pruebas y la fabricación por encargo de componentes de máquinas.
Pronto se hizo evidente que la creciente carga de trabajo significaba que era necesario invertir en un centro de mecanizado. Pausewang analizó conceptos de máquinas de varios fabricantes, antes de optar por una Mazak VTC 800/30R. "Mazak es un gran nombre en el ámbito de las máquinas herramienta, principalmente por la rigidez de la bancada de fundición y el alto grado de precisión de mecanizado asociado", afirma Holger Pausewang. "Eso me impresionó, y era precisamente el tipo de máquina que realmente quería".
"Nos sentamos con el representante de ventas de Mazak y rápidamente encontramos una máquina adecuada".Holger Pausewang, Pausewang Metal and Machining Technology
Aprovechamiento de nuevos grupos de interés
Pausewang contactó inicialmente con Mazak en 2013 en la feria EMO. Aunque la VTC 800/SDR expuesta allí estaba equipada con un puente en lugar de una mesa giratoria, Pausewang estaba convencido de que la VTC 800 era el complemento adecuado para su línea de producción. Otro punto a favor era que, aunque hasta entonces sólo estaba disponible con el sistema de control propio de Mazak, en la EMO de ese año se presentó la VTC 800 como una de las primeras máquinas de Mazak con un sistema de control de Siemens. Mazak esperaba que esto le permitiera ganarse a nuevos grupos objetivo. Tradicionalmente, muchas empresas de Alemania y Europa central han equipado sus líneas de producción completamente con sistemas de control de Siemens. Además, muchas escuelas de formación profesional y empresas de formación enseñan a sus alumnos los fundamentos de la programación en máquinas con sistemas de control de Siemens.
Gracias a su concepto de manejo flexible, Sinumerik puede adaptarse a la filosofía de funcionamiento de los conceptos de máquina modernos. Gracias al sistema abierto en cuanto a los distintos ámbitos de aplicación -desde el fresado y el torneado, pasando por el rectificado y el láser, hasta la fabricación aditiva-, el CNC puede adaptarse de forma óptima a la tecnología de una máquina. Además, ofrece un alto grado de libertad en la automatización de la producción. Todas estas son ventajas que el fabricante pudo aprovechar para adaptar el sistema de control a sus propias máquinas.
Alan Mucklow, director de productos del grupo para Europa de Yamazaki Mazak, añade: "Sabemos que los usuarios que llevan mucho tiempo utilizando los sistemas de control de Siemens quieren seguir haciéndolo y desean utilizar una única solución de programación en su fábrica. Al ofrecer Sinumerik CNC para nuestras máquinas, estamos permitiendo a estos clientes aprovechar la tecnología y la calidad de Mazak con todas sus ventajas al mismo tiempo."
La precisión atrae a los clientes
Para Holger Pausewang, la cooperación entre Mazak y Siemens fue un golpe de suerte. En 2014, instaló su primer centro de mecanizado Mazak VTC 800/SR con el sistema de control Sinumerik 840D sl en el nuevo taller.
Al mismo tiempo, el segundo empleado permanente se unió al equipo, formado en gran parte por fabricantes de herramientas y mecánicos industriales cualificados. "Encontrar un fresador CNC no es una tarea fácil. He tenido una buena experiencia en la formación de personas técnicamente cualificadas en el fresado CNC", informa Pausewang.
Gracias a su precisión, la nueva máquina atrajo a más clientes: "Prácticamente sólo llevamos a cabo la producción de un solo artículo y lotes pequeños de hasta cinco unidades, por lo que el reequipamiento ocupa una gran parte del tiempo de mecanizado. Eso estaba bien al principio, pero cuando empezamos a recibir más y más pedidos, nos dimos cuenta de que no podríamos arreglárnoslas con una sola máquina a largo plazo. Así que nos sentamos con el representante de ventas de Mazak que ya nos había proporcionado un excelente asesoramiento al comprar la primera máquina, y rápidamente encontramos una máquina adecuada."
Desde principios de 2017, en Pausewang se utiliza una segunda Mazak con sistema de control Siemens: el centro de mecanizado de 5 ejes Variaxis i-600. La máquina es ideal para el mecanizado de piezas cúbicas de hasta 350 x 350 mm. "Las máquinas Mazak están a la altura de cualquier tarea de mecanizado", afirma Holger Pausewang. "Mecanizamos una gama muy amplia de piezas y también trabajamos con diversos materiales".
Pausewang ya tiene planes concretos para el futuro: "Queremos integrar aún más el departamento de torneado en el futuro. Un centro de fresado-torneado horizontal de la serie Integrex permitiría el torneado y el fresado en una sola sujeción. Mi máquina soñada, la Integrex 1250, nos permitiría entrar en el mecanizado de piezas grandes. Es un mercado con mucha menos competencia. Nuestros clientes se benefician de la enorme flexibilidad que podemos ofrecerles como empresa más pequeña. Por supuesto, esta máquina también estará equipada con un CNC Sinumerik".