Formación de Sinumerik durante la pandemia de COVID-19
¿Qué hay que hacer si se entrega una máquina nueva durante esta pandemia de COVID-19 y se requiere formación in situ? Aquí puede leer cómo funcionó esto en la práctica con la empresa Kamusin.
El desencadenante: La inversión en una segunda máquina controlada por Sinumerik
La empresa Ingo Kamusin Metallverarbeitung GmbH con sede en Schwebheim, Alemania, es un típico taller de trabajo equipado con una flota de 7 fresadoras y 5 tornos.
En 2019, Ingo Kamusin, el propietario de la empresa, decidió invertir en un nuevo torno y seleccionó un Hyundai WiA L250 Y equipado con Sinumerik 828D. Hasta entonces, ninguna de las máquinas de Kamusin estaba equipada con un CNC Sinumerik. Pero eso pronto iba a cambiar, y cuando el distribuidor de máquinas DREHERtec hizo una demostración de la máquina, quedó bastante claro que Sinumerik 828D era la opción óptima para un entorno de taller. Un manejo sencillo y transparente con un alto grado de funcionalidad es el ajuste perfecto para el espectro de piezas y componentes que fabrica Kamusin, con tamaños de lotes bajos hasta medios.
Para poder hacer frente a la situación actual de buenos pedidos, Kamusin tuvo que invertir en un segundo torno. La nueva máquina debía estar equipada con un contrahusillo y un eje Y para aumentar el grado de flexibilidad. Tras la buena experiencia obtenida con la máquina predecesora, estaba bastante claro que la combinación de Sinumerik y Hyundai Wia era el camino a seguir. La Hyundai WiA HD 2200 SY con eje Y y contrahusillo equipada con un Sinumerik 828D se entregó en marzo de 2020. Aunque Kamusin ya estaba bien familiarizado con el manejo del Sinumerik, fue necesario impartir formación para utilizar el contrahusillo.
Formación de usuarios bajo las restricciones de la pandemia de COVID-19
Ya en 2019, la empresa conoció a Hans-Peter Moser como un competente formador certificado de Sinumerik, y la elección obvia fue ponerse en contacto con él de nuevo.
A pesar de la crítica pandemia del COVID-19, Hans-Peter Moser estuvo dispuesto a formar al personal de Kamusin, por supuesto cumpliendo estrictamente todas las normas y reglamentos de seguridad aplicables. Estar frente a la máquina con una máscara fue una experiencia completamente nueva, y eso, después de diez años trabajando como formador autónomo para Sinumerik.
Como resultado de la formación, el personal de Kamusin puede ahora aprovechar todo el potencial de su nueva máquina.
Una vez hayamos dejado la pandemia atrás, visitaremos la empresa Kamusin en sus instalaciones e informaremos sobre ello en CNC4you. Y quién sabe, tal vez para entonces experimentemos otra sorpresa relacionada con Sinumerik en el parque de máquinas de Kamusi.