Un placer musical perfecto gracias a la precisión

Un placer musical perfecto gracias a la precisión

Con la fabricación de tocadiscos clásicos para el placer de la música analógica de alta gama, Wirth Tonmaschinenbau lleva luchando contra la creciente digitalización de la música desde 1996. La empresa utiliza máquinas de torneado y fresado CNC con sistemas de control Sinumerik 808D Advanced para producir sus dispositivos de alta calidad.

El renacimiento del LP

El fundador de la empresa, Karl Wirth, saca el disco de su funda, limpia con cariño el disco negro y lo coloca con cuidado en el tocadiscos. El tóner desciende lentamente, su punta de diamante se desliza en el surco. La música que produce es de una calidad que rara vez se escucha hoy en día, ya que la música digital ha experimentado un fuerte aumento desde la introducción del CD a principios de los años 80, y sigue siendo popular hasta hoy. Sin embargo, está surgiendo una nueva tendencia entre los oyentes de música y los profesionales del audio: el resurgimiento del vinilo.

 

La opinión de Karl Wirth sobre el debate entre lo digital y lo analógico es inequívoca: "Las grabaciones comprimidas de los medios digitales pueden tener algunas ventajas como experiencia sonora y para el consumo directo. Pero si quieres escuchar la música como un conocedor, prestando atención a cada sonido, y si buscas relajarte y una forma suave de desconectar, entonces un disco clásico y un equipo de alta gama son para ti."

Convertir una pasión en una carrera

Karl Wirth acabó produciendo tocadiscos por accidente. Era jefe de producción en la industria del automóvil y construyó un tocadiscos por diversión en el taller de formación. Cuando fue a una feria de audio de alta gama con un amigo distribuidor de equipos de audio, llevando un prototipo del tocadiscos, volvió con 50 pedidos. "Después de eso, ya no había vuelta atrás. Prometí a los clientes de la feria que les entregaría los aparatos", dice el fundador de la empresa.

 

 

Y así, en 1996, Karl Wirth convirtió su pasión en una carrera. Primero fabricó e instaló los tocadiscos en el sótano de la casa de sus padres, trabajando con proveedores de su época en la industria del automóvil. Con el tiempo, cada vez más distribuidores internacionales de equipos de audio de alta gama y la prensa empezaron a fijarse en sus productos; en 2002, su éxito era tal que tuvo que trasladarse al edificio actual de la empresa en Altdorf (Alemania). En la actualidad, Wirth Tonmaschinenbau GmbH fabrica más de 800 tocadiscos al año bajo su marca Acoustic Solid. La gama abarca desde el modelo básico, con un precio de poco más de 1.000 euros, hasta los modelos superiores, con precios que alcanzan los 40.000 euros en el caso de piezas únicas hechas a medida.

Producción precisa de todos los componentes

"La estructura de un tocadiscos es sencilla: está formada por unos pocos componentes. Las diferencias, incluso las de la calidad del sonido, se deben a la coordinación de los distintos componentes, los materiales y la fabricación de alta precisión", explica Karl Wirth. "Nuestro taller tiene un ratio de producción neta real de más del 90%. Esto significa que conocemos la calidad de todos y cada uno de los componentes y somos extremadamente flexibles". Esta forma de trabajar facilita la innovación: los cojinetes del plato del Acoustic Solid, por ejemplo, que se fabrican con extrema precisión y se funden con un revestimiento deslizante especial, se consideran legendarios entre los aficionados.

 

 

Karl Wirth lleva unos siete años utilizando máquinas de torneado y fresado CNC con sistemas de control Sinumerik 808D Advanced. La última inversión en el taller es una fresadora OPTImill F2. En una pequeña sala lateral, las placas giratorias terminadas y otros componentes se pulen hasta alcanzar un alto brillo. El sistema de control estandarizado Sinumerik 808D Advanced en las máquinas de torneado y fresado tiene muchas ventajas, como explica Karl Wirth: "La mayoría de las veces trabajamos con un solo empleado que maneja todas las máquinas en nuestro pequeño departamento de producción. En lugar de tener que cambiar entre los distintos sistemas de control, nuestro empleado puede trabajar con una interfaz estándar y llamar a los programas almacenados. Esto agiliza las cosas y reduce los errores".

"Nuestro taller de fabricación tiene un ratio de producción neta real de más del 90%"
Karl Wirth, Wirth Tonmaschinenbau GmbH

Haciendo posible lo imposible

La fresadora también tiene que cortar roscas para varios componentes. Sin embargo, el fabricante no tardó en dejar claro que esto no era posible con la máquina y sin un husillo con control de posición. El instructor independiente de Sinumerik, Hans-Peter Moser, acudió al rescate. "La formación en sí fue perfecta para nosotros: en el taller y siempre con un vínculo estrecho con nuestros procesos y productos. Sin embargo, otra ventaja fue que el instructor fue capaz de mostrarnos una forma viable de corte de hilo en la máquina Optimum que cumplía nuestros requisitos. La única inversión adicional fue un mandril de compensación".

 

Con las pruebas cuidadosas, el montaje (parcial) y el embalaje, se eliminan algunos pasos de la producción. Wirth Tonmaschinenbau se dedica más al montaje en taller y al trabajo artesanal con atención al detalle que a la producción industrial. Pero realmente sobrepasa los límites cuando se trata de la distribución: casi la mitad de los productos se envían a clientes y socios en el extranjero. Los tocadiscos Acoustic Solid son impresionantes, tanto por su aspecto como por su sonido, y tienen seguidores en todos los continentes, y eso se debe en parte a Sinumerik.

 

Sinumerik 808D Advanced - Tecnología en detalle

  • CNC compacto basado en paneles
  • Solución básica de fácil manejo para aplicaciones sencillas de fresado y torneado
  • Manejo, puesta en marcha y mantenimiento sencillos
  • Pantalla en color de 8,4
  • Hasta cinco ejes/husillos
  • Controlador programable Simatic S7-200 PLC
  • Transferencia de datos estándar a través de USB y Ethernet

¿Quieres contactar con el equipo de CNC4you?

¿Preguntas o sugerencias? ¡Escríbenos!

¿Tienes alguna sugerencia para un videotutorial, una pieza o un artículo online? ¡Tenemos curiosidad por saberlo!