Resultados de rectificación flexibles gracias a la arquitectura abierta del sistema

CNC4you

Para aplicaciones de rectificado básicas y complejas

Los nuevos requisitos de calidad superior y flexibilidad afectan cada vez más al mercado de las rectificadoras. El objetivo es aumentar la productividad, mientras que la complejidad del mecanizado es cada vez mayor.

¡Mantente al día!

Boletín informativo CNC4you

SINUMERIK

SINUMERIK MC

¿Buscas una solución de control de movimiento abierto para aplicaciones de rectificado sencillas?

SINUMERIK MC es el control CNC abierto diseñado para la fácil integración de interfaces de usuario individuales.

Videos

Rectificado con SINUMERIK - Aspectos destacados

Aquí puedes ver los aspectos más destacados de nuestra solución de control de movimiento para aplicaciones de rectificado.
Funciones

Funciones

Función de ajuste - Medición de la herramienta y la pieza

La preasignación de los datos tecnológicos de las rectificadoras acorta y facilita el proceso de puesta en marcha. Dado que las posiciones de las herramientas de rectificado y de los rectificadores dentro de la máquina son importantes para conseguir un resultado de rectificado preciso, los cilindros auxiliares facilitan el proceso de configuración, ahorrando así tiempo. En este contexto, por ejemplo, los resultados de medición obtenidos al arañar las herramientas se calculan teniendo en cuenta la configuración del controlador. El sistema se maneja mediante menús gráficos integrados directamente en la avanzada interfaz de usuario de SINUMERIK Operate.

Perfiles paralelos a los ejes

Dependiendo del tipo de disco de afilado, hay que perfilar un nuevo disco. O hay que dotar a un disco ya perfilado de un nuevo perfil de rectificado. El reafilado paralelo al contorno es el método eficaz para el reafilado, ya que se conserva el perfil original. El nuevo perfilado o el reperfilado mediante la opción SINUMERIK "perfilado paralelo al eje" ofrece la ventaja de que el proceso se puede reanudar en el punto de rotura del contorno y de que no es necesario realizar cortes de aire a velocidad de reavivado reducida. Esto ahorra tiempo y aumenta la productividad.

Compensación / finalización del programa

Las desviaciones sistemáticas y específicas de la máquina pueden registrarse ya durante la fase de puesta en marcha y visualizarse a través de los ajustes realizados en el control CNC. También pueden producirse desviaciones durante el funcionamiento normal debido a la influencia de factores ambientales como la temperatura u otras tensiones externas. Para estos casos, el SINUMERIK ofrece numerosas funciones de compensación, que se complementan entre sí, como la compensación de holgura y las compensaciones dependientes del asiento. Para estos casos, SINUMERIK proporciona numerosas funciones de compensación que se complementan entre sí, como la compensación del error del cilindro y las compensaciones dependientes del asiento.

Descargas y soporte

Más información sobre rectificación

Aquí encontrarás descargas útiles y ayuda para nuestros productos SINUMERIK.

En nuestra selección de documentación sobre "Rectificado", encontrarás información sobre los comandos del operador y los elementos de SINUMERIK Operate, tal y como se requiere para la tecnología de mecanizado "Rectificado".

Manuales

Este manual explica los comandos y elementos del operador de SINUMERIK Operate. También cubre los aspectos especiales del rectificado con rectificadoras cilíndricas.

¿Te gustaría ponerte en contacto con el equipo de CNC4you?

¿Preguntas o sugerencias? ¡Escríbenos!

¿Tienes alguna sugerencia para un videotutorial, una pieza o un artículo online? ¡Tenemos curiosidad por saberlo!