Maître du temps

Quel rôle le temps joue-t-il dans un centre de données ? La maîtrise du temps est un enjeu majeur pour les centres de données : le site d'Interxion à Vienne (Autriche) en est une parfaite illustration.

Le temps est relatif, dit-on. Tout enfant à qui l’on demanderait de comparer 15 minutes de cours de mathématiques à 15 minutes de football dans la cour de récréation pourrait le confirmer. Mais le temps est aussi une donnée critique pour les entreprises. Ainsi, dans les centres de données, on pourrait croire en première approche que le plus important est de disposer d'une forte puissance de calcul et d'une importante capacité de stockage. Mais le facteur temps, de quelques fractions de seconde à l'éternité, joue un rôle encore plus essentiel. Quel est-il ? Le campus de data centers d'Interxion à Vienne nous livre quelques éléments de réponse.

Quand chaque seconde compte

En un clin d'œil : En général, on associe les centièmes et les millièmes de secondes aux exploits sportifs, mais les fractions de seconde ont un rôle encore plus important dans les salles de marché. Pour les transactions financières à haute fréquence, une avance de quelques fractions de seconde constitue un atout décisif. Ici, le temps, c’est littéralement de l'argent. Disposer de l'algorithme le plus rapide pour accéder aux cours de la bourse et pour traiter les données, c’est bénéficier d’un avantage déterminant. La latence pour la soumission des ordres doit être la plus faible possible pour pouvoir réaliser les meilleures opérations. Pour disposer d’une telle rapidité d’exécution, il ne faut rien laisser au hasard. Aussi les centres de données doivent-ils être situés le plus près possible des places boursières et des nœuds de communication tout en disposant de protections efficaces contre les coupures de courant et d'une bande passante particulièrement élevée. Ces investissements profitent aussi aux autres clients des centres de données, des fournisseurs de services de streaming aux opérateurs de réseaux sociaux.

26 secondes : Qu'est-ce qui distingue un centre de données lambda d'un centre de données ultraperformant ? La garantie de bon fonctionnement, notamment en cas de panne. Interxion assure une disponibilité de 99,999 %. En d'autres termes, les clients peuvent compter chaque mois sur une durée d'inactivité n'excédant pas 26 secondes, juste le temps pour faire couler un espresso. Cette disponibilité est assurée sans que le client ne soit contraint de gérer la complexité du système ou de prendre en charge les coûts d’une solution réseau interne. Les données sont stockées sur un site qui dispose d’une gamme complète de solutions techniques pour l'alimentation électrique, avec système de sauvegarde, climatisation basse consommation, systèmes de détection des sinistres (dégâts des eaux et protection incendie), système de sécurité multiniveau, système de sécurité de l’information et de gestion de la continuité des activités.

24 heures : Les entreprises à la pointe de la technique se doivent d’innover sans cesse. Pour elles, lancer le plus rapidement possible sur le marché les dernières innovations est une question de survie. C'est pourquoi Interxion met tout en œuvre pour offrir à ses clients un temps de mise sur le marché optimisé afin de leur conférer un avantage compétitif. Mais le timing n’est pas tout, il faut aussi pouvoir compter sur des partenaires fiables. Ainsi, alors qu’une canalisation électrique avait été malencontreusement endommagée lors de travaux sur le site d'Interxion, Siemens a fait tourner son usine à plein régime afin de pouvoir remplacer les pièces endommagées le plus vite possible. Les deux entreprises ont mobilisé toutes les énergies pour redémarrer l’exploitation du système en 24 heures et ainsi respecter le délai de lancement sur le marché afin d’assurer le succès commercial du client.

Quand les jours deviennent des années

365 jours : Les centres de données ont besoin d'électricité, en grande quantité et sans interruption. Pour exclure tout risque de coupure pouvant menacer la disponibilité et la continuité d’exploitation des centres de données, Interxion ne laisse rien au hasard. Les centres de données disposent d’un microréseau qui prend le relais dès lors qu'une panne de courant survient. Le système d'alimentation de secours est disponible 365 jours par an. La transition vers le système de secours est assurée sans microcoupures.  Ainsi, une coupure de courant à Vienne est imperceptible, si ce n’est par l’activation d’un simple voyant lumineux au centre de contrôle d'Interxion.

20 ans : À Vienne, il n'y a pas que la proximité géographique qui rapproche Interxion et Siemens. Les deux entreprises collaborent étroitement depuis 20 ans. Elles ont donc eu tout le temps d'apprendre à se connaître et de nouer une relation de confiance et de partenariat pour couvrir l’ensemble du périmètre d’activités d’Interxion : gestion technique des bâtiments, infrastructure énergétique autonome, accords sur les niveaux de service (SLA), équipements électriques (basse et moyenne tension).  La collaboration entre les deux entreprises n’est pas qu’une affaire de ponctualité.

Cinq milliards d'années : le soleil brille déjà depuis quatre milliards et demi d'années, et il lui en reste encore au moins cinq milliards. Le rapport avec les centres de données n'est pas évident, il est vrai. Pourtant, certaines entreprises, comme Interxion, s'appuient sur les énergies renouvelables pour couvrir 100 % de leurs besoins énergétiques, des sources d'énergie qui ne risquent pas d'être épuisées de sitôt. Interxion s’attache à mettre en œuvre de nouvelles solutions pour proposer des centres de données toujours plus performants, que ce soit pour leur construction ou leur exploitation, avec notamment une efficience énergétique accrue, une meilleure gestion de l'énergie et une réduction des émissions de CO2.

Le campus de data centers d'Interxion à Vienne (Autriche)

Interxion gère plus de 50 centres de données en Europe, dont le plus grand campus de data centers d'Autriche, à Vienne.

 

 

Les serveurs occupent environ 11 000 m² sur les 23 000 m² que compte le site de l’entreprise.  Les capacités de stockage mises à disposition par Interxion sont utilisées par des fournisseurs de cloud, des opérateurs de réseaux sociaux ainsi que par des prestataires de services financiers.

 

 

La solution pour la distribution d'électricité à faible et moyenne tension, avec notamment les transformateurs et les systèmes de jeux de barres, a été entièrement fournie par Siemens.

29 septembre 2020

Crédit photographique : Siemens AG

Abonnement à la newsletter Stories

Restez à jour à tout moment : ce que vous devez savoir sur la transformation numérique au sein des infrastructures et des industries.