Stockage sur batteries : une avancée majeure pour la décarbonation des Açores

L’île de Terceira mise sur des technologies à la périphérie du réseau électrique pour réduire son importation de combustibles fossiles et accroître la part des énergies renouvelables dans son bouquet énergétique.

L’archipel des Açores, mondialement connu pour la richesse de sa biodiversité, fait un pas de plus vers la nature en optant pour une électricité plus propre et moins dépendante des énergies fossiles. Pour cela, les autorités locales misent sur les technologies à la périphérie de réseau (Grid Edge) pour assurer une production d’énergie toujours plus locale et renouvelable. Siemens déploie actuellement sur l’île de Terceira un système autonome de stockage d’électricité sur batteries à grande échelle combiné à un système de gestion intelligente du microréseau pour accompagner la transition du système d’approvisionnement des Açores vers un réseau électrique plus durable.

 

 

Les Açores sont célèbres pour leur faune et leur flore uniques. Situé à 1400 kilomètres des côtes portugaises, cet archipel volcanique est peuplé d’espèces qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Bientôt, l’île n’attirera plus seulement les amoureux de la nature, mais aussi les amateurs de nouvelles technologies. En effet, l’un des plus vastes systèmes de stockage d’énergie en Europe est en cours de construction sur Terceira, l’une des neuf îles habitées de l’archipel.

 

Angra do Heroísmo, capitale de Terceira, est célèbre pour sa vieille ville et ses fortifications classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Bientôt, de nouvelles installations permettront à ce site historique, ainsi qu’à toutes les autres villes de l’île de bénéficier d’un approvisionnement électrique issu des énergies renouvelables.

 Frau, die nachts auf ihren Laptop und ihre Stadt schaut

Nouveau livre blanc : Drive the Energy Revolution

Les technologies à la périphérie du réseau (Grid Edge) jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique. En effet, ces technologies facilitent le passage aux énergies renouvelables, transforment les consommateurs en prosommateurs et permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Quelle solution est adaptée pour telle ou telle région ? Dans quelle mesure une région se prête-t-elle au déploiement d’une solution à grande échelle ? Ce livre blanc répond à ces questions en définissant un indice mesurant le potentiel de développement des solutions techniques à la périphérie du réseau pour assurer la pérennité des systèmes d’approvisionnement en énergie.

Les énergies renouvelables sont déjà présentes depuis des décennies sur l’archipel des Açores. À la fin des années 1980, les premières éoliennes ont été installées, suivies par la première centrale géothermique. Aujourd’hui, chacune des îles habitées dispose de solutions en énergie renouvelable, qui permettent de couvrir 40 % de la demande en électricité de l’archipel. La géothermie est particulièrement importante, représentant à elle seule 60 % de l’électricité produite par des énergies renouvelables. Le reste provient principalement des éoliennes et des centrales hydroélectriques.

Un paradis menacé

Comme toutes les îles, l’archipel Açores est particulièrement menacé par le réchauffement climatique, notamment les zones côtières de faible altitude, exposées à un risque de montée des eaux. La communauté scientifique prévoit également une augmentation des risques de sécheresse dans les décennies à venir, ce qui mettrait en danger l’approvisionnement des îles en eau potable.

 

Les îles ne peuvent pas résoudre à elles seules ce problème, mais elles peuvent y contribuer en s’attachant à réduire leurs émissions de CO2. Aux Açores, la stratégie d’approvisionnement en énergie prévoit non seulement une augmentation continue de la part des énergies renouvelables, mais aussi d’autres mesures comme le développement de l’électromobilité.

 

En optant pour une énergie locale et renouvelable, les Açores font d’une pierre deux coups. D’une part, l’utilisation des énergies renouvelables permet une diminution des émissions de gaz à effet de serre. D’autre part, la production locale d’électricité permet une plus grande autonomie vis-à-vis du continent. En effet, l’archipel importe encore près de 60 % de l’énergie dont il a besoin sous forme d’énergies fossiles.

Un réseau plus stable grâce au stockage de l’énergie

Chaque île dispose d’un réseau électrique indépendant. Ainsi, une refonte de l'approvisionnement en électricité de l’archipel passe nécessairement par la mise en place de solutions individuelles sur chacune de ses îles, comme c’est le cas pour Terceira. Sur cette île, le fournisseur portugais Electricidade dos Açores (EDA) investit dans les technologies novatrices à la périphérie du réseau avec un système de stockage sur batteries d’une capacité de 15 MW couplé au système de gestion intelligent du microréseau électrique Spectrum de Siemens.

 

Fourni par Fluence, le système de stockage garantit une perte minimale de l’électricité produite de manière autonome et une utilisation extrêmement efficiente de l’énergie. Il stocke l’électricité excédentaire produite au-delà des besoins immédiats pour la réinjecter dans le réseau lorsque la production ne permet pas de couvrir la demande. 

Fig 1.

Les technologies de stockage d’énergie, couplées à l’application de microréseau nous permettent de booster la transition vers les énergies renouvelables à Terceira.
Duarte José Botelho da Ponte, président d’Electricidade dos Açores

Ce système de stockage permet également de réguler la fréquence et la tension du réseau sur l’archipel, offrant ainsi une plus grande stabilité. Pour Fernando Silva, directeur de Smart Infrastructure chez Siemens Portugal : « Le système de stockage d’électricité permettra à Terceira de faire évoluer son mix énergétique. »

 

« Nous pourrons augmenter la part des énergies renouvelables tout en diminuant considérablement l’utilisation des énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. Ce système garantira une plus grande indépendance énergétique pour l’archipel, avec un réseau plus flexible, de plus grande capacité, plus résilient et plus autonome. »

Plus d’efficience grâce à une gestion intelligente du microréseau

Le système de gestion du microréseau électrique Spectrum permet aux systèmes de production, de stockage et de consommation électrique d’interagir de manière optimale. Il permet de suivre et de commander en temps réel l’infrastructure dans sa totalité. Il émet également des prévisions, heure par heure ou jour par jour, de la production, de la consommation et du taux d’utilisation des capacités de stockage, en se fondant sur un large éventail de données, incluant les conditions météorologiques.

 

« Ainsi, nous pouvons suivre une stratégie d’exploitation optimisée et garantir une plus grande fiabilité de l’approvisionnement en électricité pour nos clients », déclare Duarte José Botelho da Ponte, président d’EDA. « Les technologies de stockage d’énergie, couplées aux solutions de microréseau nous permettent de booster la transition vers les énergies renouvelables à Terceira. Nous pouvons ainsi assurer un approvisionnement fiable de qualité. »

 

Le système de stockage sur batteries permettra d’intégrer au bouquet énergétique six mégawatts supplémentaires issus de sources renouvelables locales, comme la production géothermique. Ainsi, la part des énergies renouvelables sur l’île pourra passer à près de 60 % à moyen terme. Une fois cet objectif atteint, la capacité de stockage sur batteries, de conception modulaire, pourra être étendue, si nécessaire. Terceira suit donc la voie ouverte par d’autres îles dont la production d’énergie a été rapidement décarbonée, comme l’Irlande, qui vise un objectif de 70 % d’électricité d’origine renouvelable à l’horizon 2030, et mise sur le stockage sur batteries pour y parvenir.

 

Le système actuel enregistre déjà des progrès notables, avec une baisse de la consommation de gazole estimée à 1 150 tonnes, à mesure que la quantité d’électricité produite par des groupes diesel diminue. Cela représente 3 500 tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère chaque année, ce qui équivaut environ à 1 500 véhicules à moteur parcourant chacun 20 000 kilomètres par an. À terme, ce nouveau système de stockage ne devrait donc pas seulement ravir les amateurs de nouvelles technologies, mais aussi les amoureux de la nature.

11 novembre, 2020

Crédits photographiques : Siemens AG / Getty Images

Abonnez-vous à la newsletter

Restez à jour à tout moment : ce que vous devez savoir sur la transformation numérique au sein des infrastructures et des industries.