Brownfield Connectivity Box collecte désormais les données de tous types de machines
La solution Brownfield Connectivity Box relie en toute simplicité les équipements de production aux systèmes d'informations de niveau supérieur. Elle assure désormais la capture et le transfert des données machines pilotées par l’ensemble des contrôleurs numériques de la gamme SINUMERIK ainsi que par les commandes numériques et les automates de fournisseurs tiers. Cette solution ouverte permet de déployer, avec le niveau de sécurité requis, une application de collecte et de transmission de données.
Les systèmes de contrôle de machines produisent un grand volume et une large variété de données. Ce n’est pas nouveau. Ces données ne sont pas nécessairement nouvelles mais elles restent bien souvent inutilisées et donc dormantes. La nouveauté, c’est que les technologies numériques permettent aujourd’hui de connecter en toute simplicité des équipements de production disparates pour en collecter les données les plus pertinentes afin de les analyser via des applications logicielles dédiées. L’objectif : surveiller et optimiser leur fonctionnement, améliorer leur rendement, planifier des interventions de maintenance, réduire leur consommation d'énergie, etc. Les applications sont tout aussi variées que la diversité des machines à surveiller et les données à récupérer.
Afin de s’adapter à toutes les situations industrielles, Siemens a donc conçu la passerelle Brownfield Connectivity Box qui se connecte à la commande numérique des machines-outils pour en extraire les informations pertinentes afin de les transférer vers les systèmes d’informations de niveau supérieur chargés de leur traitement.
Jusqu’à présent, les solutions proposées sur le marché se bornaient aux moyens les plus récents ne couvrant finalement pas le parc installé de machines. La solution Brownfield Connectivity Box répond à cette problématique en connectant aussi les équipements de production exploitant des commandes numériques d’anciennes générations (jusqu’à la gamme SINUMERIK 840 PL) ainsi que celles des principaux fournisseurs du marché. De plus, elle gagne aujourd’hui en polyvalence et étend considérablement son spectre de connectivité. Elle supporte désormais l’architecture de communication OPC UA ainsi que le protocole Modbus TCP, MT Connect, Rest API, MQTT. Brownfield Connectivity Box rend également possible la collecte de données issues de tout système d’automatisation mettant en œuvre des automates de fournisseurs tiers.
Concentrateur universel
La solution Brownfield Connectivity Box devient ainsi un concentrateur de données universelles capable de se connecter à tous types de machines-outils et installations automatisées pour en extraire les données de fonctionnement pertinentes, les agréger, les structurer de manière cohérente et les transférer vers tout système IT pour leur supervision, leur traitement et leur analyse. L’ensemble du processus se déploie en toute transparence sans nécessiter la modification du programme automate ou de la commande numérique. Aucune requête spécifique n’est nécessaire pour acquérir toutes les informations accessibles en lecture : température, états machine, alarmes, vitesse de broche, force/couple, etc.
La mission première de la solution Brownfield Connectivity Box est d’extraire les données machines pour les transférer en temps réel vers les systèmes IT de plus haut niveau. La passerelle dispose cependant d’une mémoire tampon afin de réaliser localement certains prétraitements et opérations d’agrégation de données avant leur transmission dans le format exploitable par l’application logicielle. La sécurité des opérations est garantie par l’isolation du réseau machines du réseau IT et par le cryptage des données. Ces données sont exploitables par les bases de données les plus courantes et peuvent être prises en charge par toute application d’analyse du marché, y compris par MindSphere. La plate-forme Cloud de Siemens permet en effet de consolider, stocker et partager des données provenant de différents sites et équipements industriels afin de les traiter avec des outils analytiques dédiés. Son exploitation avec la solution Brownfield Connectivity Box accélère le déploiement et l’exploitation de données et relie, en toute transparente, les univers de l'informatique, de l'ingénierie et des automatismes.
Christophe Chatelain
Abonnez-vous à la newsletter
Restez à jour à tout moment : ce que vous devez savoir sur la transformation numérique au sein des infrastructures et des industries.