Les SIMATIC IPC gagnent encore en performances
Taillés pour fonctionner au plus près des machines en bord de ligne de production, les SIMATIC IPC sont des PC industriels opérant 24h/24 et 7jours/7 dans des environnements difficiles. La famille SIMATIC IPC ne cesse d’évoluer en adoptant les technologies informatiques les plus avancées afin de répondre aux applications industrielles les plus exigeantes en termes de traitement et de sauvegarde des données. Elle accueille aujourd’hui les SIMATIC IPC347G et SIMATIC IPC547J qui offrent des performances accrues configurables à la commande selon les besoins de l’application.
Il est loin le temps où les contrôleurs, automates, variateurs, Panel PC et autres commandes numériques pilotaient en toute autonomie un équipement ou un procédé industriel. Dans la plupart des applications industrielles, ils sont aujourd’hui connectés à des bus de terrain et autres réseaux Ethernet Industriels et communiquent avec des systèmes SCADA et MES et autres solutions de supervision et d’historisation des données. A ces applications de suivi de production, s’ajoute aujourd’hui la volonté d’une grande part des industriels de pouvoir collecter davantage de données afin de les analyser en vue d’optimiser et d’améliorer leurs process. Les capacités de traitement et de stockage des PC et serveurs, sur lesquels tournent ces logiciels applicatifs, doivent donc être adaptées en conséquence. C’est pour répondre à ces attentes que Siemens a, une nouvelle fois, étoffé sa gamme de PC industriels SIMATIC IPC avec les familles SIMATIC IPC347G et SIMATIC IPC547J. Les SIMATIC IPC ne sont pas de simples PC industriels. Ces PC, intégrés dans un boîtier, montables en un rack de 19 pouces, répondent aux mêmes exigences qualité sur lesquelles reposent la longévité, la robustesse, la fiabilité des automates et autres composants d’automatisme de Siemens.
Robustesse et disponibilité à toute épreuve
Les SIMATIC IPC sont taillés pour être installés et fonctionner au plus près des machines et dans les armoires électriques déployées en bord de ligne de production. Ils sont en effet conçus pour opérer, de façon ininterrompue et sans perte de puissance, 24h/24 et 7jours/7 dans des environnements industriels où la température ambiante peut atteindre 40 °C. Ils sont enfermés dans un boîtier robuste entièrement métallique. Ils sont, en outre, nativement protégés, contre la poussière par des nattes filtrantes et une ventilation par surpression. Filtres et ventilateurs sont d’ailleurs accessibles en face-avant pour faciliter leur remplacement sans nécessiter d’outillage. Les SIMATIC IPC présentent bien évidemment un niveau de résistance élevé aux chocs et aux vibrations et ils sont conformes aux exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) les plus strictes.
Les SIMATIC IPC, conçus pour fonctionner de façon optimale avec les solutions SIMATIC HMI, se déclinent en différents modèles et en une variété de configurations en termes de processeurs, de profondeurs de mémoire RAM, de capacités de stockage, de connectivité, de cartes d’extensions... A l’utilisateur de faire ses choix et de configurer son IPC selon ses exactes besoins via l’applicatif TIA Selection Tool, téléchargeable gratuitement ou accessible en version cloud, qui lui permet dans un environnement convivial, de sélectionner les paramètres et les caractéristiques qui conviennent à ses applications industrielles. Cette procédure de configuration est également disponible sur la plate-forme de vente en ligne de Siemens. Les IPC, configurés sur-mesure, sont donc fabriqués en flux tendu au gré des commandes. Certaines configurations standards sont néanmoins proposées et disponibles en stock pour répondre aux besoins urgents et aux applications les plus courantes.
Une montée en puissance
La famille SIMATIC IPC continue d’évoluer avec les progrès des technologies informatiques afin de répondre aux applications industrielles les plus exigeantes en termes de capacités de traitement et de sauvegarde des données. Elle s’est renforcée de deux nouvelles gammes.
Les SIMATIC IPC347G, intégrés en rack 4U de 19 pouces, peuvent embarquer trois types de processeurs au choix (Intel Pentium G4400, Intel Core i5-6500 et Intel Core i7-6700), de 4 Go jusqu’à 32Go de mémoire RAM de type DDR4 et un disque HDD de 1 To ou un SSD 256/512Go. Ils sont également dotés de 7 emplacements d’extension PCIe permettant l’exploitation d’interfaces spécifiques et la réutilisation de cartes extension.
Ils constituent un choix idéal pour mettre en place un poste de travail dans un environnement rude, poussiéreux, avec des températures élevées et des vibrations mécaniques sans jamais s’arrêter.
Les SIMATIC IPC547J sont, quant à eux, disponibles en rack 4U de 19 pouces ou sous la forme d’une tour. Ils offrent des performances exceptionnelles. Ils peuvent notamment être équipés au choix de cinq types de processeurs (Intel Core i3 à Intel Core i9 et Intel Xeon), de 4Go jusqu’à 128 Go de mémoire RAM de type DDR4, jusqu’à quatre disques de type SSD, HDD, RAID 1 ou RAID 5 (pour un stockage de données redondant et sécurisé) allant de 500Go à plusieurs To. Une variété d’interfaces est proposée : carte d’extension mémoire M.2 SSD NVMe, USB 3.1 Gen2 et type C, Gigabit Ethernet, ports série, Display port, DVI-D… Ces interfaces peuvent être complétées par la disponibilité de 7 slots d’extension PCIe permettant par exemple de recevoir des cartes graphiques pour connecter 7 écrans (PCIe x16 NVIDIA P400 avec 3 mini DisplayPort V1.4 ou PCIe x16 NVIDIA P2200 avec 4 DisplayPort V1.4). Les SIMATIC IPC547J peuvent également être pourvus d’une alimentation redondante composée de deux modules extractibles à chaud. De même, selon la configuration choisie, les disques HDD/SDD sont accessibles en face avant et protégés par une porte verrouillable. Les disques RAID sont disposés dans 4 tiroirs amovibles remplaçables à chaud.
Avec ces nombreuses options de configuration les SIMATIC IPC547J sont un atout indispensable pour une solution PC ou serveur pour du contrôle et la gestion de donnée dans un environnement industriel.
Romain Parizot
Abonnez-vous à la newsletter
Restez à jour à tout moment : ce que vous devez savoir sur la transformation numérique au sein des infrastructures et des industries.