SINUMERIK Edge accélère le traitement de vos données
La plateforme SINUMERIK Edge héberge des applications (Apps) pour le traitement de données à haute valeur ajoutée dans les domaines de la santé machine, de la qualité des pièces et de l’optimisation de la production.
Une connexion privilégiée à la CN
Installée depuis trois ans chez des clients pilotes, la plateforme SINUMERIK Edge permet de faire remonter en temps réel l’information collectée auprès des machines-outils pour la traiter. Comme l’explique Bernard Mauclère, chef de produit au sein de la Business Unit Machine Tool System de Siemens France,
« cette plateforme bénéficie d’une connexion privilégiée à la CN avec un accès à des données haute fréquence. Cela permet d’héberger des applications pour des traitements de données à haute valeur ajoutée ».
Il est ainsi possible d’avoir accès, en temps réel, à la position des axes, au couple exercé par les moteurs, etc. L’accès propriétaire à des données haute fréquence permet, de plus, de ne pas pénaliser la charge de traitement de la CN puisque les ressources du processeur de la CN sont consacrées à la seule tâche d’usinage.
Une offre spécifique destinée aux CN SINUMERIK
SINUMERIK Edge est une offre spécifique destinée aux CN SINUMERIK 840D sl et SINUMERIK ONE. Elle s’inscrit dans l’offre Siemens Industrial Edge avec la Edge Factory Box (EFB), déjà disponible, et la SIMATIC Edge, venue récemment la rejoindre La spécificité de SINUMERIK Edge est de disposer d’un canal de communication haute performance avec les Commandes Numériques SINUMERIK alors que les autres Edge Siemens utilisent l’OPC-UA. La raison d’être de cette SINUMERIK Edge, avec son canal de communication haute performance, est de pouvoir proposer des Apps pour ce type de liaison (haute fréquence et déterministe).
3 familles d’applications Siemens disponibles
Il existe trois grandes familles d’applications Siemens disponibles dans SINUMERIK Edge avec différents modules pour chacune d’entre elles. La première concerne la santé des machines, la seconde la qualité des pièces et la troisième l’optimisation de la production.
- Famille Santé Machines (AnalyseMyMachine/Condition) : dans ce domaine, les applications développées par Siemens permettent de réaliser une maintenance prédictive et curative basée sur les conditions réelles de l’état de la machine.
- Famille Qualité pièces (AnalyseMyWorkpiece/Capture et Toolpath) : le type d’informations recueillies nécessite un accès à des informations haute fréquence, ce qui est le cas avec SINUMERIK Edge.
- Famille Optimisation de la production (OptimizeMyMachining) : différents modules OptimizeMyMachining adaptés à la situation de chaque entreprise sont proposés.
Les applications « Qualité Pièces »
Plusieurs applications font partie de la famille « Qualité pièces ». On compte notamment parmi celles-ci AnalyseMyWorkpiece/Toolpath, qui permet de collecter automatiquement les informations via un logiciel sur PC qui fonctionne avec l’application AnalyseMyWorkpiece/Capture. Concrètement, grâce à ce module, l’analyse des vitesses de déplacement de la machine se fait pendant l’usinage des pièces.
Autre application : AnalyseMyWorkpiece/Monitor, qui permet de constituer un jumeau numérique au fur et à mesure de la production de la pièce. Grâce à cette application, il est possible de comparer de manière précise la pièce réalisée par rapport à celle demandée. L’application permet d’assurer une traçabilité complète sur le bon déroulement des opérations.
Les applications « Optimisation de la production »
On peut citer dans cette famille l’application « OptimizeMyMachining/Trochoïdal » qui est très spécifique puisqu’elle permet d’usiner sous une forme trochoïdale, ce qui a l’avantage de permettre de prendre plus d’épaisseur de matière et d’usiner plus vite. Toutes les mises à jour de cette application peuvent être faites directement à travers l’interface SINUMERIK. De plus, elles peuvent être transférées automatiquement au programme NC/G Code. Enfin, le transfert des données est immédiat : il n’y a pas besoin d’alterner entre l’interface de contrôle et le système CAM.
Hébergement d’applications extérieures
Il est prévu que la plateforme SINUMERIK Edge puisse héberger dans le futur des applications extérieures autres que celles de Siemens. Ces applications extérieures hébergées par SINUMERIK Edge feront partie de l’écosystème Siemens. Toutes les informations à haute valeur ajoutée émanant de ces applications pourront être stockées dans un système de cloud comme Mindsphere de Siemens.
L’information remontée dans In-Machine
« Toutefois, l’information recueillie par les applications ne nécessite pas forcement d’être remontée dans un cloud comme Mindsphere », signale Bernard Mauclère. Pour l’heure, elle est consultée localement au sein de la box Numeric Edge (In-Machine). Les deuxième et troisième niveaux ne sont pas encore utilisés : il s’agit du système In-Line (serveur local) et In-Cloud (SAS).
Bernard Mauclère
Abonnez-vous à la newsletter
Restez à jour à tout moment : ce que vous devez savoir sur la transformation numérique au sein des infrastructures et des industries.