SINUMERIK ONE : la révolution du jumeau numérique

Prévue nativement pour être associée à des jumeaux numériques, SINUMERIK ONE va révolutionner le monde de la machine-outil. Focus sur cette plateforme innovante, élément clé pour la transformation digitale des constructeurs comme des utilisateurs de machines-outils.

Une révolution

Il s’agit d’une véritable révolution dans la mesure où « pour la première fois la plateforme réelle SINUMERIK ONE est associée nativement à des jumeaux numériques », confie Bernard Mauclère, chef de produit machines-outils, Siemens France. Le réel et le virtuel sont totalement associés et il n’y a plus de frontière entre les deux. De l’ingénierie à la mise en service, en passant par la formation et l’assistance, les jumeaux numériques vont permettre de couvrir l’ensemble du cycle de vie d’une machine.

Les nouveautés de la plateforme

La plateforme SINUMERIK ONE intègre de nouvelles fonctionnalités technologiques apportant plus de précision, de qualité et de vitesse d’exécution. En ce qui concerne la vitesse, la fonction « Top Speed » assure un haut niveau de précision dans les contours de pièces fabriqués à vitesse rapide en association avec la fonction « Top Surface ».

Autres nouvelles fonctions : l’ILC (« Intelligent Load Control) et l’IDC (« Intelligent Dynamic Control »), qui permettent d’optimiser en fonction de la charge le fonctionnement de la machine.

Autre nouveauté : le nouvel automate de sécurité SIMATIC S7-1500 F qui s’installe très facilement avec l’outil d’engineering TIA Portal. Ce dernier propose trois fonctions : 

 

-       la mise en œuvre de la sécurité avec Safety Plus,

-       la personnalisation de l’IHM (Interface homme-machine) avec WinCC,

-       la programmation de l’automate pour toutes les fonctions d’automatisme. 

Deux gammes de jumeaux numériques: CMVM et RMVM

SINUMERIK ONE est conçue pour deux types de public : les constructeurs et les utilisateurs de machines-outils. C’est pour répondre à ces deux typologies de population avec des besoins différents que Siemens a créé deux gammes :

 

-       le CMVM pour Create MyVirtual Machine. Cette gamme est destinée aux automaticiens pour la conception et la mise en œuvre anticipée du système de CN de la machine-outil;

 

-       le RMVM pour Run MyVirtual Machine. Cette gamme est proposée aux utilisateurs de machines-outils pour qu’ils puissent préparer la mise en production avant la livraison. Cela peut inclure la formation anticipée des opérateurs ou la préparation de programmes en amont et leur validation virtuelle.

Create MyVirtual Machine: les différentes briques

CMVM/Operate : brique de base de la gamme CMVM. Il s’agit d’un banc d’essai virtuel pour l’automaticien. Grâce à ce module, 4 fonctions peuvent être regroupées dans un seul PC : la CN, l’IHM, l’automate avec ses fonctions de sécurité et partiellement les entraînements.

 

CMVM/3D : module permettant d’enrichir le CMVM/Operate d’une visualisation 3D. Il est ainsi possible de visualiser la totalité de la machine pour ses fonctions d’usinage avec une représentation des outils de la pièce usinée et de l’enlèvement de la matière. Cela permet à l’automaticien de valider les cycles spécifiques constructeur (usinage, palpage, etc).

 

CMVM/Simit : module enrichissant le CMVM/Operate d’une émulation de la réponse des automatismes via les capteurs et les actionneurs.

 

CMVM/MCD (Mecatronic Concept Designer). Il s’agit d’ajouter au CMWM/Operate une représentation 3D orientée sur les fonctions mécatroniques et d’automatisme de la machine (sans l’usinage). Globalement, le CMVM permet à l’automaticien de disposer d’un prototype virtuel d’une machine complète, ce qui lui donne la possibilité de proposer à son client une mise en service anticipée de la machine. Le jumeau numérique 3D des axes machines permet de visualiser les fonctions d’automatisme sous le contrôle de contrôleurs virtuels.

Run MyVirtual Machine: les différentes briques

RMVM/Operate. Comme pour le CMVM/Operate, il s’agit de la brique de base de la gamme. Ce module est un banc de test virtualisé pour l’utilisateur de la machine-outil. Il lui permet d’introduire et de tester les différents programmes sans visualisation de la machine.

 

RMVM/3D. Ce module enrichit le RMVM/Operate d’une visualisation 3D de la machine pour ses opérations d’usinage (outils, pièces avec enlèvement de matière). Il permet de valider les programmes avec absence de collision.

 

RMVM/NX-CAM. Il s’agit d’un enrichissement du module de base RMVM/Operate intégrant l’outil de FAO NX Cam pour générer des programmes. Ce module propose également de tester des programmes via un jumeau numérique complet.

Bernard Mauclère

Abonnez-vous à la newsletter

Restez à jour à tout moment : ce que vous devez savoir sur la transformation numérique au sein des infrastructures et des industries.