La transparence numérique, une réalité en basse tension

Comment économiser de l'énergie grâce à une distribution intelligente de l'énergie
Saviez-vous que 40 % de l'énergie totale est consommée par les bâtiments ? Ou bien qu’environ 30% de cette consommation d’énergie pourrait être évitée ? Il est temps rendre ces données transparentes. Parce qu’économiser de l’énergie implique une réduction des coûts tout en réduisant les émissions de C02. Et l’un des moyens consiste à numériser la distribution électrique basse tension. C'est là que le concept SENTRON entre en jeu. Il est composé de matériel, de logiciels et d'applications parfaitement harmonisés. L'écosystème numérique SENTRON est une solution extrêmement économique pour rendre un système intelligent de distribution d'énergie en basse tension.
Comment atteindre la transparence numérique pour votre distribution d'électricité
Tirez parti des données provenant des dispositifs de mesure, de commutation et de protection pour optimiser l'utilisation de l'énergie dans votre infrastructure électrique.
SENTRON digital vous fournit une base parfaite sur laquelle vous pouvez vous appuyer étape par étape pour y parvenir. Regardez notre courte vidéo d'animation pour voir comment cela fonctionne dans la pratique. Il montre comment vous pouvez bénéficier d'une plus grande transparence au niveau de la basse tension. Jetez un coup d'œil !
Pour en savoir plus sur SENTRON digital, cliquez directement sur les thématiques ci-dessous :

De SENTRON digital à la co-création, les dernières nouvelles !
Les enregistrements de la Foire de Hanovre 2022 sont désormais disponibles. Consultez les informations sur SENTRON digital et découvrez ce que Jens Witt de VPW energy et Robin Grosse de Siemens AG peuvent vous apprendre sur la co-création dans le domaine des logiciels de gestion de l'énergie. Vos partenaires mais aussi vos clients peuvent bénéficier de cette collaboration.
Vidéo : Informations SENTRON digital (EN)
Vidéo : Co-création d'un logiciel de gestion de l'énergie (EN)
La consommation d'énergie en ligne de mire grâce à la surveillance de l'alimentation
La surveillance de l'alimentation maintient la transparence des flux d'énergie, ce qui réduit les coûts et renforce la fiabilité. Ce n'est qu'en surveillant votre consommation que vous pourrez la réduire durablement et apporter votre contribution à la réalisation des objectifs climatiques mondiaux. La transparence grâce à la surveillance de l'énergie est toujours la base de tout type de gestion opérationnelle de l'énergie ou d'audits énergétiques réguliers. La numérisation vous permet de surveiller votre infrastructure électrique à un degré jamais atteint auparavant et de rendre les données énergétiques transparentes : deux moyens importants d'économiser l'énergie.
Pour être efficaces, les systèmes de surveillance de l'énergie doivent être planifiés et mis en œuvre de manière efficace. Pendant l'exploitation, nos solutions matérielles et logicielles SENTRON, coordonnées de manière optimale, permettent une acquisition et une analyse ciblées des données.
L'efficacité énergétique devient une réalité
La réalisation de la gestion opérationnelle de l'énergie poursuit l'objectif d'optimiser en permanence la consommation d'énergie. Pour ce faire, les données énergétiques doivent être enregistrées et les mesures d'efficacité correspondantes doivent être développées en permanence. La collecte permanente de données et la visualisation des flux énergétiques permettent d'identifier les potentiels et de réduire efficacement les coûts énergétiques. L'amélioration de la transparence des données énergétiques devient donc une condition préalable essentielle à une gestion énergétique réussie.Prêt pour une gestion de l'énergie conforme aux normes
Pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie en particulier, il est important de pouvoir obtenir des données et des analyses avec le moins d'efforts possible afin de contrôler l'efficacité énergétique et de créer des rapports énergétiques conformes aux normes. La distribution numérique de l'énergie électrique rend ce processus beaucoup plus facile. Le logiciel de surveillance de l'énergie SENTRON powermanager affiche les caractéristiques importantes sur un tableau de bord clairement organisé, analyse la consommation d'énergie et le profil de charge, et identifie les pics de charge. Des mesures de réduction des coûts peuvent être implémentées immédiatement et les défauts peuvent être localisés rapidement, afin de vous sensibiliser à la consommation d’énergie et de réduire vos coûts. La fonction de reporting est particulièrement intéressante pour les gestionnaires d'énergie. Les rapports énergétiques conformes à la norme ISO 50001 peuvent être générés presque en appuyant sur un bouton.
L'optimisation des processus basée sur les données devient réelle
La numérisation de la distribution d'électricité à basse tension et l'utilisation intelligente des données permettent des applications supplémentaires, telles que la maintenance prédictive et la gestion d'installations à grande échelle. Grâce aux données collectées, il est possible de réduire la consommation d'énergie et d'optimiser en même temps le service et la maintenance de l'infrastructure électrique.Toujours informé, grâce à la maintenance conditionnelle
La distribution de l'énergie électrique assistée numériquement contribue également à une gestion efficace de la maintenance en enregistrant et en évaluant les données relatives à l'état. Cela s'applique, par exemple, à l'essai des disjoncteurs. Grâce à la fonction d'indicateur de santé intégrée à nos disjoncteurs SENTRON de type 3VA2 compatibles avec la communication, vous pouvez tout savoir sur son état à distance - depuis un PC ou un appareil mobile, quel que soit le lieu. La plateforme de données IoT 7KN Powercenter 3000 peut être configurée de manière à ce qu'une alerte soit envoyée par e-mail dès qu'il y a un écart par rapport aux paramètres prédéfinis d'un disjoncteur. L'équipe de maintenance est alors immédiatement informée de ce qui doit être fait.
Gestion des infrastructures multi-sites - pour une grande transparence
Dans les infrastructures de bâtiments multiples et complexes, telles que par exemple les aéroports ou les ports maritimes, un ensemble de bureaux ou des zones gérées de manière centralisée avec des utilisations mixtes, garder un œil sur toutes les sections de distribution d'énergie constitue un défi important pour les gestionnaires d'installations. La sécurité et la protection des personnes et des installations sont ici clairement au centre des préoccupations. Les solutions logicielles de SENTRON permettent une localisation rapide des défauts et un accès à distance à toutes les données. À tout moment, vous accédez aux informations sur l'état de vos équipements électriques et sur leur localisation exacte. En cas d'alarme ou d'événements prédéterminés, vous recevez une notification push sur votre PC ou tout autre appareil mobile.
La surveillance de l'alimentation électrique en site industriel est désormais possible
Quelle que soit la taille et le secteur d'activité de votre site industriel, vos opérations quotidiennes sont associées à une consommation d'énergie élevée et donc à des coûts correspondants. La surveillance de vos flux et de votre consommation d'énergie est la clé d'une alimentation électrique fiable et d'économies d'énergie durables. Découvrez les gains que vous pouvez réaliser selon votre secteur et vos applications grâce aux solutions de numérisation de SENTRON.
Vous n'avez pas trouvé votre industrie ou votre application ?
Nos experts seront heureux de vous expliquer ce que SENTRON digital peut faire pour votre industrie et votre application. Il suffit de nous contacter et d'en parler.