Un lieu idéal est un lieu où les entreprises sont libres de se développer
Lorsque vous pensez à Dubaï, des mots comme "ambitieux", "spectaculaire" ou "prospère" vous viennent à l'esprit. Les personnes qui y vivent utilisent également un autre mot : "heureux". Le bonheur est une politique nationale dans les Émirats arabes unis sur laquelle repose de nombreuses autres choses comme la prospérité, l'ambition et la vision. L'aéroport international de Dubaï est au cœur de tout cela. Dans cet espace, les services et les solutions de Siemens axés sur les données créent les conditions parfaites pour le bonheur et la réussite.L'aéroport international de Dubaï : cette infrastructure concrétise une vision
Créée en 1996, l'aéroport de Dubaï accueille aujourd'hui 1 600 clients, dont de nombreuses entreprises du classement Fortune 500. Il propose des espaces de bureaux, des entrepôts et des unités industrielles légères et personnalisables - et incarne la philosophie de la réussite de Dubaï : le bonheur.Tout est une question de réponse lorsque vous demandez à vos clients : "Êtes-vous heureux dans cet endroit ?" Si la réponse est "Oui", nous pouvons continuer à nous développer.Faisal Abdulla Al Belooshi, Directeur principal du Facility Management de l'aéroport international de Dubaï.
Exploiter la technologie pour rester leader du marché
Depuis 1998, Siemens assure la maintenance des systèmes de gestion des bâtiments installés à l'aéroport de Dubaï. Notre partenariat a commencé par une mise à niveau progressive des contrôleurs existants vers des contrôleurs Desigo PX. Depuis lors, les bâtiments de l'aéroport sont continuellement modernisés afin de fournir aux clients les conditions parfaites pour une activité fructueuse.Intégrer pour réduire les coûts
L'aéroport international de Dubaï a une vision claire : elle veut être leader en matière d'efficacité des bâtiments et de satisfaction des clients dans la région. Cela implique de réduire les coûts opérationnels et de faire profiter ses clients des avantages de la technologie. Les utilisateurs peuvent contrôler individuellement la température et l'éclairage des bureaux grâce à une application mobile. 61 unités de surveillance de l'énergie sont intégrées à Navigator - la plateforme d'énergie et de durabilité basée sur le cloud, utilisée pour enregistrer la consommation d'énergie dans les bâtiments de l'aéroport de Dubaï. Grâce au haut niveau d'intégration atteint dans le système de gestion des bâtiments et à plusieurs initiatives connexes d'économie d'énergie menées à bien, l'aéroport affiche aujourd'hui une cote énergétique exceptionnelle de seulement 153 KWh par mètre carré et par an. La poursuite de la migration des systèmes existants vers la plateforme de gestion des bâtiments Desigo CC permettra de dégager encore plus de potentiel d'économies d'énergie et d'exploitation.
Réaliser des économies substantielles grâce à des solutions de haute technologie
L'optimisation de la gestion des pistes permet déjà d'économiser 8 % d'énergie par an. Des économies encore plus importantes ont été rendues possibles par la mise en œuvre de Demand Flow™, la solution brevetée de Siemens pour l'optimisation des installations de refroidissement. Rien qu'au cours des neuf premiers mois, l'aéroport de Dubaï a pu économiser près de 35 % d'énergie supplémentaire. Ajoutées l'une à l'autre, toutes les initiatives d'efficacité énergétique, y compris les limites des points de consigne, les horaires et les contrôles HVAC, ont permis de réduire les coûts d'électricité et d'eau de 34 millions d'AED en 2010 à 20 millions d'AED en 2017. Une amélioration remarquable de la performance du bâtiment, qui a été récompensée par la certification LEED Platinum. Cela a largement contribué à atteindre l'objectif ambitieux de l'autorité de réduire de 30 % les coûts énergétiques de l'aéroport de Dubaï - et, bien sûr, à offrir aux clients les meilleures conditions environnementales possibles. Car les clients satisfaits sont au cœur de la politique de bonheur de Dubaï.
Créer des conditions idéales pour les affaires grâce à une technologie de pointe
Dubaï n'a pas seulement le bonheur en tête de son agenda politique, mais aussi la durabilité, avec des objectifs d'économie d'énergie très ambitieux. Les systèmes de gestion technique des bâtiments de Siemens permettent d'atteindre ces deux objectifs : créer un environnement confortable qui augmente considérablement la satisfaction des clients et leur bonheur, tout en augmentant l'efficacité de l'ensemble de la structure pour aider Dubaï à atteindre ses objectifs énergétiques.
La clé de la réalisation de ces deux objectifs a été l'amélioration de l'efficacité des deux centrales de refroidissement de l'aéroport de Dubaï. Grâce à l'utilisation de Demand Flow, les économies ciblées de 14 % et 30 % par centrale respective ont non seulement été atteintes, mais également dépassées à 35 % et 45 %. Outre le dépassement des objectifs d'économie, le Delta T a été amélioré de 5,6 °C à 8,9 °C. En outre, les problèmes de faible refroidissement dans certaines zones de la première centrale de refroidissement ont également pu être résolus, tandis que dans la deuxième centrale, la capacité de refroidissement supplémentaire est utilisée pour les extensions de nouveaux bâtiments. Pour s'assurer que l'aéroport continuera à bénéficier d'un fonctionnement durable, 13 bâtiments sont surveillés et analysés à l'aide de Navigator, la plateforme d'énergie et de durabilité basée sur le cloud, qui fournit aux opérateurs les données dont ils ont besoin du bout des doigts. La gestion des actifs accroît encore la productivité des bâtiments tout en stimulant la durabilité. Le résultat est un lieu idéal pour les activités économiques et la durabilité.
L'amélioration de l'efficacité favorise la réussite des entreprises
Les avantages de la réduction des émissions et des coûts vont bien au-delà d'un impact positif sur le bilan. Le premier projet entre l'aéroport de Dubaï et Siemens visait des économies d'énergie de 14 %. Siemens a en fait obtenu une réduction de 35 %, ce qui a permis de diviser par deux le temps de retour sur investissement. Les équipes de Siemens ont dépassé les attentes tout au long du projet et ont obtenu des résultats qui correspondent à l'idée que se fait l'aéroport de Dubaï d'un succès durable. Même s'il s'agit de l'un des aéroports qui se développe le plus rapidement dans la région, il est primordial pour eux de rendre cette croissance durable. Ainsi, les économies et les gains d'efficacité réalisés par Siemens n'ont pas seulement contribué à améliorer les résultats financiers, mais ont également renforcé la réputation de l'aéroport en tant que centre d'affaires attrayant qui répond à des objectifs environnementaux ambitieux. En outre, l'amélioration des conditions intérieures offre un environnement dans lequel les clients sont encore plus productifs. Tous ces aspects font de l'aéroport de Dubaï un parfait exemple de la manière dont l'amélioration des bâtiments contribue à améliorer la vie des individus tout en atteignant les objectifs de RSE, en réduisant les coûts et en remplissant les objectifs réglementaires.
Créer de l'efficacité et des économies grâce à des services axés sur les données
Pour réaliser des économies d'énergie substantielles dans les bâtiments, il est essentiel de comprendre exactement ce qui se passe. Dans l'aéroport de Dubaï, Navigator surveille et analyse la consommation d'énergie de 13 bâtiments. Ces données permettent de savoir où des gains d'efficacité peuvent être réalisés. Dans les installations de refroidissement de l'aéroport, en combinaison avec Demand Flow, Navigator donne aux opérateurs des informations précises en temps réel sur la charge exacte. Ces données ont permis d'augmenter l'efficacité énergétique de 30 % tout en permettant une meilleure prise de décision. Le système de gestion du bâtiment est désormais programmé pour prendre en compte la température extérieure et les niveaux d'humidité de l'air. Le résultat est un fonctionnement beaucoup plus efficace des bâtiments et une réduction des coûts énergétiques. Ces réalisations ne sont pas gardées secrètes, mais présentées fièrement aux clients et aux visiteurs sur un tableau de bord public. Car les gains d'efficacité signifient aussi des gains de réputation - et la numérisation les rend possibles.