* crédits photo : Les Chantiers de l'Atlantique
Les Chantiers de l'Atlantique
Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire est un projet d’envergure qui prévoit l’implantation de 80 éoliennes en mer. Elles sont accompagnées de leur sous-station électrique chargée de collecter et de transformer les 480 MW d’électricité produite pour la transférer à terre. La sous-station assure aussi le pilotage à distance du parc éolien. Cet élément central nécessite une protection incendie fiable afin de garantir son intégrité et un fonctionnement optimal. Siemens Smart Infrastructure apporte son expertise et son savoir-faire en termes de détection et d’extinction incendie pour ce projet porteur de nombreuses particularités.Défi
Les Chantiers de l’Atlantique, des conditions particulières pour un chantier hors-normes
Installée sur la façade atlantique, Chantiers de l’Atlantique est une entreprise de construction maritime (paquebots, sous-stations…) et de services aux flottes. Grâce aux expertises développées par son personnel et son réseau de coréalisateurs, combinées à un outil industriel de premier plan, l’entreprise est un des leaders mondiaux pour la conception, la fabrication, le montage et la mise en service de navires hautement complexes et d’installations marines.
Situé à plus de 12 km au large de la Loire-Atlantique, le parc de Saint-Nazaire se compose de 80 éoliennes s’étendant sur 78 Km2. Elles ont une capacité de 6 MW chacune pour une puissance totale de 480 MW.
Afin de collecter, de transformer et de transporter l’électricité produite par les éoliennes, une sous-station construite par les Chantiers de l’Atlantique sera installée en mer. Cette sous-station, dont une partie est immergée par 30 mètres de fond, est entièrement automatisée.
C’est sur cette structure que Siemens intervient en apportant son savoir-faire et son expertise en ce qui concerne la sécurité incendie. Véritable partenaire des Chantiers de l’Atlantique, Siemens a réalisé les études, la conception, la mise en service ainsi que la formation à l’exploitation des équipements de détection incendie et d’extinction automatique de ce site clé afin de garantir le bon fonctionnement du parc offshore.
Les conséquences d’un incendie dans une structure comme cette sous-station seraient très importantes. Il est donc essentiel de pouvoir détecter précocement un départ d’incendie et de pouvoir l’éteindre rapidement afin de maintenir le bon fonctionnement de la sous-station. Et cela d’autant plus qu’il s’agit d’un site inoccupé et difficilement accessible. Une technologie fiable et efficace doit donc impérativement être installée pour assurer la continuité de l’exploitation.
Solution
Détecter un incendie grâce à un système fiable et performant
En tenant compte de toutes les contraintes inhérentes à ce type d’installation, les équipes de Siemens Smart Infrastructure ont préconisé l’installation d’une centrale FC2080 particulièrement indiquée dans le cadre de sites critiques demandant une fiabilité et une continuité de fonctionnement sans faille. La centrale FC2080 est un ECS (Équipement de contrôle et de signalisation) conçu pour une redondance multiple à commutation automatique.
Éteindre un incendie rapidement et sans dommages annexes
Tout incendie non maîtrisé est une catastrophe économique, souvent écologique et parfois humaine. Fumées ou flammes, le foyer ne doit pas progresser et nécessite une action immédiate, même sans intervention humaine, de jour comme de nuit : c’est tout l’intérêt d’une extinction automatique.
Siemens Smart Infrastructure a choisi de mettre en place deux types d’extinction sur cette sous-station, chacun répondant à un des enjeux spécifiques :
- Extinction automatique par azote : Cette solution, qui utilise le gaz azote à 300 bars, est installée dans 23 secteurs de la sous-station électrique. Il s’agit d’un système simple, efficace, propre pour l’environnement et sans danger pour l’homme. Surtout, elle ne provoque pas de dégâts sur les matériels et permet un redémarrage quasi-immédiat des process.
- Extinction par brouillard d’eau : les deux transformateurs de la sous-station bénéficient d’une extinction par la solution H20 Jet de Siemens. Cet agent extincteur, combinant eau et azote, utilise de l’eau sous une forme pulvérisée et finement divisée.
Les équipes de Siemens ont par ailleurs étudié et mis en place une prise en main à distance des systèmes afin de répondre à la difficulté de l’accès à la sous-station. Par ailleurs, un dédoublement du coeur des automates a été prévu afin de conserver un fonctionnement constant même si l’un des composants venait à être défaillant.

60 ans d'expertise en sécurité incendie
Depuis 60 ans, nous œuvrons au service de la protection incendie des personnes et des biens. Expert de la sécurité incendie, nous sommes précurseurs sur de nombreuses innovations. Si celles-ci accompagnent les réglementations et les nouveaux enjeux, elles ont surtout su les anticiper.
Découvrez 60 ans d'expertise historique et d'innovation pour la sécurité des personnes et des biens.
Les équipes de Siemens ont été à notre écoute durant toute l’étude du projet. Elles ont su comprendre toutes les contraintes d’une station située en haute-mer et donc peu accessible et y répondre grâce à des solutions totalement adaptées. C’est aussi pour cela que nous leur faisons confiance pour la mise en place de projets similaires.Yann Penduff, responsable de projets chez Chantiers de l’Atlantique
Bénéfices
La centrale de détection incendie installée sur les Chantiers de l'Atlantique permet une détection précoce et fiable. Elle garantit également une disponibilité et une sûreté de fonctionnement élevée permettant de réduire au minimum les dommages directs liés à un incendie et les dommages indirects comme les interruptions d’exploitation.
Les deux types d'extinction, permettent quant à eux de garantir une extinction efficace, sans danger pour l'homme et propre pour l'environnement.
* crédits photo : Les Chantiers de l'Atlantique