Collège Algonquin, Canada

Les technologies innovantes et les nouveaux modes de réflexion de Siemens contribuent à convertir le Collège Algonquin en modèle de développement durable 

Un avenir axé sur les énergies renouvelables au Collège Algonquin au Canada

Le Collège Algonquin, qui accueille environ 20 000 étudiants dans l'Est de l'Ontario, est le quatrième institut d'enseignement de l'Ontario. Il figure parmi les chefs de file des établissements d'enseignement au niveau mondial dans le domaine du développement durable et vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2042.

Le défi à relever

L'établissement s'efforce d'atteindre ses objectifs de réduction de son empreinte écologique, de dynamisme économique et d'amélioration du taux de réussite de ses étudiants dans le cadre de sa stratégie de développement durable. Le Collège Algonquin était à la recherche d'un partenaire qui serait en mesure de l'aider à concevoir et mettre en œuvre sa démarche visant à construire un avenir plus propre et plus écologique.

La solution

Siemens a aidé le Collège Algonquin à lancer le projet ESCO2. Il s'agit d'un contrat de performance énergétique sur 20 ans portant sur la fourniture par Siemens de prestations de modernisation des infrastructures (rénovation du système CVC, optimisation du système de refroidissement, optimisation de la gestion technique).

Le partenariat va toutefois beaucoup plus loin : Siemens a aidé le Collège Algonquin à réduire non seulement sa consommation d'énergie, mais également ses émissions de carbone. À cette fin, des systèmes énergétiques distribués, sous la forme d'une centrale de cogénération au gaz naturel, ainsi que des technologies de micro-réseaux ont été utilisées. Le Collège est ainsi en mesure de créer, gérer et stocker sa propre énergie. Dernier point, mais non des moindres, Siemens soutient la mission pédagogique du Collège en offrant de nouvelles opportunités de recherche pour les élèves : toutes les technologies sont exposées, transformant ainsi l'établissement en laboratoire vivant permettant aux experts de Siemens d'expliquer aux étudiants les principes du développement durable dans le cadre d'un nouveau programme de spécialisation en la matière, sanctionné par un diplôme.

Avantages

Le projet a débouché sur des économies de 3,2 millions de dollars US et de 1 200 tonnes de CO2 par an. À long terme, ces économies devraient s'élever à des dizaines de millions de dollars au titre des coûts d'exploitation et des coûts de maintenance différés. Parmi les événements marquants de ces dernières années, le Collège a ouvert quatre bâtiments à la pointe de la technologie et à haut rendement énergétique entre 2011 et 2014. Trois d'entre eux ont obtenu ou visent le niveau de certification Or du système d'évaluation LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design). L'un d'eux a obtenu le niveau de certification LEED® Platine.

« La prochaine étape consiste à réduire davantage nos émissions de gaz à effet de serre. Je pense que nous allons rechercher d'autres sources d'énergie et Siemens a déjà un certain nombre de pistes à ce sujet, ce qui est très enthousiasmant. »
Todd Schonewille, directeur des ressources physiques, Collège Algonquin (source :ref. flyer)

Références à travers le monde