Ce bâtiment crée de l'espace pour les idées

Les systèmes de gestion des bâtiments de Siemens font du siège social de DB Schenker, en Allemagne, un endroit parfait pour innover. #CreatingPerfectPlaces
Créer des lieux idéaux

Avec un bâtiment, vous êtes dans un endroit - avec des technologies du bâtiment, vous êtes dans un état d'esprit

Jamais auparavant, DB Schenker n'a réalisé autant de livraisons vers autant de destinations. En conséquence, les livraisons ont plus d'impact que jamais. Sur l'environnement, sur la circulation, sur les villes. Les employés du siège social de DB Schenker à Essen, en Allemagne, travaillent pour trouver des solutions à ces problématiques. Les systèmes de gestion des bâtiments de Siemens aident à créer un environnement dans lequel le personnel est enclin à fournir ce qui compte le plus : des solutions.
Le lieu idéal pour innover

DB Schenker: ce bâtiment crée un espace pour les idées

Pour DB Schenker, la plus grande entreprise de logistique d'Allemagne, aller d'un point A à un point B est la partie la plus facile. Avec l'augmentation des livraisons et du nombre de destinataires, l'activité logistique a aujourd'hui une incidence énorme, comme jamais auparavant. Sur le trafic. Sur les villes. Sur l'environnement.
Etre innovant nécessite beaucoup. Vous avez besoin d'espaces qui permettent de se rencontrer et d'échanger des points de vue. Un environnement qui favorise l'ouverture et permet d'apprendre à se connaître. Ce bâtiment offre ces conditions. 
Andrea Dorothea Schoen, Responsable Senior contrôle et conseil en matière de carbone, DB Schenker AG
Les bonnes conditions pour faire émerger de nouvelles idées

Créer une atmosphère favorable aux idées et à la productivité

Les idées sont ce dont l'innovation est faite. Mais l'innovation a besoin de certaines conditions. Pour innover, vous devez vous sentir en sécurité, dans un environnement confortable et protégé. Au siège social de DB Schenker, la plateforme de gestion des bâtiments Desigo CC crée ces conditions.

De nouvelles façons de penser et de nouvelles idées, alimentées par la gestion technique

Pour offrir des conditions de travail optimales à chaque employé, le siège social de DB Schenker bénéficie d'un niveau impressionnant de technologie numérique et de gestion technique : la plateforme de gestion des bâtiments Desigo CC comprend 560 appareils d'ambiance, un système d'alarme incendie avec 1500 détecteurs d'incendie, un système de contrôle d'accès avec 40 lecteurs, un système de détection d'intrusion, un système de vidéosurveillance et un contrôle d'éclairage DALI. Le tout peut être commandé de manière centralisée à partir de deux écrans de commande redondants. 

Pour économiser de l'énergie, des capteurs de lumière supplémentaires installés sur le toit garantissent un réglage optimal des stores en fonction de l'angle du soleil et de la couverture nuageuse. Bien sûr, tout utilisateur peut également régler les stores indépendamment, par exemple, s'il a besoin d'assombrir la pièce pour une présentation. L'équipe responsable de l'installation est particulièrement satisfaite de la nouvelle transparence offerte par la plateforme de gestion des bâtiments Desigo CC ; en effet, avant sa mise en place, il était pratiquement impossible d'obtenir un rapport d'état sur une pièce sans s'y rendre en personne. Auparavant, DB Schenker ne pouvait s'occuper que du service de conciergerie. Tous les autres domaines avaient dû être sous-traités à des entreprises spécialisées car aucune expertise en interne n'était disponible et la commande des différentes fonctions aurait nécessité beaucoup de personnel.

Durabilité et confort

Le concept de durabilité du bâtiment lui a valu la certification LEED argent. Chaque pièce est équipée d'au moins un appareil d'ambiance, et les plus grandes en possèdent plusieurs. Ces appareils d'ambiance ont des capteurs intégrés, de sorte que lorsque le personnel les utilise pour réguler la température et l'éclairage, ils peuvent voir à l'affichage d'une feuille verte ou rouge lumineuse si les paramètres sont réglés de façon écologique. Pour profiter pleinement de la nouvelle fonctionnalité, chaque membre du personnel a reçu un livret de bienvenue lors de son emménagement, montrant non seulement le moyen le plus rapide pour se rendre à la cafétéria, mais aussi comment utiliser le système d'automatisation des pièces de manière à la fois raisonnable et durable. Au bout d'un an, DB Schenker en profitera encore plus car il aura acquis une expérience qui lui permettra de régler le système au plus près afin qu'il exprime tout son potentiel en termes de réduction de consommation d'énergie.