datacenter

Jaguar Network à Lyon

La sécurité incendie est un enjeu majeur pour les datacenters. Jaguar Network a donc choisi Siemens pour garantir sa sécurité incendie tout en répondant aux exigences élevées du datacenter.

Jaguar Network

Installé dans le 8ème arrondissement de Lyon, le projet de datacenter Rock a été lancé fin 2017 par l’opérateur national Jaguar Network. D’une superficie de 4 000 m2, ce datacenter se compose de huit salles modulables qui pourront héberger jusqu’à 800 baies informatiques (équivalent d’un maximum théorique de 40 000 serveurs informatiques). Quatre des salles informatiques accueillent des acteurs majeurs de santé publique, ainsi que de grands acteurs industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Challenge

La sécurité incendie est un enjeu majeur pour les datacenters. En effet, la détection rapide et efficace d’un début d’incendie est primordiale dans des salles informatiques fortement ventilées, susceptibles de diluer la fumée. De plus, en cas de départ de feu, l’objectif majeur est de minimiser les dégâts afin de protéger l’intégrité des serveurs informatiques. 
Le datacenter Rock de Jaguar Network, accueille des acteurs majeurs de santé publique, ainsi que de grands acteurs industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Garantir sa sécurité est donc un véritable challenge. 

Solution

Dans le cadre de sa collaboration avec Jaguar Network, Siemens a donc mis en place un système complet de sécurité incendie en conformité APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurance Dommage), qui répond aux exigences particulièrement élevées du datacenter. 

Siemens a installé un système de détection par aspiration, à très haute sensibilité, composé de détecteurs de fumée, qui prélèvent des échantillons d’air et les analysent en continu. 

L’extinction incendie est assurée grâce à la solution d’extinction silencieuse par gaz inerte. Avec l’utilisation de l’azote, la solution agit sur le feu par réduction de la teneur en oxygène. Ainsi, elle ne présente aucun risque pour la santé des personnes, pour les équipements informatiques, ni pour l’environnement puisque ce gaz est sans effet sur la couche d’ozone et l’effet de serre.

Au-delà de l’efficacité incontestable de ses solutions, nous avons trouvé en Siemens un partenaire de confiance qui nous a convaincu par sa compréhension de nos enjeux et sa force de proposition. Les optimisations techniques proposées répondent parfaitement à nos problématiques et permettent de faire évoluer les installations de sécurité incendie en même temps qu’évolue le datacenter. Cela nous a permis de démarrer notre activité au sein de ces nouvelles infrastructures en toute sécurité, pour un investissement de départ minimal.
Laurent Cheyssial, directeur des opérations de Jaguar Network.

Avantages

Le datacenter Rock de Jaguar Network est à présent en sécurité avec des solutions fiables et plus écologiques. Ces solutions incendie répondent aux exigences des datacenters notamment en évitant d’endommager les disques durs lors de l'extinction incendie.

Afin de mettre en place une solution en adéquation totale avec les besoins et les exigences de son client, Siemens propose un accompagnement qui démarre bien en amont de la commercialisation de ses solutions.