Les hôtels Mariott en Europe
Marriott est un leader de l'industrie touristique depuis plus de 80 ans. Avec près de 3 900 hôtels et 18 marques dans 72 pays, Marriott est l'une des plus grandes chaînes hôtelières au monde. Sa consommation d'énergie représente donc, sans surprise, un enjeu. L'objectif est de réduire sa consommation de manière durable tout en garantissant un confort optimal de ses clients.Challenge
La chaîne hôtelière Marriott en Europe est actuellement engagée dans un programme d'efficacité énergétique. Initialement, le projet concernait 15 hôtels. Les objectifs d'économie sont ambitieux : la consommation d'eau et d'électricité dans les hôtels participants sera réduite de 20 % jusqu'en 2020. De plus, Marriott a l'intention de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 10 % sur chaque site.
Solution
Le programme consiste à réaliser un audit sur site, à déterminer des critères de mesure individuels et à optimiser les systèmes et processus de gestion du bâtiment en fonction de ces critères. Une fois les travaux d'optimisation terminés, les experts en énergie de Siemens surveilleront et optimiseront à distance les données de consommation d'énergie sur une base continue. Des moniteurs de bâtiments écologiques seront également déployés, permettant aux employés et aux invités de visualiser la consommation d'énergie en cours et ainsi de les sensibiliser pour qu'ils adoptent un comportement visant à économiser l'énergie. Dans cinq de ces hôtels, des mesures encore plus complètes avec des contrats d'efficacité énergétique et de performance ont été mises en œuvre, notamment des services d'efficacité énergétique fournis par Navigator, la plateforme d'énergie et de durabilité basée sur le cloud de Siemens. La coopération est, quant à elle, élargie pour inclure des services de conseil, tels que la directive sur l'efficacité énergétique (DEE), qui les aideront à respecter les nouvelles réglementations strictes en vigueur en Europe.
Avantages
L'hôtel Marriott Charles de Gaulle situé en France a piloté le projet d'efficacité énergétique. Avec l'aide de Siemens, cet hôtel a pu réduire ses coûts énergétiques de 15 % et ses émissions de CO2, également de 15 %. En plus du projet pilote à Paris, Siemens a mis en œuvre ce programme dans 15 autres hôtels Marriott en Europe.
Les économies potentielles sont supérieures à 1 million d'euros par an et l'investissement global est d'environ 3 millions d'euros. Par conséquent, le délai moyen de rentabilité serait inférieur à 3 ans : c'est l'objectif de Marriott.