Musée de l'Air et de l'Espace à Paris-Le Bourget
Fondé en 1919, le musée de l’Air et de l’Espace est l’un des premiers musées aéronautiques au monde, par son ancienneté et la richesse de ses collections. Labellisé « Musée de France » et opérant sous tutelle du ministère des Armées, il présente un ensemble historique exceptionnel dans les trois domaines du vol : l’aérostation, l’aviation et l’espace. On y retrouve, par exemple, un exemplaire de Canadair CL-215, premier appareil conçu pour les besoins de la lutte contre les incendies.
Le musée de l’Air et de l’Espace au Bourget cache des trésors précieux de notre histoire. Situé sur l’aéroport de Paris-Le Bourget, berceau de l’aviation mondiale et premier aéroport parisien de l'Histoire, il s’étend sur près de 25 hectares, dont 13 dédiés aux réserves et aux ateliers d’entretien et de restauration, de part et d’autre des pistes de l’aéroport. Depuis 1987, il occupe également l’aérogare historique conçue par Georges Labro en 1937, classée à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et restaurée en 2019 dans son architecture Art déco.
Un challenge
Parmi ses espaces décris précédement, plusieurs font l’objet d’une vigilance au feu particulière : la Grande Galerie, dans l’aérogare historique du Bourget, le hall Seconde Guerre mondiale, où sont conservés des appareils témoignant des combats aériens entre 1939 et 1945, et le site des ateliers d’entretien et de restauration du musée, à Dugny, qui rassemble certaines des collections les plus fragiles du musée. Il est vital de préserver ces fragments inestimables de notre patrimoine. La prévention, la détection et l'exctinction des incendies sont donc des paramètres qu'il est indispensable d'assurer.
Une solution
Siemens collabore avec le musée depuis 1999, et déploie au sein des différents bâtiments, des infrastructures dédiées à la sécurité incendie, gérées depuis le poste central du site et réparties sur trois centrales. Les dispositifs mis en place permettent d’anticiper et de maîtriser immédiatement tout un incendie, notamment en étant capables de distinguer plusieurs types de fumées (fumigènes, fumée de feu, etc.). La détection de fumées représente dès lors 90% de l’activité de Siemens auprès du musée de l’Air et de l’Espace et inclut :
• La détection ponctuelle : détecteur au plafond, produit le plus classique.
• La détection linéaire : des faisceaux lumineux, qui, une fois coupés par la fumée, donnent l’alerte. Dans des espaces aussi larges, la détection ponctuelle ne suffit pas, c’est pourquoi ces faisceaux traversant les salles permettent de croiser les sources et de couvrir toutes les superficies.
• Le détecteur multi-ponctuel par aspiration : il s’agit d’un prélèvement d’air par volume qui est ensuite analysé. Cette technique est, elle, plus adaptée aux petits espaces.
Des avantages
Grâce à cette collaboration avec Siemens, le musée de l'Air et de l'Espace à pus s'équiper de diverses installations et innovations permettant d'assurer la continuité des visites et la sécurité de ses collections.
Toutes ces innovations découlent de la technologie ASA (Analyse du Signal Avancée) développée par Siemens qui propose des réponses sur-mesure et par anticipation aux enjeux de demain, et cela, grâce à une expérience incomparable en sécurité incendie.
La digitalisation permet de concevoir des solutions intelligentes offrant une interaction complète entre détection, analyse des données, alarme, évacuation et extinction automatique. Elle constitue un atout incontournable pour la mise à disposition d'installations fiables et durables et pour apporter tous les services nécessaires à une utilisation optimale des systèmes ainsi qu’à leur maintenance.

60 ans d'expertise en sécurité incendie
Depuis 60 ans, nous œuvrons au service de la protection incendie des personnes et des biens. Expert de la sécurité incendie, nous sommes précurseurs sur de nombreuses innovations. Si celles-ci accompagnent les réglementations et les nouveaux enjeux, elles ont surtout su les anticiper.
Découvrez 60 ans d'expertise historique et d'innovation pour la sécurité des personnes et des biens.
La protection de notre patrimoine historique, culturel et technique demande des moyens importants et fiables. Au musée de l’Air et de l’Espace, nous faisons face aux défis liés à la particularité du site, situé sur une plateforme aéroportuaire, et de ses collections « hors format ». Nous formons ainsi notre équipe en interne et sommes accompagnés par Siemens France et ses solutions de pointe.Willy Wargnier, chef du service Sécurité incendie /Sûreté, ancien pompier décoré de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris