Le nouveau site Siemens à Zug, en Suisse
Basée à Zug, en Suisse, Siemens Smart Infrastructure connecte les systèmes d'énergie, les technologies des bâtiments et les industries pour former une infrastructure intelligente qui s'adapte à notre manière de vivre et de travailler, pour contribuer de manière significative à notre efficacité et à notre durabilité. Créer des environnements responsables : voilà notre principale motivation. Nous changeons les bâtiments statiques et passifs en des systèmes réactifs, capables de prendre soin des personnes qui les utilisent et de respecter le monde qui les entoure. Le siège social de Siemens Smart Infrastructure est une vitrine de ce qu'il est possible de faire d'un bâtiment aujourd'hui.Les exigences
Les travaux de construction du nouveau site de Siemens à Zug ont commencé en mai 2016. Dès le début, il était clair que le site consolidé et les nouveaux bâtiments devraient contribuer à l'objectif général de Siemens, atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Par ailleurs, en plus d'être un exemple des meilleures pratiques environnementales, le site devait aussi être un modèle de technologie. Et comme si cela ne suffisait pas, l'entreprise voulait également créer un espace qui pourrait s'adapter aux nouveaux modes de travail.
La solution
À côté du nouveau bâtiment de 18 400 m² sur sept étages se trouve un nouveau hall de production de trois étages. Un immeuble de bureaux présent sur le site sera également rénové à partir de 2021.
Des pompes à chaleur efficaces et l'eau du lac de Zug sont utilisées pour le refroidissement et le chauffage du bâtiment, et des installations photovoltaïques fournissent de l'électricité, les toits végétalisés apportant une couche d'isolation supplémentaire. Le confort optimal est assuré grâce à des capacités perfectionnées de refroidissement et de conditionnement d'air ainsi que des solutions d'éclairage LED. Un système intégré de gestion technique, comprenant l'optimisation énergétique basée sur la plateforme de gestion de bâtiments intégrée Desigo CC, a également été installé. De plus, un concept de gestion durable des déchets a été élaboré pour l'ensemble du site.
L'espace de bureaux ouvert facilite le travail nomade, et offre aux employés plusieurs zones entre lesquelles ils peuvent choisir en fonction de la tâche à accomplir. Grâce à l'application d'espace de travail Comfy, les employés peuvent régler la température et l'éclairage mais aussi réserver immédiatement des salles pour des réunions imprévues. De plus, ils peuvent envoyer des demandes de travaux en cas de problèmes ou de dysfonctionnements directement aux gestionnaires de l'immeuble. Le lien entre les employés et la technologie permet de surveiller la performance des zones et d'optimiser les processus, l'aménagement et l'occupation des locaux, ajoutant ainsi de la valeur pour les personnes et l'entreprise grâce aux solutions Smart Office.
Modèle de technologie, le site est l'un des premiers projets de construction de Siemens à utiliser la modélisation des données du bâtiment (BIM). Le BIM est basé sur un jumeau numérique du site. Il permet notamment de simuler le déroulement d'un projet de construction et d'utiliser des données pour mesurer et améliorer les processus. Même si l'effort de planification initial est plus important avec le BIM, la mise en œuvre sur le chantier est plus aisée car ce système assure une coordination maximale. Les données numériques créées avec le BIM ont même été utilisées pour des visites virtuelles du site à l'aide de lunettes de réalité virtuelle. Depuis l'inauguration du site, rénové à la mi-2018, les données BIM sont utilisées pour l'entretien des bâtiments.
Les derniers produits pour le contrôle de la ventilation et du chauffage, la vidéosurveillance et la protection incendie, avec de l'espace pour des installations supplémentaires, ont été installés dans le nouveau centre de contrôle. De cette manière, Siemens Smart Infrastructure pourra également installer des produits encore plus récents et les tester en cours de fonctionnement.
Avantages
Le site est une vitrine de ce qu'il est possible de réaliser dans des bâtiments avec le BIM, la détection incendie, le contrôle d'accès et d'intrusion, la vidéosurveillance, la détection de CO, l'extinction, l'évacuation vocale, l'automatisation CVC, l'automatisation des pièces et les appareils de terrain CPS.
Un LEED Platine a été délivré pour l'immeuble de bureaux et un LEED Or pour le bâtiment de production. Les deux bâtiments ont également obtenu le label suisse Minergie, qui met l'accent sur l'enveloppe de la construction et la consommation d'énergie.
Ils permettent aux employés de travailler dans un nouvel environnement, mais également dans un lieu qui répond intelligemment à leurs besoins.