Nous avons à cœur d'exploiter les possibilités que les bâtiments ont à offrir (et ils en ont plus qu'auparavant)
Les bâtiments sont responsables de 40 % des émissions mondiales. Des bâtiments plus respectueux de l'environnement vont de pair avec la création d'un avenir durable pour la planète. Au Centre technologique du bâtiment passif de l'Écoparc sino-allemand de Qingdao en Chine, les systèmes de gestion de bâtiments de Siemens démontrent qu'il est possible de bâtir des édifices à émissions quasiment nulles : un avenir prometteur pour notre planète.Centre technologique du bâtiment passif : ce bâtiment est une graine
13 768 mètres carrés sans concession sur le développement durable : c'est la définition du Centre technologique du bâtiment passif de l'Écoparc sino-allemand de la ville de Qingdao en Chine. Un showroom, des salles de réunion polyvalentes, des bureaux et des appartements : un confort sans concession sur la protection de l'environnement.Le Centre technologique du bâtiment passif est à la fois un lieu d'exception en harmonie avec l'environnement et un espace de vie idéal. Ce bâtiment est une graine.M. Mao Shiqing, directeur général de Sino-German United Group Co. Ltd.
Le passage au numérique permet aux bâtiments de parler. Les bâtiments nous disent comment ils se sentent, s'ils sont stressés, ce dont ils ont besoin. Le Centre technologique du bâtiment passif a recours à des systèmes de gestion de bâtiments et des modélisations des données du bâtiment (BIM) pour faire parler l'édifice tout au long de sa durée de vie. Il fait part de ses besoins pour pouvoir fonctionner le plus efficacement possible dans le but de créer un espace de vie idéal et respectueux de l'environnement.
En ce qui concerne la gestion technique, le développement durable est une question d'intelligence
Dès le départ, Siemens a soutenu le développement du Centre technologique du bâtiment passif. Pour atteindre l'objectif ambitieux d'obtenir la certification de l'institut de recherche Passive House Institute (PHI) et le label chinois « Green Building 3 étoiles », une solution Siemens est essentielle.
Le cœur de cette solution, à savoir la plateforme de gestion de bâtiments intégrée Desigo CC, utilise 1 200 points de données et est connecté à 25 panneaux de configuration comprenant plusieurs régulateurs, chacun d'eux fournissant des informations d'exploitation à des fins de suivi continu et d'analyse de la consommation d'énergie du bâtiment.
En tant que centre de démonstration, le Centre technologique du bâtiment passif se doit d'intégrer un grand nombre de sous-systèmes dans une seule plateforme. Le véritable cerveau de cette solution est la plateforme de gestion de bâtiments Desigo CC. Celle-ci établit une connexion ininterrompue entre plus de six sous-systèmes différents et garantit une interaction parfaite entre eux. Par ailleurs, Desigo Room Automation communique avec la plateforme de modélisation des données du bâtiment (BIM). Ainsi, la plateforme BIM est active tout au long du cycle de vie du bâtiment. Combinée à plus de 25 fonctions d'économie d'énergie, la plateforme de gestion de bâtiments Desigo CC est un élément essentiel permettant de créer un lieu minimisant les effets sur l'environnement, mais ayant un impact important sur votre mode de vie.
L'efficacité énergétique découle automatiquement de l'emploi de technologies appropriées
Par ailleurs, Desigo Room Automation utilise 15 ensembles de modules RoomOptiControl permettant à des personnes qui résident et travaillent dans le bâtiment de régler l'éclairage et l'ambiance intérieure en fonction de leurs besoins. Grâce à sa fonction intelligente de gestion connectée de l'efficacité, le système détecte automatiquement les consommations d'énergie inutiles dans la pièce et dispense des conseils en matière d'optimisation du fonctionnement et d'amélioration de l'efficacité (bouton Feuille verte), le Centre technologique du bâtiment passif se convertissant ainsi en une vitrine de l'efficacité et du développement durable.