BIM (Building Information Modeling)
Dans l'industrie de la construction d'aujourd'hui, nous transformons les données en une source de valeur ! La méthode qui permet cela est appelée Building Information Modeling, ou simplement le BIM. Mais en réalité, qu'est-ce que le BIM ? Il s'agit d'une méthode de travail et de planification numérique révolutionnaire et tournée vers l'avenir qui intègre le travail de toutes les parties prenantes concernées. Avec le BIM, un bâtiment est construit deux fois - d'abord virtuellement et ensuite physiquement. Le processus de construction physique ne commence qu'une fois que le bâtiment virtuel répond à toutes les attentes et spécifications, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent tout en améliorant la qualité du bâtiment final. Naturellement, les changements sont plus faciles à faire dans le modèle virtuel que dans le bâtiment physique réel. Cette création de valeur s'étend au-delà des phases de conception et de construction. L'utilisation cohérente d'une base de données BIM commune a également un effet positif mesurable sur la phase d'exploitation à long terme. En d'autres termes, le BIM permet des gains de productivité significatifs dans toutes les phases d'un projet de construction. L'ingéniosité avec les données crée des lieux d'exception. L'avenir de l'industrie de la construction est numérique et Siemens fait avancer avec succès la numérisation des bâtiments. Grâce à notre approche globale, et à notre vaste expérience appuyée par nos technologies de pointe, nous créons un lieu idéal pour tous. C'est ainsi que nous nous assurons que nos clients atteignent leurs objectifs.
Le BIM est en train de changer notre façon de construire, de collaborer et de travailler
Comme pour tous les autres aspects de notre vie, la digitalisation est en train de transformer le cycle de vie complet d'un bâtiment et cette transformation offre de vastes possibilités. Bien que le BIM nous permette de planifier et de construire des bâtiments avec plus d'efficacité, il est source d'avantages importants en phase d'exploitation. La rentabilité sera améliorée tout au long du cycle de vie du bâtiment et générera des avantages quantifiables pour les investisseurs, les bureaux d'études, les entrepreneurs, les locataires et les exploitants.Créer et exploiter des lieux d'exception grâce au BIM
La complexité croissante des projets de construction rend plus difficile la coordination avec les outils et les flux de travail actuels. Par conséquent, les coûts non prévus au budget, les calendriers non fiables et la qualité insuffisante posent des problèmes à toutes les personnes impliquées. Le BIM est la réponse à ces défis, qui ne peuvent être maîtrisés avec les méthodes traditionnelles. Son approche holistique et ses capacités de planification parallèle mènent à une construction concertée et à un fonctionnement harmonieux, ce qui la rend précieuse pour toutes les parties prenantes. L'utilisation d'un jumeau numérique tout au long du cycle de vie du bâtiment fait de la maxime "construit et exploité comme prévu" une promesse durable.Les objets BIM
Les objets BIM permettent une étude et une analyse précises de la conception numérique. En outre, ils fournissent les données statiques qui constituent la base de l'efficacité opérationnelle. Toutes les parties prenantes bénéficient, à des degrés divers, de notre vaste gamme d'objets enrichis de données BIM, qui contiennent des informations essentielles telles que l'interdépendance, les interactions, la géométrie, les attributs.
Relever les défis spécifiques aux clients
Pour concevoir, construire et exploiter l'environnement intérieur idéal, des outils de plus en plus exigeants et sophistiqués sont utilisés. Les méthodes BIM offrent les meilleures capacités de gestion globale. Siemens est un pionnier dans la digitalisation de l'industrie manufacturière, également appelée Industrie 4.0. Nous intégrons cette expérience et ce savoir-faire dans le cadre de notre travail avec le BIM, la digitalisation de l'industrie du bâtiment. Siemens Smart Infrastructure est donc le mieux placé pour devenir votre partenaire BIM de confiance.Intégration de données statiques et dynamiques
Le modèle de données BIM permet d'intégrer les données statiques recueillies dans le jumeau virtuel et les données dynamiques fournies par le système de gestion du bâtiment (par exemple, Desigo CC). Cette intégration permet d'exploiter un bâtiment de manière optimale. Notre compétence principale - la création et la collecte de données statiques et dynamiques - nous permet de bénéficier d'une base solide et d'une expérience d'exploitation unique. Notre expertise en gestion d'immeubles nous place dans une position idéale pour intégrer ces données.
Simulation
Le jumeau numérique du bâtiment permet de simuler des situations d'urgence pour que les plans d'évacuation élaborés soient en adéquation avec les exigences réglementaires.
Le jumeau numérique permet également de simuler tous les aspects du bâtiment comme la sécurité, le confort et l'efficacité énergétique tout au long du cycle de vie. La santé et le bien-être des utilisateurs du bâtiment dépendent de ces éléments. En augmentant la transparence, les risques sont réduits pour les investisseurs, les propriétaires et les exploitants.
Utilisation de l'espace
Il n'est pas exagéré de dire que l'espace de bureau fait partie de l'équipe. L'utilisation optimale de l'espace va de pair avec une plus grande attractivité de l'immeuble pour les locataires. De plus, la flexibilité globale est une exigence clé pour les bâtiments, car leur utilisation évoluera avec le temps. Ces facteurs d'utilisation augmentent la valeur de l'entreprise pour les propriétaires et les investisseurs.