Compte à rebours avant le point de basculement de l'Industrie 4.0

Les étapes pour que les industriels du secteur manufacturier puissent tirer un avantage concurrentiel de l’investissement dans l’Industrie 4.0

L'adoption des technologies de l'industrie 4.0 dans la fabrication mondiale est bien avancée. Les fabricants sont pleinement conscients des avantages que la numérisation peut apporter à leur entreprise, ce qui signifie qu’il n’est plus question de savoir s’il faut investir, mais plutôt quand. Une nouvelle étude de Siemens Financial Services estime que la période allant jusqu’au «seuil critique» pour l’investissement sera atteinte: 50% de la communauté mondiale des fabricants se sera en grande partie reconvertie en plates-formes de production Industry 4.0.

Free download of the detailed study