Effizientes Netzwerkmanagement. Mit System.
SINEC NMS – das umfassende Netzwerk-Management-System für industrielle Netzwerke
Industrielle Netzwerke werden immer komplexer, da der Trend zu mehr Konnektivität die Zahl der Teilnehmer im Netzwerk rapide steigen lässt. Die Konsequenz? Riesige Datenmengen. Aber auch riesiges Potenzial. Wer die Möglichkeiten der Digitalisierung im Rahmen von Industrie 4.0 voll ausschöpfen will, braucht ein effizientes Netzwerk-Management-System – SINEC NMS verwandelt Einsichten in Aussichten.
Leistungsstark und zukunftssicher
SINEC NMS ist eine neue Generation des Netzwerk-Management-Systems (NMS) für Digital Enterprise, das auf die immer komplexeren Netzwerkstrukturen in einer zunehmend digitalen Welt vorbereitet ist. Mit diesem System lassen sich Netzwerke mit 50 bis 12.500 Teilnehmern zentral und rund um die Uhr überwachen, verwalten und konfigurieren. Das macht SINEC NMS zur ersten Wahl für komplexe Netzwerkstrukturen und zu einem Wegbereiter für die digitale Transformation in der Industrie – in allen Branchen und unabhängig von der Netzwerkgröße. Dank seiner Skalierbarkeit wächst SINEC NMS flexibel mit, wenn das Netzwerk größer und komplexer wird.Mit SINEC NMS effizient managen
Neue Komponenten lassen sich einfach ins Netzwerk integrieren, bestehende laufend konfigurieren und warten. Dabei erfolgt die Konfiguration regelbasiert, kann also übergreifend auf viele Komponenten angewendet werden. Das sorgt vor allem bei großen Netzwerken für deutliche Zeitgewinne bei Konfiguration und Fehlersuche.
Für das effiziente Management großer Netzwerke ist SINEC NMS in zwei Ebenen aufgeteilt: Die Control-Ebene zeigt als zentrale Instanz übersichtlich und schnell den Gesamtstatus des Netzwerks an. Zudem werden hier die Operations verwaltet. Diese wiederum sind im Netzwerk verteilt und setzen die Konfigurationsvorgaben aus der Control-Ebene auf alle Geräte um.
SINEC NMS ist das neue Netzwerk-Management-System, das Siemens auf der SPS IPC Drives 2018 erstmals vorgestellt hat. Vernetzungsgrad, Datenumfang und Komplexität von Netzwerkstrukturen nehmen stetig zu. SINEC NMS meistert diese Herausforderungen in allen Branchen und wächst flexibel mit der Größe des Netzwerkes mit. Sehen Sie hier den Video-Podcast:
Hohe Standards für höchste Ansprüche
Die Anforderungen an ein modernes NMS sind enorm. Neben maximaler Transparenz, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit wird auch eine effiziente User-Verwaltung bei gleichzeitiger Datensicherheit verlangt – ebenso wie allgemeine Benutzerfreundlichkeit. Was ein NMS heute alles leisten soll, definiert die ISO (International Organization for Standardization) in ihrem FCAPS-Modell. SINEC NMS unterstützt die fünf Eckpunkte, die im FCAPS-Modell festgeschrieben sind.- Fault Management: auftretende Fehlerzustände erkennen, protokollieren, melden und beheben
- Configuration Management: alle zu überwachenden Komponenten erfassen und verwalten
- Accounting Management: die Netznutzung erfassen
- Performance Management: Leistungsdaten sammeln und Statistiken führen
- Security Management: Nutzer authentifizieren sowie Zugriff und Nutzung autorisieren